親愛なるNXPコミュニティの皆様へ、
私はカスタムコントローラーボード 上のS32K312(100ピンHDQFP) を使用し、プログラミングやデバッグ用の 10ピンJTAGインターフェース を使っています。
フォーラムの議論から、 S32デバッグプローブがS32K312をサポートしていない可能性があると聞いています。
PEmicroのU-MULTILINKを使ってJTAGインターフェースを通じてS32K312のプログラミングやデバッグが可能かどうか、誰か確認できますか?
費用対効果が高く、適切なデバッグプローブに関するアドバイスをいただければ幸いです。
よろしくお願いします、
ファヤス
SCTSPL、バンガロール
こんにちは@NPS_SCTSPL
実際、S32K3デバイスのサポートは比較的最近、S32デバッグプローブに追加されました。このプローブを使用する際は、対象システム電圧レベルは1.2Vから3.3Vの範囲のみをサポートすることにご注意ください。したがって、適切なデバッグ接続を確立するにはVDD_HV_A 3.3Vに設定される必要があります。
一方、PEMicroデバッグプローブは長期間にわたりS32K3デバイスをサポートしており、多くのS32K3ソフトウェアの開発や検証において広く使用されています。その結果、利用可能なアプリケーションノート、入門ガイド、サンプルプロジェクトの多くがPEMicroツールを用いて開発・テストされています。
最後に、PEmicro U-MULTILINKとS32K3デバイスとの互換性に関するご質問ですが、答えは「はい」です。PEmicro U-MULTILINKはS32K3デバイスをサポートしており、現在は当ウェブサイトの対応製品ページ(Universal Multilink Development Interface |NXP Semiconductors)でサポートデバイスとしてリストアップされています。
BR、VaneB