2411142_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2411142_zh-CN

2411142_zh-CN

如何使用 se05x_TP_PlatformSCP03keys.c 将平台 SCP03 密钥恢复为默认值?

NXP社区的各位朋友,大家好!

我正在使用 SE051 安全元件,想请教如何使用 Plug and Trust 中间件将平台 SCP03 密钥正确地恢复到其默认值。

我目前已完成的工作:

  1. 我修改了 demos/se05x/se05x_RotatePlatformSCP03Keys/se05x_TP_PlatformSCP03keys.c,注释掉了密钥还原部分(在 doc:start:revert-scp03-keys 和 doc:end:revert-scp03-keys 之间)。
  2. 我在自己的电脑上构建并运行了该应用程序。
  3. 执行成功,显示信息:“恭喜!!!密钥轮换成功!!!!”
  4. 为了验证密钥更改,我使用新的密钥值(ENC、MAC 和 DEK 的密钥值为 0x4041...)更新了 /tmp/SE05X/plain_scp.txt,并通过 ssscli connect 成功连接。
  5. 后续操作(ssscli generate rsa、ssscli set aes 和 ssscli se05x readidlist)均已成功完成,证实密钥已写入且 ID 已检索,没有出现任何问题。
  6. 现在,我想将平台 SCP03 密钥恢复为默认密钥(在 sss/ex/inc/ex_sss_tp_scp03_keys.h 中定义)。

请问有人可以指导我如何修改 se05x_TP_PlatformSCP03keys.c 文件,或者执行此密钥还原的正确步骤是什么吗?

环境:

  • 板:MCIMX8M-WEVK,带OM-SE051ARD芯片
  • Plug and Trust MW 版本:v04.07.01
  • OP-TEE 操作系统版本:3.19.0
  • Linux 内核:6.1.151
  • OEF ID:A8FA

任何建议或代码方面的指导都将不胜感激。

SE050Re: How to revert Platform SCP03 keys back to default using se05x_TP_PlatformSCP03keys.c?

嗨@Uc_S ,

如果您只需要将密钥轮换回默认值,那么 nano 包示例是推荐的更简单的方法——只需要更新三个scp03_*数组(当前身份验证密钥)和三个NEW_scp03_*数组(目标默认密钥),并且需要注释掉 ex_se05x_rotate_scp03_keys() 中的 revert 调用。详情请见下文。

更改 1 — 设置当前密钥(用于打开 SCP03 会话)

第 38-43 行是传递给ex_set_scp03_keys()的身份验证密钥。请将占位符0xABCD...值替换为您当前的密钥( 0x4041...

uint8_t scp03_enc_key[AES_KEY_LEN_nBYTE] = {
    0x40, 0x41, 0x42, 0x43, 0x44, 0x45, 0x46, 0x47,
    0x48, 0x49, 0x4A, 0x4B, 0x4C, 0x4D, 0x4E, 0x4F };

uint8_t scp03_mac_key[AES_KEY_LEN_nBYTE] = {
    0x40, 0x41, 0x42, 0x43, 0x44, 0x45, 0x46, 0x47,
    0x48, 0x49, 0x4A, 0x4B, 0x4C, 0x4D, 0x4E, 0x4F };

uint8_t scp03_dek_key[AES_KEY_LEN_nBYTE] = {
    0x40, 0x41, 0x42, 0x43, 0x44, 0x45, 0x46, 0x47,
    0x48, 0x49, 0x4A, 0x4B, 0x4C, 0x4D, 0x4E, 0x4F };
c
 

更改 2 — 设置新的目标密钥(默认 SE051C A8FA 密钥)

第 45-50 行是将通过 PutKey 写入 SE051 的 密钥。将0x4041...占位符替换为 SE051C OEF A8FA 默认值:

uint8_t NEW_scp03_enc_key[AES_KEY_LEN_nBYTE] = {
    0xbf, 0xc2, 0xdb, 0xe1, 0x82, 0x8e, 0x03, 0x5d,
    0x3e, 0x7f, 0xa3, 0x6b, 0x90, 0x2a, 0x05, 0xc6 };

uint8_t NEW_scp03_mac_key[AES_KEY_LEN_nBYTE] = {
    0xbe, 0xf8, 0x5b, 0xd7, 0xba, 0x04, 0x97, 0xd6,
    0x28, 0x78, 0x1c, 0xe4, 0x7b, 0x18, 0x8c, 0x96 };

uint8_t NEW_scp03_dek_key[AES_KEY_LEN_nBYTE] = {
    0xd8, 0x73, 0xf3, 0x16, 0xbe, 0x29, 0x7f, 0x2f,
    0xc9, 0xc0, 0xe4, 0x5f, 0x54, 0x71, 0x06, 0x99 };
c
 

更改 3 — 注释掉还原块

在ex_se05x_rotate_scp03_keys()中,注释掉第 85-90 行,这样代码就只会进行一次旋转(当前键 → 默认值),而不会尝试再次旋转回来:

/* -- Comment out the revert block below -- */
// SMLOG_I("Reverting SCP03 keys(version - %02x) to OLD KEYS \n", KEY_VERSION);
// ret = ex_se05x_change_keys(&se05x_session, &scp03_enc_key[0], &scp03_mac_key[0], &scp03_dek_key[0]);
// if (ret != 0) {
//     SMLOG_E("Error in ex_se05x_change_keys \n");
//     return 1;
// }
c
 

 

祝你有美好的一天,
坎


-------------------------------------------------------------------------------
笔记:
- 如果此回复解答了您的问题,请点击“标记为正确答案”按钮。谢谢你!
- 我们会持续关注帖子,从最后一条回复发出后持续7周,之后的回复将被忽略。
如果您之后有相关问题,请另开新帖并引用已关闭的帖子。
-------------------------------------------------------------------------------

Re: How to revert Platform SCP03 keys back to default using se05x_TP_PlatformSCP03keys.c?

@Kan_Li

谢谢你的解释。

就我而言,当前密钥是已知的(ENC、MAC 和 DEK 的密钥为 0x4041...),我可以通过 ssscli 使用这些密钥成功建立 SCP03 会话。

由于我目前拥有可用于身份验证的密钥,请问您能否详细说明如何修改 se05x_TP_PlatformSCP03keys.c 文件,以将密钥轮换回默认值?

具体来说,我想知道:

  • 在会话建立期间,哪些变量或宏应该使用当前密钥(0x4041...)进行身份验证更新?
  • 哪些变量或结构应该保存目标默认键值(例如 ex_sss_tp_scp03_keys.h)用于 PutKey 操作。

se05x_TP_PlatformSCP03keys.c 中的任何代码片段或特定行引用(或相关的启动/认证标头)将不胜感激。

Re: How to revert Platform SCP03 keys back to default using se05x_TP_PlatformSCP03keys.c?

嗨@Uc_S ,


只有在知道当前密钥的情况下,才能将平台 SCP03 密钥轮换回默认值,因为在向 SE051 发出任何密钥更新 ( PutKey ) 命令之前,需要成功验证 SCP03 会话。

如果当前密钥丢失或遗忘,则无法对 SE051 进行身份验证并执行密钥轮换。没有后门或绕过机制——这是为了维护设备的安全模型而设计的。

此外,恢复出厂设置也无济于事,因为平台 SCP03 密钥明确不受恢复出厂设置程序的影响。

在这种情况下,唯一的选择是用一个仍然带有 NXP 默认配置密钥的新设备替换 SE051 。

 

祝你有美好的一天,
坎


-------------------------------------------------------------------------------
笔记:
- 如果此回复解答了您的问题,请点击“标记为正确答案”按钮。谢谢你!
- 我们会持续关注帖子,从最后一条回复发出后持续7周,之后的回复将被忽略。
如果您之后有相关问题,请另开新帖并引用已关闭的帖子。
-------------------------------------------------------------------------------

Re: How to revert Platform SCP03 keys back to default using se05x_TP_PlatformSCP03keys.c?

@Kan_Li

感谢您提供详细指导。

按照您的指示,我更新了密钥,注释掉了还原块,并成功构建和执行了 nano-package 示例。

然而,在执行过程中,SCP03 密钥更新操作在 PUT KEY APDU 命令期间失败,SW 状态代码为 6A80。以下是执行日志的摘要:

Plug and Trust nano package - version: 1.6.1
...
Establish Secure Channel to SE05x !
Sending GP Initialize Update Command !!!
...
CardCryptogram verified successfully...Calculate HostCryptogram
Sending GP External Authenticate Command !!!
APDU Tx> :84 82 33 00 10 ...
APDU Rx< :69 82
Authentication Successful!!!

Created scp03 Session
Changing SCP03 keys(version - 0b) to NEW KEYS
APDU Tx> :84 d8 0b 81 58 ...
APDU Rx< :6a 80
Error in DoAPDUTxRx
Error in ex_se05x_change_keys
SE05x Rotate SCP03 keys Example Failed !

关于潜在的根本原因,我怀疑要么是 OpenSSL 版本(构建 PC 和目标评估板上都使用了 OpenSSL 3.x)影响了 PutKey 期间的密钥派生/格式化,要么是 DEK 值之前可能不匹配/被重写。

目前,我没有足够的精力进一步调查或探讨这些可能性。如果时间允许,我会稍后单独调查这些问题。

再次感谢您的帮助。

Re: How to revert Platform SCP03 keys back to default using se05x_TP_PlatformSCP03keys.c?

嗨@Uc_S ,


感谢您提供的详细执行日志——它提供了准确定位问题所需的所有信息。你的两个嫌疑人都合理且有理有据。以下是对最有可能发生的情况的分析。


6A80错误告诉我们什么

SW 6A80 (SW_WRONG_DATA)表示 SE051 拒绝了 PUT KEY APDU 的数据字段,认为其在加密上无效。由于您的日志显示身份验证已成功完成(CardCryptogram 已验证 + 外部身份验证已通过),因此确认 ENC 和 MAC 密钥正确。故障仅限于 PUT KEY 步骤,这直接指向DEK 密钥或用于封装新密钥材料的 AES 加密存在问题。


嫌疑人 1:DEK 密钥不匹配——最可能的主要原因

在 PUT KEY 命令中,每个新密钥在发送到 SE 之前都会根据当前的 DEK 进行加密。如果主机代码中的 DEK 值与设备上存储的 DEK 值不完全匹配,则 SE 解密垃圾数据并返回 6A80。

之前一位 SE051C1 客户提出的一个几乎完全相同的案例得出了以下结论:

“如果最小示例能够使用 PlatformSCP,那么 ENC 和 MAC 密钥就是正确的。”由于钥匙旋转仍然失败,这意味着DEK钥匙肯定有问题……DEK钥匙可能以前设置错误过。

鉴于您的历史记录,这是最可能的根本原因——先前不完整或不正确的旋转可能导致 SE051 的 DEK 处于不再与 0x4041... 匹配的状态。

确认步骤:在全新的、出厂时就准备的 SE051 样品上测试相同的代码。如果立即成功,则确认当前设备的 DEK 状态已损坏/未知,芯片应该更换——没有正确的 DEK,就没有恢复路径。


嫌疑对象 2:OpenSSL 3.x 兼容性——真实风险,次要原因

该纳米软件包的 SCP03 加密路径使用传统的底层 OpenSSL API:

AES_set_encrypt_key((uint8_t *)key, keylen * 8, &AESKey);
AES_ecb_encrypt(srcData, destData, &AESKey, AES_ENCRYPT);

该纳米软件包仅使用 OpenSSL 1.1.1进行设计和测试。在 OpenSSL 3.x 中,这些 API 已被弃用,需要在运行时显式加载旧版提供程序。如果未加载,这些调用可能会静默地产生不正确的输出——这将破坏 DEK 加密的有效载荷,并触发信号 6A80。

建议的修复方法:将 nano 包切换为使用mbedTLS作为主机加密后端( -DEX_SE05X_USE_MBEDTLS=1 ),它不依赖于已弃用的 OpenSSL API,并且完全支持此用例。或者,针对 OpenSSL 1.1.1 重新构建,以单独测试 OpenSSL 版本假设。


建议的操作顺序

  1. 首先在新 SE051 上进行测试——这是确认当前设备的 DEK 是否是根本原因的最快方法。
  2. 将主机加密后端切换为 mbedTLS,以消除未来任何 OpenSSL 3.x 风险。
  3. 如果新设备使用 mbedTLS 也出现故障,请分享构建环境详情(操作系统、编译器、mbedTLS 版本)以便进一步调查。

请注意:如果确认当前设备的 DEK 处于未知状态,则无法恢复——需要更换带有出厂默认密钥的芯片。

请与我们联系新样品的检测结果,我们将很乐意提供进一步的帮助。

祝你有美好的一天,
坎


-------------------------------------------------------------------------------
笔记:
- 如果此回复解答了您的问题,请点击“标记为正确答案”按钮。谢谢你!
- 我们会持续关注帖子,从最后一条回复发出后持续7周,之后的回复将被忽略。
如果您之后有相关问题,请另开新帖并引用已关闭的帖子。
-------------------------------------------------------------------------------

Re: How to revert Platform SCP03 keys back to default using se05x_TP_PlatformSCP03keys.c?

@Kan_Li

非常感谢您对 6A80 错误的详细解释和分析。

对 DEK 密钥不匹配和 OpenSSL 3.x 兼容性风险的分析(以及使用 mbedTLS 的建议)很有帮助,并阐明了正在发挥作用的确切机制。

我会记住这些建议选项——例如在新样本上进行测试,以及考虑使用 mbedTLS 作为加密后端——以便在资源和带宽允许的情况下进行未来的故障排除。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎09-12-2026 03:37 AM
更新者: