2411036_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2411036_ja-JP

2411036_ja-JP

iOS 26のWi-Fi Aware NAN(IW612、FRDM-IMX93サンプルコード、88W9098サポート)

こんにちは、

私はWi-Fi Aware(NAN)を使ったiPhone向けの消費者向けアクセサリーを開発しています
データリンクとして。AppleはiOS 26で公開Wi-Fi Awareフレームワークを追加し、
すでにiPhone間で動作するベンチマークアプリ(Publish/Subscribe、
ペアリングされたデバイス、TCPデータパスなどです。NXP側を選択します。

私の計画は、FRDM-IMX93ボード上のIW612をNANピアとして評価することです。
その後、NVMeストレージを備えた i.MX 8M Plusベースの設計に移行します。

私には4つの質問があります。

1.スレッド2170706(「iMXボード上のWiFi Aware(NAN)のサンプルコードと
IW612 トライラジオ モジュール」)、NXPはWi-Fi Awareのサンプルコードを共有していました。
iOSのセキュアファイルによる相互運用性。アクセスできますか?
同じ素材?もしそれが適切であれば、正式なサポートケースを開くこともできます
チャネル。

2. FRDM-IMX93 Debian/Yocto BSPはIW612ファームウェアを搭載していますか?
NANは最初から有効になっていますか?どのBSPリリースを使うべきでしょうか?

3. 同じ設計の2x2バリアントの場合、88W9098ファームウェアはサポートしていますか?
MXMドライバーでNAN / Wi-Fi Awareはどうですか?

4. NXPはiOS 26(Wi-Fi対応)に対してNANペアリングとデータパスの検証を行いましたか?
4.0 / PASNペアリング)?既知の制限事項があれば、ぜひ教えていただけると大変助かります。

対象: iOS 26.5、Xcode 26 を搭載した iPhone 17 Pro Max および iPhone 12 Pro Max。
IW612 NANデータパスのスループットに関するデータも歓迎します。

ありがとう、
ユセフ
( https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/Sample-code-for-WiFi-Aware-NAN-on-iMX-boards-with-the-I... )

Re: Wi-Fi Aware NAN with iOS 26 on IW612 and FRDM-IMX93 sample code and 88W9098 support

こんにちは、


あなたの調子が良いといいのですが。Wi-Fiデバイスの機能リストについては、 NXPワイヤレスSoCのLinux版機能とリリースノートをご確認ください。


Secure Filesの対象となる文書: Secure Access Rights |NXPセミコンダクターズ

その手順に従っていただけますか?

また、 Secure Access Rights FAQs | NXP Semiconductorsをご確認することをお勧めします。


よろしくお願いいたします。

リカルド

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
3 週間前
更新者: