2410959_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2410959_zh-CN

2410959_zh-CN

MCUXpresso Secure Provisioning Tool无法通过USB连接目标板

Hi NXP,

请教一下问题:

开发板:MIMXRT1170-EVKB,使用MCUXpresso Secure Provisioning Tool无法连接,如图显示:

hayden178_0-1788428456159.pnghayden178_0-1788428456159.pnghayden178_0-1788428456159.pnghayden178_0-1788428456159.pnghayden178_0-1788428456159.png

电脑设备管理器显示如下:

hayden178_1-1788428566738.pnghayden178_1-1788428566738.pnghayden178_1-1788428566738.pnghayden178_1-1788428566738.pnghayden178_1-1788428566738.png

开发板拨码开关如图:

hayden178_2-1788428637373.pnghayden178_2-1788428637373.pnghayden178_2-1788428637373.pnghayden178_2-1788428637373.pnghayden178_2-1788428637373.png


另外使用IDE下载程序,debug都没问题。请问如何排查?谢谢


Re: MCUXpresso Secure Provisioning Tool无法通过USB连接目标板

Hi @hayden178 ,

感谢提问!

我检查了您提供的拨码开关配置和供电选项,都没有问题。选择的也是USB OTG1没有问题。

因此怀疑可能是有什么异常导致flashloader没有及时通过usb端口加载到SRAM。建议您先换用UART接口试一下。如果UART接口没问题,再换到USB接口,此时flashloader已经在运行了,usb端口应当也没有问题了。

如果UART端口也有问题,那就需要检查具体的输出,在工作目录下的,gen_scripts/init_flashloader_win.bat 中详细列举了具体的命令。重新执行test之前先删除之前的log,在新的log中核对具体是哪一步失败。


Best regards,
Gavin

Re: MCUXpresso Secure Provisioning Tool无法通过USB连接目标板

Hi @Gavin_Jia ,

感谢您的支持!

我换成UART连接MIMXRT1170-EVKB,已经解决问题。

我遇到一个新的问题,请帮忙看看问题出在哪里:

使用MCUXpresso Secure Provisioning Tool上的自带的示例,跑不通mcuboot_opensource&ota_mcuboot,现象为一致复位,如图:

hayden178_0-1789004746339.pnghayden178_0-1789004746339.pnghayden178_0-1789004746339.png

工程配置如下:

hayden178_1-1789004822575.pnghayden178_1-1789004822575.pnghayden178_1-1789004822575.png

hayden178_2-1789004848902.pnghayden178_2-1789004848902.pnghayden178_2-1789004848902.png

hayden178_4-1789005368832.pnghayden178_4-1789005368832.pnghayden178_4-1789005368832.png


hayden178_3-1789005332451.pnghayden178_3-1789005332451.pnghayden178_3-1789005332451.png

另外我用IDE已经跑通这两个工程,但是把生成的bin文件使用SPSP下载到板子上同样一致复位

hayden178_5-1789005846515.pnghayden178_5-1789005846515.pnghayden178_5-1789005846515.png



Re: MCUXpresso Secure Provisioning Tool无法通过USB连接目标板

Hi @hayden178 ,

感谢分享你那边的好消息,很高兴第一个SPT连接的问题已经解决了。

关于mcuboot这个操作流程,你参考的guide是哪个能同步下吗?之前一直是通过python脚本和imgtool来做签名的,没尝试过这个SPT的方案。

关于这个新的问题,欢迎重新创建一个ticket以保持每个thread下的主题一致。

感谢您的理解和协作!


Best regards,
Gavin

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
2 周之前
更新人: