2410736_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2410736_ja-JP

2410736_ja-JP

RT1180 EVKのETH1/ETH2/ETH3をlwIP用に1Gbpsで初期化する方法は?

私はMIMXRT1180-EVKを使用しています。利用可能なSDKの例、例えばlwIP pingやiPerfでは、イーサネット初期化は ETH4のみで示されています。

私たちの製品は、RT1180と外部デバイス間のデータ交換のために ETH1/ETH2/ETH3 を1Gbpsで使用する必要があります。

ETH1/ETH2/ETH3のイーサネット初期化と設定は自分たちで開発することが期待されているのか、それとも既存のリファレンス実装があるのか?

よろしくお願いします!

Re: How to Initialize RT1180 EVK ETH1/ETH2/ETH3 at 1 Gbps for lwIP?

@JuiHung様、

現時点では、この特定の要件をカバーした参考例やユーザーガイドは存在しません。

もう少しお待ちいただけますか?社内の専門家が現在、関連するサンプルプロジェクトを準備中ですが、公開できるまでにはもう少し時間がかかります。

ご理解とご辛抱に感謝いたします。進捗状況については随時ご報告いたします。

よろしくお願いいたします。

シェリー

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
1週間前
更新者: