如果设备/板未列在库中,我们如何在 VSCode MCUXpresso 扩展中创建新项目?
VSCode 版本为 1.135.0,MCUXpresso 扩展版本为 26.06.123。MCUXpresso SDK 开发版已安装至 26.06 版本,Arm GNU 工具链已安装至 14.2.1 版本。
我们重新构建了 LPC1768 的代码仓库。如果零件编号不在列表中,我们就无法创建项目……(附图中,“创建项目”按钮呈灰色。)
请指教。
# VSCode #MCUXpress LPC1768FBD100
新建项目向导只能为导入的 MCUXpresso SDK 存储库(或 SDK 构建器包)中包含的设备或板创建项目。如果目标设备在 SDK 包中不可用,向导将无法找到所需的设备或板定义,因此无法直接创建新项目。
新建项目向导 — MCUXpresso for VS Code 26.08 文档
作为一种变通方法,您可以使用 MCUXpresso IDE 安装相应的设备支持包,并在其中为目标设备创建一个项目。项目在 MCUXpresso IDE 中成功创建和构建后,您可以使用 MCUXpresso for VS Code 中的“导入项目”功能导入现有项目,并在 VS Code 环境中继续开发。
BR
哈里
谢谢你提供的解决方法。我们照做了,而且似乎效果不错。需要注意的是,MCUXpresso IDE 与某些公司采用的**网络安全**标准并不完全兼容,安装后会触发对计算机的全面扫描。安全散列算法(SHA)/MCX 哈希值来自未知发布者。由于获得了微软认证,VSCode MCUXpresso 可以直接安装。这就是为什么用户更希望 VSCode MCUXpresso 仓库中列出所有部件的原因。