2410558_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2410558_ja-JP

2410558_ja-JP

rt1186 デバッグの問題

FRDM-IMXRT1186開発ボードでOEM_CLOSEを有効にした後、デバイスのデバッグができなくなりました。リファレンス・マニュアルでnxpdebugmboxを使ってデバッグを再有効にできると見ましたが、試してみてうまくいきませんでした。

yanyanwang_0-1788347257012.pngyanyanwang_0-1788347257012.pngyanyanwang_0-1788347257012.pngyanyanwang_0-1788347257012.png


開発ボードMCX Cセキュリティ(EdgeLock | セキュアブート | OTP)Re: rt1186 debug issues

ご提供いただいたリンクを確認し、推奨された手順に従いましたが、依然として同じ問題が発生しています。

私は画像に署名しただけで、暗号化はしていません。OEM_CLOSEも設定しました。

nxpdebugmboxは、デバッグ機能を再度有効にするためだけに使用しています。

SECプロジェクトと関連ログを添付ファイルとしてアップロードしました。プロジェクトとログの分析を手伝って、問題の原因を特定していただけませんか?

Re: rt1186 debug issues

こんにちは、 @yanyanwangさん

SECツールのドキュメントには、デバッグ認証のトラブルシューティングが掲載されています:

https://docs.mcuxpresso.nxp.com/secure/latest/09_troubleshooting.html#debug-authentication

役立つヒントも以下に掲載されています

https://docs.mcuxpresso.nxp.com/secure/latest/07_generic_workflows.html#debug-authentication-workflo...

もしこれで役に立たなければ、設定の詳細を教えてもらえますか?SECツールのワークスペース設定を共有してもらえますか?

Re: rt1186 debug issues

@yanyanwang

この問題はSEC 26.03に関連しているようです。SEC 26.06へのアップデートをお勧めします。

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

注:SEC 26.06には、SPARSEイメージフォーマットの修正も含まれています。

Re: rt1186 debug issuesはい、ありがとうございます。認証は成功しましたが、それでもデバイスのデバッグはできません。

手順は以下の通りです。

1. 認証を行うためにSECツールを使用します。
2. 認証が成功した。
3. 次に「Debug」ボタンをクリックしてデバッグを開始します。
4.しかし、デバッグは失敗に終わった。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
3 週間前
更新者: