2410373_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2410373_ja-JP

2410373_ja-JP

LX2160ARDB: DDR検証

こんにちは、


LSDKからRCWファイル(rcw_2200_750_2900_19_5_2.bin)をSDカードにロードし、DDR構成パネルでRead SPDを実行すると、 「サポートされていない生カードリビジョンです。CLKをDQSスキュー値に手動で設定してください。」というメッセージが表示されます。


QCVSツールでLX2160ARDBのDDR検証を実行する方法


Priyaa_0-1788337942087.pngPriyaa_0-1788337942087.pngPriyaa_0-1788337942087.pngPriyaa_0-1788337942087.pngPriyaa_0-1788337942087.pngPriyaa_0-1788337942087.pngPriyaa_0-1788337942087.pngPriyaa_0-1788337942087.pngPriyaa_0-1788337942087.pngPriyaa_0-1788337942087.png

Re: LX2160ARDB: DDR validation

こんにちは、ジューン・ルーさん

サポートありがとうございます

USBの場合、コマンドの結果は

(ビン)51% findcc cwtaps
0
(ビン)51%

イーサネット接続用

(bin) 51% findcc cwtaps
FSL07E3D5 (10.1.66.150):CodeWarrior TAP v2
Cortex-10 プローブチップ
ブートローダー v1.0.1
オペレーティングシステム v1.0.5
1

今のところ、DDR検証のためにイーサネット接続を使ってさらに進めてもいいでしょうか?

Re: LX2160ARDB: DDR validation

(バイナリ)52%表示cc

0: USB接続の失敗

コマンドコンバーターは構成されていません

これは、CWTAPがUSB接続から検出できないことを示しています。

USBケーブルの接続を確認し、CWTAPがホストPCに正しく認識されていることを確認してください。

また、以下のコマンドを実行して結果を共有してください。

(bin) 6% findcc cwtaps

ありがとうございます。

Re: LX2160ARDB: DDR validation

こんにちは、ジューン・ルーさん

CodeWarrior バージョン-

Priyaa_0-1788417354430.pngPriyaa_0-1788417354430.pngPriyaa_0-1788417354430.pngPriyaa_0-1788417354430.pngPriyaa_0-1788417354430.pngPriyaa_0-1788417354430.pngPriyaa_0-1788417354430.pngPriyaa_0-1788417354430.pngPriyaa_0-1788417354430.pngPriyaa_0-1788417354430.png


(ビン)49% log v
CCS Linuxリリースビルド 503.0.0.220812-p0
詳細ログ記録
(ビン)50%全て削除
(ビン)51%構成CCのCWTAPです。
(ビン)52%、CCを表示
0: USBオープン失敗
コマンドコンバーターは構成されていません
(ビン)53%
(bin) 53% source IDcode.tcl(bin)

USB接続で利用可能なTAPをスキャンしています.....

USB接続のTAPは見つかりませんでした

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+
+ 利用可能なリモート接続
+
+ 1 - CodeWarriorTAP -
+ 2 - GigabitTAP -
+
+ x - 変更せずにスクリプトを終了
+
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

接続を指定してください:

「CONNECTION()」を読み取れません:配列にそのような要素はありません
(ビン)54%
(ビン)54%


イーサネット経由で接続し、ターゲットにpingを送ることができます。CodeWarriorをv11.5.12にアップデートした後でも、SPDの読み取り時に「サポートされていない生カードリビジョンです。CLKをDQSスキュー値に手動で設定してください。」という同じメッセージが表示されます。


よろしくお願い申し上げます。




Re: LX2160ARDB: DDR validation

CodeWarrior版は、QorIQ LSシリーズ(ARM v8 ISA)向けCodeWarrior開発スタジオについてHelp →から確認してください。

接続状態を確認するには、「CCS Windows Release Build 503.0.0.220812-p0.txt」に記載されている手順に従ってください。

まずUSB接続をテストし、その後イーサネット接続を試すことをおすすめします。

IPアドレスが変更されたようです。ターゲットに正常にpingが届くかどうか確認いただけますか?

Re: LX2160ARDB: DDR validation

こんにちは、ジューン・ルーさん


CodeWarrior 11.5.0を使用しており、DIMMはLX2160ARDBに付属していた純正モジュールです。

CodeWarriorをアーカイブcom.freescale.armv8.11.5.12.GA.Lin.updatesite.221209.zipで更新バージョン11.5.12の場合

JTAGを検出できなくなりました

Priyaa_0-1788412965825.pngPriyaa_0-1788412965825.pngPriyaa_0-1788412965825.pngPriyaa_0-1788412965825.pngPriyaa_0-1788412965825.pngPriyaa_0-1788412965825.pngPriyaa_0-1788412965825.pngPriyaa_0-1788412965825.pngPriyaa_0-1788412965825.pngPriyaa_0-1788412965825.png


よろしくお願い申し上げます。

Re: LX2160ARDB: DDR validation

あなたの指示通りに操作したところ、SPDを正常に読み取ることができました。

どのバージョンのCodeWarriorを使っているのか確認していただけますか?CodeWarrior 11.5.12ですか?

また、そのDIMMは純正品ですか?

ありがとうございます。

Re: LX2160ARDB: DDR validation

こんにちは、ジューン・ルーさん


FlexSPI経由で起動した後、u-bootでtftpboot経由でRCWファイルをロードし、以下のmmc書き込みコマンドを実行しました。

=> tftpboot 0x90000000 rcw_2200_750_2900_19_5_2.bin

=> mmc dev 0; mmc write 0x90000000 8 1

=> qixis_reset sd (このコマンドの実行中にD19の電源がオン/オフされました)

また、DDR構成の場合、SPDから読み取ると「サポートされていない生カードリビジョンです。CLKをDQSスキュー値に手動で設定してください。」というエラーが表示されます。

Re: LX2160ARDB: DDR validation

LSDKからRCWファイル(rcw_2200_750_2900_19_5_2.bin)をSDカードにロードするにはどうすればよいですか?

D19は電源のオンオフを繰り返しましたか?

QCVSツールでのDDRのLX2160ARDB検証については、以下を参照できます:

QCVS_DDR_ユーザーガイド

よろしくお願いします。

Re: LX2160ARDB: DDR validation

こんにちは、ジューン・ルーさん

イーサネット経由で接続し、テキストファイルに記載されている通りLX2160Aを見つけることができます

Priyaa_0-1788427814124.pngPriyaa_0-1788427814124.pngPriyaa_0-1788427814124.pngPriyaa_0-1788427814124.pngPriyaa_0-1788427814124.pngPriyaa_0-1788427814124.pngPriyaa_0-1788427814124.pngPriyaa_0-1788427814124.pngPriyaa_0-1788427814124.png

しかし、DDR設定ウィンドウでSPDを読み取ると、「サポートされていない生カードリビジョンです。CLKをDQSスキュー値に手動で設定してください。」と表示されます。

SPD値が正常に読み取られたことを確認するにはどうすればよいでしょうか?

Re: LX2160ARDB: DDR validation

(bin) 50%すべて削除

(bin) 51 % config cc cwtap:10.1.66.150

(バイナリ)52%表示cc

(bin) 53% ソース IDcode.tcl

もし「CCS Windows Release Build 503.0.0.220812-p0.txt」と同じものが見つかればLX2160A。

DDRの検証にはIPアドレス10.1.66.150のイーサネット接続を使うことができます。

よろしくお願いします。

Re: LX2160ARDB: DDR validation

これが成功時のスクリーンショットです。

June_Lu_0-1788429917395.pngJune_Lu_0-1788429917395.pngJune_Lu_0-1788429917395.pngJune_Lu_0-1788429917395.pngJune_Lu_0-1788429917395.pngJune_Lu_0-1788429917395.pngJune_Lu_0-1788429917395.png

USBを使ってCWTAPに接続しました。プローブに正しいIPアドレスを設定する必要があります。

「接続診断」を成功裏に実行できましたか?

June_Lu_1-1788430165643.pngJune_Lu_1-1788430165643.pngJune_Lu_1-1788430165643.pngJune_Lu_1-1788430165643.pngJune_Lu_1-1788430165643.pngJune_Lu_1-1788430165643.pngJune_Lu_1-1788430165643.png


Re: LX2160ARDB: DDR validation

接続診断が正常に完了しました

Priyaa_0-1788431456696.pngPriyaa_0-1788431456696.pngPriyaa_0-1788431456696.pngPriyaa_0-1788431456696.pngPriyaa_0-1788431456696.pngPriyaa_0-1788431456696.png


SPD読み取り後のDDR構成は以下のとおりです。

Priyaa_1-1788432417841.pngPriyaa_1-1788432417841.pngPriyaa_1-1788432417841.pngPriyaa_1-1788432417841.pngPriyaa_1-1788432417841.pngPriyaa_1-1788432417841.png


DDRの検証が順調に開始されているか確認していただけますか?


というのも、検証開始ボタンが有効になっているにもかかわらず、検証開始直後にキャンセルされてしまうという問題が発生しているからです。




Re: LX2160ARDB: DDR validation

こんにちは、ジューン・ルーさん


ユーザーガイドに従い、再びDDRの設定とSPDの読みのためのプロジェクトを作成しました。以下の通りです

Priyaa_0-1788498272408.pngPriyaa_0-1788498272408.pngPriyaa_0-1788498272408.pngPriyaa_0-1788498272408.pngPriyaa_0-1788498272408.png

DIMMモジュールはRDBのJ14、J17コネクタに挿入されます。

Re: LX2160ARDB: DDR validation

あなたのスクリーンショットは私のものと同じではないようです。「戻る」ボタンと「キャンセル」ボタンがありません。

QCVS_DDR_User_Guide 1.1.1 に従いましたか?DDR設定ツールを使用していますか?

よろしくお願いします。

Re: LX2160ARDB: DDR validation

こんにちは、ジューン・ルーさん


スイッチ(SW1)をRCWソースが存在するSDカードモードに変更した後、検証を行うことができました。


サポートありがとうございます...

Re: LX2160ARDB: DDR validation

SPDの読み取りは正常に完了したようですが、スクリーンショットは私の画面で表示されるものと若干異なっています。

DDR検証用にRCWソースが構成されているeMMCから起動するには、SW1[1:4]を1001に設定してください。

また、「ターゲット接続」がコネクテッドと表示されているか、スクリーンショットをご覧ください。

確認が完了したら、DDRの検証を進めることができます。

June_Lu_0-1788504721222.pngJune_Lu_0-1788504721222.png


Re: LX2160ARDB: DDR validation

こんにちは、ジューン・ルーさん


LX2160ARDBをSDカードから起動するには、u-bootソース内のDDRレジスタ値を変更する必要がありますか、それともDIMMのSPDから読み取りますか?


ご説明いただけますでしょうか…ありがとうございます。


Re: LX2160ARDB: DDR validation

DIMMスロットを備えた標準のLX2160ARDBでは、DDRレジスタは、インストールされているDIMMからSPDを読み取ることで自動的に構成されます。これはU-Bootではなく、TF-A BL2ステージ(ddr_init.c)によって処理されます。LX2160ARDBでカスタムDIMMを使用する場合にのみ、ATFソースを変更する必要があります。

もし新しい質問があれば、適切に追跡できるよう新しいスレッドを作成してください。このケースはかなりの間活動が停止しています。

ありがとうございます。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
1 周之前
更新人: