您好,我正在尝试从 NXP 应用代码中心运行“MCXN947 上的多人脸检测”应用程序。应用程序正在运行,但摄像头图像无法正确捕获。我可以看到一些像素点和我脸部的模糊轮廓,但图像严重失真,不够清晰,无法正确识别。这会不会是相机返工/焊接或相机信号连接出现问题导致的?我已经按照推荐的相机返修程序(SJ16、SJ26 和 SJ27)进行了操作。
你好@Gayathriii ,
感谢你的帖子。您可以在FRDM-MCXN947 的 Vision ML中找到一些有用的技巧,这些技巧可能有助于解决此问题。
1.POR 后,由于相机期望电压为 2.8V,但电路板电压为 3.3V,并且初始 HSYNC 信号丢失,因此相机可能会出现一些故障。按下RESET按钮(SW1)应该可以解决任何相机问题。
2. 请确认OV7670摄像机已插入J11(而非J9),并且LCD-PAR-S035已连接到J12。
Celeste_Liu_0-1788406926113.png
3. 确认 SJ16、SJ26 和 SJ27 的焊接跳线方向是否正确
希望对您有所帮助。如果您还有问题,请告诉我。
BR
塞莱斯特
你好,
是的,即使您已将焊接跳线 SJ16、SJ26 和 SJ27 从 A 面正确地翻转到 B 面,硬件焊接、连接问题或部分接触仍然可能导致图像失真,出现像素缺失或轮廓模糊的情况。
此致