こんにちは、NXP Application Code Hubの「Multiple Face Detection on MCXN947」アプリケーションを実行しようとしています。アプリケーションは動作していますが、カメラの画像が正しく撮影されていません。ピクセルや顔の薄い輪郭は見えますが、画像は非常に歪んでいて、正しく認識するには鮮明ではありません。これはカメラの再作業やはんだ付けの問題、あるいはカメラ信号の接続の問題が原因でしょうか?私は既に推奨されているカメラの再調整手順(SJ16、SJ26、SJ27)を実行しました。
こんにちは、 @Gayathriii さん。
投稿ありがとうございます。FRDM-MCXN947のビジョン MLで役立つヒントが見つかるかもしれません。この問題に対処するのに役立つかもしれません。
1.PORの後、カメラは2.8Vを想定しているのにボードは3.3Vで動作しており、初期のHSYNC信号が欠落しているため、カメラに不具合が発生する可能性があります。リセットボタン(SW1)を押すと、カメラの問題は解決するはずです。
2. OV7670カメラがJ11に接続されていること(J9ではなく)、LCD-PAR-S035がJ12に接続されていることを確認してください。
Celeste_Liu_0-1788406926113.png
3. SJ16、SJ26、およびSJ27のハンダジャンパーの向きが正しいことを確認します。
お役に立てば幸いです。もしこの件に関してまだ問題がある場合は、お知らせください。
BR
セレステ
こんにちは、
はい、ピクセルが欠けていたり、かすかな輪郭が残る画像は、ハードウェアのはんだ付けや接続不良、部分的な接触が原因で十分に起こり得ます。SJ16、SJ26、SJ27のサンダージャンパーを正しくA側からB側に反転させていてもです。
敬具