您好,
我打算使用S32G399的I2C4来配置外部PMIC。我想请问一下,这个I2C4模块是否可以通过A核进行底层软件配置(比如:时钟频率,上下拉电阻,地址等)?我们暂时不会用到M核。所以想通过A核进行S32G的IO的底层配置。
MichaelTao_0-1788251860175.pngMichaelTao_0-1788251860175.pngMichaelTao_0-1788251860175.png
Hello, @MichaelTao
您好,是可以的,A核可以配置I2C4这个模块
BR
Chenyin
您可以尝试使用 S32 设计工作室进行 I2C 底层驱动程序配置。