我希望保护S32k开发板上包含启动映像和应用程序镜像的内部闪存区域。这些镜像存储在程序闪存(PFlash)中,相关的应用程序数据可能存储在数据闪存(DFlash)中。
在批准的软件编程完成后,是否有办法使选定的区域不可写不可擦?理想情况下,这种保护措施可以防止通过应用程序软件、JTAG/调试访问、编程工具、批量擦除、恢复机制和生命周期转换进行修改。
S32K344 是否提供了一种永久性机制,使选定的 PFlash 或 DFlash 扇区不可写不可擦?
如果无法提供永久保护,NXP 推荐的最强可逆保护配置是什么?
是否存在任何受支持的基于硬件的方法,例如专用引脚或跳线控制信号,可以启用或阻止对内部 PFlash 和 DFlash 进行编程?
你好,
S32K344 不提供用户可访问的 OTP 机制来永久锁定任意 PFlash 或 DFlash 扇区以防止擦除/写入。
S32K344 上没有与 MPC57xx OTP 闪存扇区锁定客户端等效的机制。
启动和应用程序映像的保护旨在通过 HSE 安全架构(安全启动、生命周期管理、调试身份验证和身份验证固件更新)来实现,而不是对 PFlash 扇区进行永久 OTP 锁定。
顺祝商祺!
Peter
是否存在硬件级别的方法来禁用或物理限制 JTAG 或其他编程接口访问、擦除或修改 S32K344 内部的 PFlash 和 DFlash(永久或临时),例如物理隔离 JTAG 信号、移除调试连接或通过外部硬件控制访问?