背景:我正在使用痞子衡开发的 NXP‑MCUBootUtility 为 i.MXRT106x 开发 HAB 签名。当我将固件二进制文件加载到该工具中时,它报告:**无法从可引导文件头中找到有效的中断向量表地址**。
使用十六进制编辑器检查二进制文件后:
- IVT 入口点为 `0x20209401`,而映像加载基地址为 `0x20208000`,对应于文件偏移量 `0x1400`。
- 此代码段与启动相关的启动数据流相同,直到偏移量 `0x2000`。
- 通常情况下,IVT 条目应指向复位向量地址(参考示例指向偏移量 `0x2005`)。但在我的固件中,IVT 入口点指向偏移量 `0x1400`。我怀疑这是工具解析失败的根本原因。
对CST工作流程的进一步研究:
我理解 CST 签名的高级逻辑:在固件中找到一个空闲块,将 IVT CSF 指针设置为该位置,使用标准 CSF 模板,并修改 `[Authenticate Data]` 块部分来配置签名验证的起始地址和大小范围。
我的固件是一个完整的可启动映像,包含 FCB、IVT、DCD 和 BootData,它可以在没有 HAB 关闭的情况下在硬件上正常启动。
我将 CSF 模块配置如下:
Blocks=0x20208000 0x1000 0x126c0 "my_firmware.bin"同时更新了证书路径。
我运行了 CST v3.00.01 命令:
cst.exe -i .\input_resign.csf -o sig.binCST 执行完成,未出现任何错误,并生成了 `sig.bin`。
将输出结果与原始二进制文件进行比较,发现恰好有 2 处变化:
1. 更新 IVT 中偏移量为 `0x1018` 处的 CSF 指针字段。
2. CSF 签名数据附加在偏移量 `0x136c0` 处。
当我将此签名镜像刷入硬件时:
1.在 HAB 未关闭(SEC_CONFIG 未关闭)的情况下,固件运行完美。
2. 烧录 SRK 熔丝位并关闭 HAB 后,固件无法启动。
我通过 JTAG 从内存地址 `0x2020523c` 转储了长度为 256 字节的 HAB 日志,日志内容如下所示:
-----------------------------------------------------------------------------------------
| Log Entry | Description
-----------------------------------------------------------------------------------------
0x00010002: BOOTMODE_INTERNAL
0x000200cc: SEC_CONFIG_CLOSED
0x00030001: DIR_BT_DIS_VALUE1
0x00040000: BT_FUSE_SEL_VALUE0
0x00050000: PRIM_IMAGE_SELECT
0x00060008: PRIM_BOOTDEVICE_FLEXSPI_NOR
0x00070000: DEVICE_INIT_CALL
0x000700f0: DEVICE_INIT_PASS
0x00090000: AUTHENTICATION_STATUS我的问题:
1.实际的HAB事件代码在哪里?根据相关资料,HAB认证通过/失败应生成明确的事件代码。但是我的日志只记录到 `AUTHENTICATION_STATUS` 就停止了,没有后续事件条目。如何判断HAB认证是成功还是失败?
2. 我尝试了 `blhost` 工具,但找不到任何适用于 i.MXRT1061 的 HAB 日志读取命令。还有其他方法可以读取完整的有害藻华状态吗?
3. 我的签名流程是否有效?我的镜像使用了非标准的 IVT 入口点(指向偏移量 `0x1400` 而不是重置向量偏移量 `0x2005`)。这样的图像能否用 CST 正确进行 HAB 签名?
偏移量为 `0x1000` 处的附加 IVT 标头字节:
D1 00 20 40 01 94 20 20 00 00 00 00 80 90 20 20
20 90 20 20 00 90 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00
00 80 20 20 80 99 01 00 00 00 00 00 00 80 20 20
80 99 01 00 52 44 49 52 00 00 00 00 E4 B8 21 20
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 D2 00 08 41 CC 00 04 04
CST 工具版本:3.00.01
嗨@eleven ,
谢谢你的更新。首先,我认为我们应该确认 boot.bin 的第一个字节是 FCB 还是 IVT。如果是 FCB,可能仍然存在对准问题。
此外,本指南在读取和解释 HAB 故障代码的过程中应该会有所帮助: https://community.nxp.com/t5/i-MX-Security/HAB-event-in-a-Closed-i-MX-chip/ta-p/1120239
如果仍然无法找出问题的根本原因,使用 MCUBootUtility 直接生成 HAB 签名,然后运行二进制差异可能是交叉验证结果的另一种方法。
此致,
加文
嗨@eleven ,
根据您的 IVT 数据、CST 配置和 ROM 日志,我发现了一些潜在问题。
1. CST [Authenticate Data] Blocks 地址/偏移量不匹配(主要问题)
从你的图像中, BootData.start = 0x20208000和IVT.self = 0x20209000建立了映射关系:文件偏移量0x1000对应于内存地址0x20209000 ,而不是0x20208000 。
CST Blocks 语法为 。您当前线路:
Blocks = 0x20208000 0x1000 0x126c0 "my_firmware.bin" ← address/offset misaligned by 0x1000
使 CST 对文件偏移量 0x1000 处的数据进行签名,同时设备上的 HAB 验证 0x20208000 处的内存(= 文件偏移量 0)。两者偏移了 0x1000,因此签名永远不可能匹配。这就解释了“打开时启动,关闭时失败”:在打开模式下,HAB 验证失败只会记录下来(非致命的),而在关闭模式下,它会阻止执行。
使固定 :
(sign from IVT): Blocks = 0x20209000 0x1000 0x126c0 "my_firmware_prepared.bin"
另外,在运行 CST 之前,请确保 IVT.csf 字段(偏移量 0x1018)已预先填充最终的 CSF 地址 0x2021b6c0 (= 0x20208000 + 0x136c0),然后签名,然后追加。签名后不要修改任何已签名的字节(IVT/BootData/DCD 都在已签名范围内);这样做也会破坏验证。
Q1: HAB事件代码在哪里?如何判断通过/不通过?
从 0x2020523c 读取的是 ROM 启动日志,而不是详细的 HAB 事件日志。在 RT10xx 上,每个条目都打包成一个 32 位字 (event_id<<16) | parameter,参数位于低字节。
要了解详细的失败原因,请调用 HAB ROM API:report_status(&config,&state) 和 report_event(status,index,event,&bytes)。根据 HAB4 API 参考手册附录 A 进行解码
Q2:blhost 无法读取 HAB 日志——还有其他方法吗?
blhost 它与 Flashloader 通信,而不是直接与 BootROM 通信。i.MXRT BootROM 串行下载阶段仅支持 SDP(使用 sdphost)。选项:
0x2020523c 转储 256 字节(ROM 日志);或者使用 MCUBootUtility v6.3(sdphost 加载 flashloader,然后 blhost 读取内存)进行自动解析。重要提示:当应用关闭且验证失败时,ROM 永远不会跳转到您的应用程序,因此应用内report_event无法运行。因此,标准流程必须是——首先确认 HAB_SUCCESS/Open 状态下没有事件,然后烧录 SEC_CONFIG 以关闭。
Q3:非标准 IVT 条目(偏移量 0x1400)能否进行 HAB 签名?
是的——这不是原因。对于 NOR 启动,i.MXRT BootROM 的最小偏移量为 0x1400(0x2000 只是一个推荐值)。
此致,
加文
很抱歉再次打扰您,但这个问题对我来说至关重要。
使用 sdphost 命令可以清楚地观察到 HAB 身份验证错误。然后我通过 JTAG 转储了早期内存区域,发现内存中没有任何固件内容。
进一步测试表明,即使是 NXP-MCUBootUtility 附带的官方演示项目,在配置为 NON-XIP 时也无法通过 HAB 签名验证。只有基于 XIP 的镜像才能正常工作。这个结果让我非常惊讶。
我怀疑我的 eFuse 寄存器配置可能有误。我的板没有启动模式 DIP 开关,所以我只将 boot_cfg 编程为 0x1A 并烧毁了 SRK 熔丝(请参考附件截图)。
QQ截图20260903101741.pngQQ截图20260903101741.pngQQ截图20260903101741.png
我在这个领域还是个新手,可能犯了一些简单的错误。如有任何更正或建议,敬请不吝赐教。
期待您的回复,非常感谢。
嗨@eleven ,
您的观察——即使是官方演示程序,在以非 XIP 方式构建时 HAB 也会失败,而以 XIP 方式构建则可以正常工作——似乎指向了以下根本原因: https://www.cnblogs.com/henjay724/p/18111727
RT1050/1060“非XIP + HAB”BootROM限制在这两款最早的设备上,BootROM保留了部分OCRAM(特别是0x20280000–0x202BFFFF ),并且没有将其开放给HAB认证;其他RT设备没有此限制。您的映像加载到 OCRAM (0x20208000) 中,因此在 HAB 关闭时可以启动,但在 HAB 打开时验证失败,并且固件永远不会复制到内存中。这与您的脑脊液/阻滞无关,这就是为什么之前的改变没有效果的原因。
如果需要非 XIP 模式:请避开保留的 OCRAM 区域,改用外部同步动态随机存取存储器(SDRAM)。或者,根据上面链接中的指南,图像必须严格限制在 HAB 识别区域内。
关于熔丝(截图):
BOOT_CFG1=0x1A 和 Conf0=0x40 与 RT1060 RM 熔丝图。熔丝是一次性写入 (OTP) 的——请谨慎操作。此致,
加文