2409462_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2409462_zh-CN

2409462_zh-CN

关于 i.MX95 19x19 EVK 上的 SD2_VSEL 和 SD2_RST_B 连接的问题

尊敬的恩智浦技术支持团队:

在查看 i.MX95 19x19 CPU EVK 板原理图时,我注意到 SD2_VSEL 和 SD2_RST_B 信号连接到 FP09 GPIO1 和 GPIO2 引脚。

请您更详细地解释一下这些连接的用途?

我尤其想了解为什么这两个信号要连接到 GPIO 引脚,以及它们在系统中是如何控制或使用的。

顺祝商祺!

沃尔特

Re: Question About SD2_VSEL and SD2_RST_B Connections on i.MX95 19x19 EVK

其目的是让 i.MX95 uSDHC2 模块通过 PF09 PMIC 控制 SD 卡电源轨,而不是将这些网络视为普通的板 GPIO。

  • SD2_VSEL → PF09 GPIO1 :这是用于 SD/SDIO 电压切换。i.MX95 uSDHC 的 VSELECT 输出被定义为用于改变外部电源电压的信号,控制器支持通过 VEND_SPEC[VSELECT] 进行电压选择。在 PF09 中, GPIO1 可以配置为专用 VSELECT 输入;启用时,GPIO1在低电平时选择 LDO2 = 3.3 V,在高电平时选择 LDO2 = 1.8 V。这符合 SD3.0 的要求,即平台必须同时实现 3.3 V 和 1.8 V 信号。
  • SD2_RST_B → PF09 GPIO2 : this is for card power/RESET control.i.MX95 的 RESET_B 信号被描述为可选的、低电平有效的,对于可拆卸卡,它可以“代替硬件 RESET,在热 RESET 期间启用/禁用卡电源”。PF09 GPIO2 可以配置为 LDO1EN 输入,该引脚通过硬件启用或禁用 LDO1 输出。因此,EVK 连接为 uSDHC2 RESET/电源控制信号提供了一条直接通往 PMIC 控制的 SD 卡电源的路径。

实际上,这些 PF09 引脚并没有在 EVK 上用作随机扩展 GPIO。它们是多功能 PMIC 引脚,连接方式使得 SD 主机控制器可以请求正确的 SD 卡导轨行为:

信号

PF09 引脚角色

系统目的

SD2_VSEL

PF09 GPIO1 处于 VSELECT 模式

将 NVCC_SD2 /SD I/O 电源在 3.3 V 和 1.8 V 之间切换,以实现 SD3.0 操作。

SD2_RST_B

PF09 GPIO2 处于 LDO1EN 模式或等效的卡电源控制角色

启用/禁用 SD 卡电源,尤其是在 RESET/热 RESET 行为期间。


因此,控制路径通常是: uSDHC2 驱动程序/U-Boot 配置 SD 主机控制器 → uSDHC2 驱动 SD2_VSEL 和/或 SD2_RST_B → PF09 根据其 OTP/配置解释这些引脚 → PF09 改变与 SD 相关的低压差线性稳压器(LDO)状态。PF09 的 GPIO 模式/默认行为可通过 OTP 配置,其 GPIO 输出在配置为 GPO 时也可在系统开启状态下进行控制,但 EVK 接线旨在利用 PMIC 的专用 SD 电源管理功能,而不是手动进行位操作。

结论:SD2_VSEL 和 SD2_RST_B 被路由到 PF09 GPIO1/GPIO2,以便 i.MX95 uSDHC2 接口可以通过 PMIC 执行 SD 卡电压切换和卡电源/复位控制。


Re: Question About SD2_VSEL and SD2_RST_B Connections on i.MX95 19x19 EVK

你好,

是的。这些连接是故意的,SD2_VSEL 和 SD2_RST_B 用于让 i.MX95 USDHC2 接口通过 PF09 PMIC 控制 SD 卡的电源/复位行为,而不是普通的 GPIO 信号。

SD2_VSEL → PF09 GPIO1:控制 SD 卡 I/O 电压切换,SD 3.0 操作通常在 3.3 V 和 1.8 V 之间切换。
SD2_RST_B → PF09 GPIO2:提供 SD 卡电源/RESET 控制,在 RESET 或电源循环序列期间特别有用。
所以预期的路径本质上是:

i.MX95 USDHC2 → SD2_VSEL / SD2_RST_B → PF09 → SD卡电源轨

Linux 设备树还显示 SD2_VSELECT 被 USDHC2 使用,SD2_RESET_B 被用于 SD 卡电源控制,这证实了这些是正常 SD 卡设计的一部分,而不是备用 GPIO。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎09-11-2026 02:40 AM
Updated by: