2408940_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2408940_zh-CN

2408940_zh-CN

S32DS 扩展和更新程序无法安装 PEmicro 插件 (v6.2.3.202608261238)— ZLIB 输入流
您好,NXP技术支持,
我正在尝试通过 S32 Design Studio 中的S32DS 扩展和更新来安装软件包,但由于 PEmicro 插件工件损坏,安装始终在收集阶段失败。
错误信息:
收集待安装项目时发生错误
会话上下文为:(profile=DefaultProfile,phase=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Collect,operand=,action=)。
下载工件时出现问题:osgi.bundle,com.pemicro.debug.gdbjtag.pne,6.2.3.202608261238。
ZLIB 输入流意外终止
 
我尝试过的方法:
  1. 搜索了本地 p2 缓存(C:\Users\\.p2\、S32DS eclipse/p2/ 和系统临时文件夹)——工件 com.pemicro.debug.gdbjtag.pne_6.2.3.202608261238.jar不存在(甚至没有 0 字节的短截线),因此这不是过期的缓存问题。
  2. 在不同日期多次尝试安装——每次在完全相同的工件上都会出现相同的错误。
  3. 尝试在三台电脑上安装,都遇到了同样的问题。
  4. PEmicro 似乎是我需要的软件包(例如 S32K3xx 开发包、S32 Design Studio 调试器核心)的硬性依赖项,因此我无法在安装向导中取消选择它。

我的环境:
  • S32DS 版本:[S32DS.3.5]
  • 版本号:240924(更新 14)
  • 操作系统:Windows 10
  • 安装路径:D:\NXP\S32DS.3.5\(不含空格或非ASCII字符)
请求:请问您能否:
  1. 请验证 NXP/PEmicro 更新服务器上的文件 com.pemicro.debug.gdbjtag.pne_6.2.3.202608261238.jar 是否已损坏?
  2. 请提供 PEmicro GDB 插件先前稳定版本(例如,时间戳较早的 6.2.3 版本或 6.2.2 版本)的下载链接,以便我可以离线安装并绕过损坏的组件?
感谢您的帮助。
谨致问候, 景元斌
Re: S32DS Extensions and Updates fails to install PEmicro plugin (v6.2.3.202608261238) — ZLIB input

@yuanbin

请尝试将“可用 S32DS 软件站点”下的 URL 从 http 更改为 https:

VaneB_0-1787934025894.pngVaneB_0-1787934025894.pngVaneB_0-1787934025894.pngVaneB_0-1787934025894.png

此外,此问题可能与网络或代理限制有关,这些限制可能会中断所需文件的下载。请向您的 IT 部门确认是否有任何防火墙、代理、VPN 或网络安全策略可能会影响对 S32DS 更新存储库的访问。


BR,VaneB

Re: S32DS Extensions and Updates fails to install PEmicro plugin (v6.2.3.202608261238) — ZLIB input

@VaneB

谢谢你的建议。

我已经尝试在“可用软件站点”设置中将 URL 从 http 更改为 https,但不幸的是,在完全相同的工件上仍然出现相同的“ZLIB 输入流意外结束”错误:

osgi.bundle,com.pemicro.debug.gdbjtag.pne,6.2.3.202608261238

关于网络/代理的可能性——我已经确认:
我的机器没有配置代理。
我可以成功安装/更新其他 S32DS 插件,没有任何问题。
只有 PEmicro 插件每次都会出现故障

由于出错的工件具有非常新的构建时间戳(20260826),我怀疑更新服务器上的文件本身可能已损坏或不完整。错误发生在收集阶段,并且工件根本没有出现在我的本地 p2 缓存中,这表明下载流在源头被截断了。

能不能请你:
1. 验证 NXP/PEmicro 更新存储库中 `com.pemicro.debug.gdbjtag.pne_6.2.3.202608261238.jar` 的完整性?
2. 或者,能否提供之前稳定版本(例如 6.2.2 或更早的 6.2.3 版本)的直接下载链接,以便我可以通过“帮助 → 安装新软件 → 归档”离线安装?

再次感谢您的帮助。

此致,
元宾

Re: S32DS Extensions and Updates fails to install PEmicro plugin (v6.2.3.202608261238) — ZLIB input

@yuanbin

恐怕我这边无法重现这个问题。我已成功将 S32DS 3.5 安装中的 PEmicro 驱动程序更新到 6.2.3 版本,没有任何问题。基于此,您遇到的问题可能与您的设置有关,而不是插件本身的问题。

但是,由于 PEmicro 插件是专有软件,我无法验证其内部完整性或对插件元器件进行更深入的调查。

我建议您直接联系 PEmicro 支持团队,因为他们可以提供针对其软件的具体指导。

带来不便敬请谅解。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
3 週間前
更新者: