2408932_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2408932_zh-CN

2408932_zh-CN

人形机器人和移动机器人的电机和运动控制

您好,

关于篇幅很长的“人形机器人和移动机器人的电机和运动控制”一章,我特别想请教一下“高级灵巧手”的相关问题。
图片中出现了一个神秘的 IPM 驱动程序。这个IPM驱动器是无刷电机控制器(IPM)吗?也就是说,它是一个像MCX A132这样的微控制器,再加上所有必要的传感器(包括触摸传感器)?


请看下图。



gianpiero_lenta_0-1787835975443.pnggianpiero_lenta_0-1787835975443.pnggianpiero_lenta_0-1787835975443.pnggianpiero_lenta_0-1787835975443.pnggianpiero_lenta_0-1787835975443.pnggianpiero_lenta_0-1787835975443.pnggianpiero_lenta_0-1787835975443.png

此致


Re: Motor and Motion Control for Humanoids and Mobile Robots

你好@gianpiero_lenta

IPM 是智能功率模块的缩写,它利用 RT1180 提供的 PWM 信号来驱动和控制无刷电机。如图所示,IPM 本身是一个第三方模块,它与 MCU 和电机连接。

作为参考, AN14708的“三相电机驱动器”部分提供了以下关于 IPM 的描述,这可能会有所帮助:

“智能功率模块(IPM)适用于电机的直接驱动。”IPM内部包括IGBT反相桥阵列、IGBT栅极驱动器、3个自举电容充电二极管、欠压保护和过流保护电路等。

如果您还有其他问题,请告诉我。

BR
哈比卜

Re: Motor and Motion Control for Humanoids and Mobile Robots

“SPI领导者”和“SPI追随者”,这个世界究竟变成了什么样子……

对于我们这些在嵌入式行业拥有五年以上经验的人来说,我认为这就是“SPI 主设备”和“SPI 从设备”……

Re: Motor and Motion Control for Humanoids and Mobile Robots

您好,

您是否了解任何关于此主题的**应用笔记**,以及可能的评估委员会?
我显然指的是高超的手部控制能力。


谢谢!

Re: Motor and Motion Control for Humanoids and Mobile Robots

你好,


抱歉,我没听懂你的回答。

Re: Motor and Motion Control for Humanoids and Mobile Robots

@gianpiero_lenta

目前还没有专门针对高级手控功能的应用笔记。然而,以下资源展示了RT1180上的电机控制实现,可作为您开发的参考:

MCUXpresso 电机控制 SDK | 恩智浦半导体

如何在 iMX.RT1180 上设置运动控制参考设计

基于 i.MX RT1180 的 Holoscan 传感器桥接器 (HSB)

如果您还有其他问题,请告诉我。

BR
哈比卜

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
2 weeks ago
Updated by: