こんにちは、エキスパートさん
QNX 7.1を実行しているS32G274Aにおいて、QuadSPIとPFE HIFデータパスの間に予期せぬ依存関係が発生していることを調査中です。QuadSPIが初期化されていない場合、PFE0とPFE2はPHY、EMAC、ファームウェア、およびHIFの初期化を正常に完了します。EMACは有効なフレームを受け取ることができますが、HIF DMAはTXやRXディスクリプタを消費しないため、PFEとDDR間でパケットが転送されず、ARP/pingが失敗します。QuadSPIの初期化シーケンスを段階的に簡略化した結果、PFE通信を復元するには1回の書き込みで十分であることがわかりました。具体的には、QuadSPIベースアドレス0x40134000(つまり物理アドレス0x40134000)からオフセット0x0000にあるQuadSPIモジュール構成レジスタQuadSPI_MCRに0x020F000Cを書き込むことです。この書き込みを削除すると、PFE通信が常に失敗する。フラッシュ識別、JEDECトランザクション、QNX F3Sフレームワーク、/dev/fs0、起動遅延はすべて必要条件として除外されています。現在のところ、関連する効果はQuadSPI_MCR[MDIS]を0にクリアすることであり、これによりQuadSPIクロックが有効になると考えられます。
QuadSPI_MCR[MDIS]をクリアすることで、PFE HIF(データからDDR/XBAR/NoC S32G274A)パスと共有されるクロックリクエスト、ブリッジ、またはインターコネクト状態が有効になるか確認していただけますか?PFE HIFのDDRアクセスとQuadSPIのクロックやインターコネクト状態の間に、未公開または間接的な依存関係はありますか?それとも、プラットフォーム起動時に共有クロックやNoCの初期化ステップが欠けていることを示しているのでしょうか?どのMC_CGM、RDC、MC_ME、NoC、またはPFEプラットフォームレジスタを、PFEドライバがQuadSPI MCRにアクセスするのではなく、必要な状態を独立して確立できるように設定すべきでしょうか?
現在、MDISをクリアするだけで十分かつ必要であるかどうかを確認するための補足的なテストを実施しています。現段階では、確認済みのトリガーはMCR書き込み値0x020F000Cです。
こんにちは、ウェイトワン
お問い合わせいただきありがとうございます。
1. お客様用ボードを使っていますか?
2.お使いのPFEのバージョンは何ですか?
BR
ジョーイ
こんにちは、
ご返信よろしくお願いします。
1. S32Gの起動方法は何ですか?初期段階ではQSPIの初期化は行われなかったのでしょうか?
2.MDISビットのみを操作して、結果に影響があるかどうかを確認してください。
BR
ジョーイ
こんにちは、ジョーイ。
1.U-BootでTFTP経由でQNX IFSとDTBをロードし、bootmでQNXを起動します。QNXはQSPIフラッシュからロードされません。PFEドライバを起動する前に、QNXはdevf-qspi-s32gを起動せず、QuadSPIコントローラを明示的に初期化しません。
2. QuadSPIモジュール設定レジスタ(QuadSPI_MCR、ベースアドレス0x40134000、オフセット0x0000)上で、MDISビットを読み取り・修正・書き込み操作でテストしました。
テストA — QuadSPI MCR動作なし
QSPIドライバは起動されておらず、QuadSPI_MCRも書き込まれていませんでした。PFE通信に失敗しました。
テストB — MDISのみを設定
MCR(前)= 0x030F00CC
MCR書き込み = 0x030F40CC
MCR後 = 0x030F40CC
MDIS = 1
PFE通信が成功しました
MDISの14ビット目のみが0から1に変更された。QSPI Flashファイルシステムは起動されず、/dev/fs0も作成されず、JEDECアクセスも行われませんでした。テストプログラムはレジスタ操作後、正常に終了した。
テストC — MDISのみクリア
初期のMDIS値はすでに0だったため、変更されていないMCR値0x030F00CC書き戻されました。PFE通信に失敗しました。
また、以前にはQuadSPI_MCRに完全な値0x020F000Cを書き込むテストも行いました。PFEのコミュニケーションはその件で成功しました。
QuadSPI MCR MDISビットを0から1に設定すると、S32G274AのPFE0/PFE2通信に影響が出る理由について教えていただけますか?QuadSPI MCR操作とPFE HIF/DMA-to-DDRパスの間には、必須の初期化シーケンス、既知のエラー、または文書化された依存関係はありますか?
BR、
ワイテワン
こんにちは、ウェイトワン
ご返信よろしくお願いします。
現在、このマターについて内部調査を進めています。進捗状況については後ほどご連絡いたします!
BR
ジョーイ
こんにちは、ウェイトワン
返信が遅くなり申し訳ありません。
内部情報および専門家との協議に基づくと、QSPIとPFEの間には特別な依存関係はない。以下の方法で問題を確認することをお勧めします。
1.ATF/ubootの初期段階とQNX段階で、QSPIを無効にします。
2. U-boot段階でPFEの機能をテストする。
3.もしさらに助けが必要なら、あなたのリソースをいくつか共有していただけると助かります。例えば、問題を再現できる画像を提供することもできます。リソースを投稿する際は、以下のリンクをご利用ください: https://support.nxp.com
BR
ジョーイ