i.MX6ULL 已验证 LCD 和 MIPI 摄像头功能你好,
请问您能否推荐一款已成功与 i.MX6ULL 配合使用的液晶面板和 MIPI 摄像头?
我想将他们与以下评估板联系起来:
MCIMX6ULL-EVK
如果可以,请提供型号以及任何可用的软件/BSP信息。
谢谢!
Re: LCD and MIPI Camera Proven on i.MX6ULL你好,
该电路板上经过验证的并行液晶显示器有:
- 精工WVGA面板。
- Embest LCD8000-43T液晶面板。
关于 MIPI CSI 摄像头,请参考 OV5640 摄像头传感器。
顺祝商祺!
Re: LCD and MIPI Camera Proven on i.MX6ULL感谢您的反馈,
我已经放弃使用 OV5640 相机传感器,因为我找不到可以连接到 i.MX6ULL 的产品。
LCD方面,我计划使用LCD8000-43T。