i.MX6ULLでLCDとMIPIカメラの性能が実証されましたこんにちは、
i.MX6ULLで成功裏に使われたLCDパネルとMIPIカメラをおすすめしていただけますか?
以下の評価ボードに彼らをつなげたいと思います。
MCIMX6ULL-EVK
可能であれば、モデル番号および利用可能なソフトウェア/BSP情報をご提供ください。
よろしくお願いします。
Re: LCD and MIPI Camera Proven on i.MX6ULLこんにちは、
このボード上で検証済みのパラレルLCDディスプレイは以下のとおりです。
- セイコー製WVGAパネル。
- Embest LCD8000-43T LCDパネル。
MIPI CSIカメラについては、OV5640カメラセンサーを検討してみてください。
よろしくお願いいたします。
Re: LCD and MIPI Camera Proven on i.MX6ULLご返信ありがとうございます。
i.MX6ULLに接続できる製品が見つからなかったため、OV5640カメラセンサーの使用を諦めました。
液晶ディスプレイには、LCD8000-43Tを使用する予定です。