2408049_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2408049_ja-JP

2408049_ja-JP

S32K312MINI-EVB

こんにちは、

私はNXP社のS32K312MINI-EVBボードを使用しています。

最初はボードが電源を入れていてLEDも点灯していましたが、USB接続はWindowsデバイスマネージャーで認識されませんでした。

PEmicroドライバーがインストールされていることも確認しました。デバイスマネージャーには以下が表示されます:

Jungo コネクティビティ → pemicrovincdrv

別のPCと別のUSB接続でもテストしてみましたが、ボードは認識されませんでした。

トラブルシューティングの際、基板をUSB接続中に J19とJ20ジャンパーを取り外しました。基板のLEDが消灯した。

その後、ジャンパーを元に戻しましたが、今度はUSB経由で電源を供給しようとしてもボードの電源が入りません。J1を通して12Vを供給すると、RGB LEDのみが点灯します。

S32K312MINI-EVBハードウェアユーザーマニュアルによると:

  • USB-C J9 → J19 = 1–2、J20 = 1–2
  • 12V J1→J19=2~3、J20=2~3

J19/J20を適切に設定しましたが、電源LEDが点灯しません。

基板の電源回路が影響を受けている可能性や、どのテストポイントを測定すべきか、どなたか教えていただけませんか?

J23(VBAT)、J24(VBST)、J16(P5V0)、J17(P3V3)、J27(GND)でのボードと電圧測定の写真を提供できます。

よろしくお願いします。

Re: S32K312MINI-EVB

ハイ

USBハブは使用しないでください。USBケーブルをコンピュータに直接接続してください。USB 3.0またはType-Cポートでの接続をお勧めします。

S32K312MINI on board debugger.pngS32K312MINI on board debugger.pngS32K312MINI on board debugger.pngS32K312MINI搭載 debugger.png

赤色のOSDA_LED D9は点灯しますか?

そうしないと、OpenSDAが正しく動作せず、オンボードデバッガが使用できなくなる可能性があります。

回路図に従って、電圧を一つずつ確認してください。

よろしくお願いいたします
ロビン

Re: S32K312MINI-EVB

ハイ

USB電源(J19 1-2、J20 1-2)で給電する場合、J19のピン2は12V、J20のピン2は5Vを示す。D9 の赤色の OSDA_LED が点灯します。

UM12505 Table 3. Supply board method (low current).pngUM12505 Table 3. Supply board method (low current).pngUM12505 表3。電源基板方法(低電流).png

J1(J19 2-3、J20 2-3)によって外部から電源が供給されると、J19とJ20の両方のピン2で12Vが測定されます。LEDは点灯していません。この場合、プログラムをS32K312にダウンロードするために外部デバッガをJ7に接続する必要があります。

UM12505 Table 4. Supply board method (high current).pngUM12505 Table 4. Supply board method (high current).pngUM12505 表4。電源基板方法(高電流).png

また、図3もご参照ください。UM12505の電力測定用のメインTHP、MCUハードウェアユーザーマニュアルFRDM-A-S32K312開発ボード(表5に準拠しているか確認)。電圧測定用のスルーホールパッド

UM12505 Table 5. Through hole pads for measure voltages Figure 3. Main THP for power measurements.pngUM12505 Table 5. Through hole pads for measure voltages Figure 3. Main THP for power measurements.pngUM12505 表5. 電圧測定用スルーホールパッド 図3. 電力測定用メインTHP.png

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
3 周之前
更新人: