2407908_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2407908_ja-JP

2407908_ja-JP

iMX8qm ブートコア A72_0

こんにちは、NXPフォーラムの皆様、

iMX8qmで、A72コアから起動できますか?SCUFWはそれを許可していますか?

よろしくお願いします。

Re: iMX8qm Boot Core A72_0

まず既存の flash_ca72 ターゲットで処理を進めてください。u-boot-atf.bin は置き換えないでください。u-boot-atf-a72.bin を使用コックピット/マルチAPイメージフローを意図的に使用しない限り。

証拠はこの違いを示している。

  • flash_ca72は、通常のAコアブートターゲットと同じ基本ブートイメージですが、A53ではなくA72にロードされるものとして説明されています。
  • u-boot-atf.bin は、ATF と U-Boot を組み合わせたイメージです: bl31.bin加えて u-boot.bin/ u-boot-hash.bin .
  • u-boot-atf-a72.binflash_cockpitターゲットに表示され、イメージには2つのAPペイロードが含まれています。1つはA53用、もう1つはA72用です。 -ap u-boot-atf.bin a53 0x80000000 ... -ap u-boot-atf-a72.bin a72 0xC0000000 ... 。

したがって、重要なセレクタは単なるファイル名ではありません。それはIMX-MKIMAGE -APです...A72 ...ターゲットの議論。単一の A72 ブート イメージの場合、u-boot-atf.bin を使用する flash_ca72 は、文書化された意図と一致しています。ファイル名に -a72 が付加されていなくても、ターゲット ルールによってペイロードが A72 にロードされます。

推奨パス:

  • 既存のターゲットを使用して、標準のA72専用イメージを作成します。

SOC=iMX8QM flash_ca72 を作成します

  • Linux側ではCA72デバイスツリー/設定を使いましょう。NXPのドキュメントによると、i.MX8QM MEK CA72 DTBは2つのCortex-A72コアのみをサポートし、flash_ca72で構築された特別なブートイメージが必要です。
  • u-boot-atf-a72.bin を予約するflash_cockpitのように、2つ目のA72 APイメージを明示的にパッケージ化するフローの場合、ただしBSPのsoc.makが使わない限りコメントやリリースノートには、それとは異なる記載がある。
  • 起動時にイメージが実際にA72パスに入っていることを確認します。make V=1 SOC=iMX8QM flash_ca72によって生成されるimx-mkimageコマンドを確認するか、iMX8QM/soc.makを調べます。AP ラインが a72 を使用していることを確認してください。

要点:現在の flash_ca72 参照を u-boot-atf.bin として扱う。意図的なものです。u-boot-atf-a72.bin は、コックピット/マルチパーティション スタイルのイメージで使用される個別の A72 ペイロード用であり、flash_ca72 の自動的な代替ではありません。


Re: iMX8qm Boot Core A72_0明確に/検証したい小さな点があります: `flash_ca72` ターゲットは現在 `u-boot-atf.bin` を参照しています。同じ構成で、別の `u-boot-atf-a72.bin` も利用可能です。

どのように進めていくべきか
Re: iMX8qm Boot Core A72_0

はい、i.MX8QMではアプリケーションプロセッサのブートイメージをCortex-A53ではなくCortex-A72にターゲットに設定でき、SCFWはその流れを許可しています。NXPのimx-mkimageには、通常のA53ブートイメージのA72バリアントとして説明されているflash_ca72ターゲットがあり、ブート時間の最適化のためにA72をできるだけ早く起動することを目的としています。

重要な違いは次のとおりです。

  • リセット後の最初のコード: A72ではない。デバイスの起動フローは、引き続きROM/SCU/SCFWを経由して開始されます。
  • AP側ブートローダー/OSの起動:はい、A72で可能です。SCFWはDDRを初期化し、Cortex-Aイメージを読み込み、コアを起動して開始アドレスを設定します。
  • 設定機構:ブートコンテナはa72用のAPイメージを指定することができます。例:例として、imx-mkimage の使用例で -ap ... a72 ... が示されています。

つまり答えはこうです:SCFWはA72からAPソフトウェアパスを起動できますが、A72はリセットやROMのブートマスターではなく、SCFWによってブートコンテナの設定に従って起動されます。

Re: iMX8qm Boot Core A72_0

あなたの具体的な手順に関して、重要な点は以下のとおりです。

SOC=iMX8QM flash_ca72 を作成します

ブートローダーをA53ではなくA72にロードすることが目的であれば、概念的にはこれが正しいターゲットです。NXPコミュニティのガイダンスでは、flash_ca72は基本flash_b0イメージに似ていますが、A53ではなくA72に読み込まれています。

「ログなし」という症状は、必ずしもSCFWがA72ブートを拒否したことを意味するものではありません。よく知られている落とし穴として、A53とA72は同じログターミナルを使っていないため、通常のAコア/A53 UARTを監視しても、A72イメージが別のコンソールパスで動作しているか、後で失敗しても何も見つからないことがあります。

手順の検証:

エリア

評価

SECOコンテナ

mx8qmb0-ahab-container.img は i.MX8QM B0 に適したコンテナのクラスです。

ATF

make PLAT=imx8qm bl31 は i.MX8QM に対して妥当です。

SCFW

qm=B0 B=var_som V=1の構築はi.MX8QM B0 Varisciteターゲットと一致します。

U-Boot

imx8qm_var_som_defconfig は確認すべき重要な項目です。A72 のブートパスおよびコンソール構成と互換性がある必要があります。

mkimageターゲット

flash_ca72 は A72 ブートの場合にのみ適切なターゲットです。通常のLinux BSP起動では、文書化されたi.MX8QMコマンドがmake SOC=iMX8QM flashです。

SPLコピー

u-boot-spl.bin は flash_ca72 にはおそらく関係ありません。そのターゲットは SPL ベースのフローではありません。

イメージの複製

トップレベルの make SOC=iMX8QM flash_ca72 を実行してから、手動で make -f soc.mak ... flash_ca72 を実行する必要はありません。簡潔なトップレベルコマンドを1つだけ使用してください。

画像生成部分を以下のように修正・整理します。

cd ~/iMX8/Scarthgap_New/MkImage/imx-mkimage


cp ../../SECO/imx-seco-5.9.4.1-0333596/firmware/seco/mx8qmb0-ahab-container.img ./iMX8QM/

cp ../../SCFW/imx-sc-firmware/src/scfw_export_mx8qm_b0/build_mx8qm_b0/scfw_tcm.bin ./iMX8QM/

cp ../../u-boot/uboot-imx/u-boot.bin ./iMX8QM/

cp ../../ATF/imx-atf/build/imx8qm/release/bl31.bin ./iMX8QM/


make clean

SOC=iMX8QM flash_ca72 を作成します

次に以下を使用します。

iMX8QM/flash.bin

また、このSCFWパスも修正/確認してください。

export TOOLS=/home/mkashyap/iMX8/Scarthgap_New/SCFW/Opt

./opt に展開しました、ただしエクスポートされた…/SCFW/Opt。Linuxのパスは大文字を区別しています。scfw_tcm.bin を生成したので実際のシェルには有効なツールパスが設定されていたかもしれませんが、この行を確認する必要があります。

推奨デバッグ手順:

  • まず、標準イメージをビルドして起動します。

make SOC=iMX8QM flash

これは、SECO + SCFW + ATF + U-Boot + ボードのDDR/コンソールが基本的に正しいことを確認するものです。Linuxユーザーガイドにはこの標準i.MX8QMが記載されていますflash.bin生成パス。

  • 次に、以下のコマンドで再構築します。

SOC=iMX8QM flash_ca72 を作成します

  • 通常のA53コンソールだけでなく、 A72コンソール/UARTも監視してください。A53とA72のログ端末は異なります。
  • それでも音がしない場合は、生成された flash.bin を比較してください。flash と flash_ca72 間のサイズ/レイアウトを確認し、Variscite U-Boot の設定が実際に A72 ブートターゲットで使用されるコンソールを有効にしていることを確認します。

つまり、直接的な答えはこうです:SCFWはflash_ca72イメージフローを通じてA72のCortex-A側を起動することを許可していますが、SCFWは初期のブートオーケストレーションを所有しています。あなたの手順はA72ブートにはほぼ有効ですが、重複したsoc.mak呼び出しを削除し、SCFWツールパスを確認し、そして何よりもA72のUART/コンソールを確認してください。

要点:i.MX8QM での A72 ブートは flash_ca72 を介してサポートされています。サイレントブートは、SCFW が単に A72 の起動を拒否しているというよりも、イメージ/設定/コンソールの問題である可能性が高いです。


Re: iMX8qm Boot Core A72_0

こんにちは、

以下の手順に従ってブートローダーを構築しましたが、ログも出力されずにブートローダーが失敗します。

添付された手順を検証していただけますか?

よろしくお願いします。


mkdir Scarthgap_New
cd Scarthgap_New
 
1. セキュリティ・コントローラバイナリーを入手する
mkdir SECO
CDセコ
chmod +x imx-seco-5.9.4.1-0333596.bin
./imx-seco-5.9.4.1-0333596.bin
 
mkashyap@cse-dev02:~/iMX8/Scarthgap_New/SECO/imx-seco-5.9.4.1-0333596/firmware/seco$ ls -al
合計976
drwxrwxr-x 2 mkashyap mkashyap   4096 8月26日 22:21 .
drwxrwxr-x 3 mkashyap mkashyap   4096 8月 26 22:21 ..
-rw-r--r-- 1 mkashyap mkashyap    194 7月29日  2024 commit-id.txt
-rw-r--r-- 1 mkashyap mkashyap 163840 2024年7月29日 mx8dxla1-ahab-container.img
-rw-r--r-- 1 mkashyap mkashyap 163840 2024年7月29日 mx8dxlb0-ahab-container.img
-rw-r--r-- 1 mkashyap mkashyap 76944 Jul 29 2024 mx8qmb0-ahab-container.img
-rw-r--r-- 1 mkashyap mkashyap  71312 7月29日  2024 mx8qxb0-ahab-container.img
-rw-r--r-- 1 mkashyap mkashyap  78408 7月29日  2024 mx8qxc0-ahab-container.img
-rwxr-xr-x 1 mkashyap mkashyap 423875 Jul 29 2024 SECO_FW_release_note.pdf
mkashyap@cse-dev02:~/iMX8/Scarthgap_New/SECO/imx-seco-5.9.4.1-0333596/firmware/seco$
 
私たちはmx8qmb0-ahab-container.imgを使用します
 
CD ../../../..
 
2. ATFをダウンロードしてビルドする
mkdir ATF
cd ATF
git clone https://github.com/varigit/imx-atf-b lf_v2.10_6.6.52-2.2.0_var01
 
cd imx-atf
出典 /opt/FSL-IMX-Xwayland/6.6-scarthgap/environment-setup-armv8a-poky-linux
LDFLAGSを解除します
PLAT=imx8qm bl31 を作成します
 
mkashyap@cse-dev02:~/iMX8/Scarthgap_New/ATF/imx-atf/build/imx8qm/release$ ls -al
合計76
drwxrwxr-x 7 mkashyap mkashyap  4096 8月26日 22:37 .
drwxrwxr-x 3 mkashyap mkashyap  4096 8月 26 22:36 ..
drwxrwxr-x 3 mkashyap mkashyap  4096 8月26日 22:37 bl31
-rwxrwxr-x 1 mkashyap mkashyap 45213 8月26日 22:37 bl31.bin
drwxrwxr-x 2 mkashyap mkashyap 4096 8 月 26 日 22:37 ライブラリ
drwxrwxr-x 2 mkashyap mkashyap 4096 8月26日 22:37 libc
drwxrwxr-x 2 mkashyap mkashyap 4096 8 月 26 日 22:37 libwrapper
drwxrwxr-x 2 mkashyap mkashyap 4096 8月26日 22:37 romlib
 
CD ../../../../../
 
3. SCFWをダウンロードしてビルドする
   mkdir SCFW
   cd SCFW
   
sudo tar xf gcc-arm-none-eabi-8-2018-q4-major-linux.tar.bz -C ./opt
   
cd imx-sc-firmware/src/scfw_export_mx8qm_b0
   
export TOOLS=/home/mkashyap/iMX8/Scarthgap_New/SCFW/Opt
clean-qm を作成する
   qm R=B0 B=var_som V=1 にする
   
mkashyap@cse-dev02:~/iMX8/Scarthgap_New/SCFW/imx-sc-firmware/src/scfw_export_mx8qm_b0/build_mx8qm_b0$ ls -al
合計 3384
   drwxrwxr-x 11 mkashyap mkashyap    4096 8月26日 22:47 .
   drwxrwxr-x  6 mkashyap mkashyap    4096 8月26日 22:47 ..
   drwxrwxr-x  3 mkashyap mkashyap    4096 8月26日 22:47 掲示板
   drwxrwxr-x  3 mkashyap mkashyap    4096 8月26日 22:44 デバイス
   drwxrwxr-x 25 mkashyap mkashyap    4096 Aug 26 22:47 ドライバ
   drwxrwxr-x  2 mkashyap mkashyap    4096 8月26日 22:44 main
   -rwxrwxr-x 1 mkashyap mkashyap 184448 8 月 26 日 22:47 scfw_tcm.bin
-rwxrwxr-x 1 mkashyap mkashyap 2787784 8月26日 22:47 scfw_tcm.elf
   -rw-rw-r-- 1 mkashyap mkashyap 513123 8 月 26 日 22:47 scfw_tcm.map
   drwxrwxr-x  4 mkashyap mkashyap    4096 8月26日 22:44 soc
   drwxrwxr-x 26 mkashyap mkashyap    4096 8月26日 22:44 ss
   drwxrwxr-x  9 mkashyap mkashyap    4096 8月26日 22:47 svc
   drwxrwxr-x 10 mkashyap mkashyap    4096 8月26日 22:44 test
   drwxrwxr-x  2 mkashyap mkashyap    4096 8月26日 22:44 utilities
   
CD ../../../../../
   
4. u-bootをビルドする
   mkdir u-boot
   cd u-boot
   
git clone https://github.com/varigit/uboot-imx.git -b lf_v2024.04_6.6.52-2.2.0_var01
cd uboot-imx
   
   cp ../../SECO/imx-seco-5.9.4.1-0333596/firmware/seco/mx8qmb0-ahab-container.img ./mx8qm-ahab-container.img
   cp ../../SCFW/imx-sc-firmware/src/scfw_export_mx8qm_b0/build_mx8qm_b0/scfw_tcm.bin ./mx8qm-mek-scfw-tcm.bin
mrproper を作る
   imx8qm_var_som_defconfig を作成する
   make -j8
   
CD ../../
   
5. 画像を作成する
mkdir MkImage
cd MkImage
   
git clone https://github.com/varigit/imx-mkimage-b lf-6.6.52_2.2.0_var01
cd imx-mkimage
   
   cp ../../SECO/imx-seco-5.9.4.1-0333596/firmware/seco/mx8qmb0-ahab-container.img ./iMX8QM/
   cp ../../SCFW/imx-sc-firmware/src/scfw_export_mx8qm_b0/build_mx8qm_b0/scfw_tcm.bin ./iMX8QM/
   cp ../../u-boot/uboot-imx/u-boot.bin ./iMX8QM/
   cp ../../u-boot/uboot-imx/spl/u-boot-spl.bin ./iMX8QM/
   cp ../../ATF/imx-atf/build/imx8qm/release/bl31.bin ./iMX8QM/
   
SOC=iMX8QM flash_ca72 を作成します
   
cd iMX8QM
   make -f soc.mak SOC=iMX8QM MKIMG=../mkimage_imx8 PAD_IMAGE=./pad_image.sh flash_ca72
   
   mkashyap@cse-dev02:~/iMX8/Scarthgap_New/MkImage/imx-mkimage/iMX8QM$ ls -al
合計6792
   drwxrwxr-x  3 mkashyap mkashyap    4096 8月26日 23:08 .
   drwxrwxr-x 13 mkashyap mkashyap    4096 8月 26 23:06 ..
   -rwxrwxr-x  1 mkashyap mkashyap   45213 8月26日 23:06 bl31.bin
   -rwxrwxr-x  1 mkashyap mkashyap    2564 8月 26 22:59 expand_c_define.sh
   -rw-rw-r-- 1 mkashyap mkashyap 1895424 8 月 26 日 23:08 flash.bin
   -rw-rw-r--  1 mkashyap mkashyap       9 Aug 26 23:06 head.hash
   -rwxrwxr-x  1 mkashyap mkashyap    2078 Aug 26 22:59 mkimage_fit_atf.sh
   -rw-r--r-- 1 mkashyap mkashyap 76944 8 月 26 日 23:02 mx8qmb0-ahab-container.img
   -rwxrwxr-x 1 mkashyap mkashyap 184448 8 月 26 日 23:03 scfw_tcm.bin
   drwxrwxr-x  2 mkashyap mkashyap    4096 8月26日 22:59 scripts
   -rwxrwxr-x 1 mkashyap mkashyap 13271 8 月 26 日 22:59 soc.mak
   -rwxrwxr-x 1 mkashyap mkashyap 1631521 8 月 26 日 23:06 u-boot-atf.bin
   -rw-rw-r-- 1 mkashyap mkashyap 1500440 8 月 26 日 23:04 u-boot.bin
   -rw-rw-r-- 1 mkashyap mkashyap 1500449 8 月 26 日 23:06 u-boot-hash.bin
   -rw-rw-r-- 1 mkashyap mkashyap 139387 8 月 26 日 23:04 u-boot-spl.bin
 
 
生成された flash.bin はブートローダーイメージとして使用されました

Re: iMX8qm Boot Core A72_0

こちらから始められます:

https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/System-Controller-Firmware-101/ta-p/1124...

https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/System-Controller-Firmware-101-Getting-s...


SCFWのリファレンス/ポーティングドキュメントは、独立した公開リファレンスマニュアルではなく、NXP SCFWポーティングキット内に提供されています。

  • NXPの i.MX ソフトウェア&開発ページからキットをダウンロードしてください。ご使用のi.MX BSPに対応するリリースを選択してください。NXPは、提供するバイナリとの互換性を維持するために、対応するポーティングキットを必要とします。
  • ライセンスに同意し、付属の.binファイルを実行してください。インストーラ。
  • 以下をご覧ください:
    • doc/pdf/sc_fw_port.pdf — SCFW移植ガイドの詳細
    • doc/pdf/ — SCFW APIユーザーガイド、リリースノートおよび関連ドキュメント
    • src/ — SoC固有のSCFWエクスポートアーカイブ

このキットには、ソースコードとオブジェクトコードが混在して含まれています。基板依存のカスタマイズは、エクスポートされたボードソースで行われます。通常はplatform/board/mx8_/の下で、board.cなどのファイルも含まれます;SCFWのコアの多くはオブジェクトのみのままで、パブリックキットを通じて変更することはできません。

UG10165年の一般的な i.MX Porting Guideには「Porting System Controller Firmware」の章があり、BSPやmeta-imx-scfwとの統合について説明しています。

Re: iMX8qm Boot Core A72_0SCFWファームウェアの修正を行うためのSCFWリファレンスマニュアルや設計マニュアルはどこで入手できますか?
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
水曜日
更新者: