2407847_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2407847_zh-CN

2407847_zh-CN

RTD 使用问题

您好,在使用RTD项目时遇到了一些问题。请您看一下这些文件好吗?

(1)导入演示项目后,为什么 board.txt 文件为空?编译时立即出现错误信息。我该如何编译演示项目?

NXP2_0-1787586202293.pngNXP2_0-1787586202293.pngNXP2_0-1787586202293.png

NXP2_1-1787586227880.pngNXP2_1-1787586227880.pngNXP2_1-1787586227880.png

(2)当我尝试打开 .mex 文件时使用 S32DS 处理演示项目文件时,出现以下问题。请问如何解决这个问题?

NXP2_0-1787585984659.pngNXP2_0-1787585984659.png


Re: RTD Usage Issues

HI

导入S32K RTD的工程请点击File ->新->示例中的 S32DS 项目

RTD工程里有一个/description.txt文件需要阅读,其中提到需要在外设工具里点击更新代码按钮然后重新编译:

3.1 生成 S32 配置

在运行示例之前,需要生成一个配置。首先,在 S32 DS 的 “项目资源管理器” 视图中选择当前项目。选择 “S32 Configuration Tool” 菜单,然后点击所需的配置工具(引脚、时钟、外设等)。

点击其中任何一个都会生成所有元器件。进行所需的更改(如有),然后单击“S32 配置工具->更新代码”按钮。

最后那张图片太模糊了完全看不清楚,需要你重新上传。发图片不建议直接粘贴到帖子里,建议使用插入照片按钮插入图片或者当附件上传也行。

S32DSv3.6.x里安装RTD的方法以及如何导入工程等,可以看一下该视频:如何使用S32 Design Studio 3.6.0下载、安装和配置RTD 5.0.0

此致敬礼,
Robin

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
yesterday
Updated by: