こんにちは。RTDプロジェクトを使用する際にいくつか問題が発生しています。見ていただけますか?
(1)デモプロジェクトをインポートした後、board.txt ファイルが空になるのはなぜですか?コンパイル時に、すぐにエラーメッセージが表示されました。デモプロジェクトはどうやってコンパイルすればいいですか?
NXP2_0-1787586202293.pngNXP2_0-1787586202293.png
NXP2_1-1787586227880.pngNXP2_1-1787586227880.png
(2).mexファイルを開こうとしたときS32DSを使用したデモプロジェクトのファイルで、以下の問題が発生しました。どうやって直せばいいのか教えてもらえますか?
NXP2_0-1787585984659.png
ハイ
S32K RTD の工程ポイントファイル ->新規 ->例からの S32DS プロジェクト
RTD 工程里に/description.txt ファイルが必要です阅读、その中には外部設定ツールのサリポイントでコードを更新する必要があることが指摘されています。
3.1 S32構成の生成
例を実行する前に、設定を生成する必要があります。まず、S32 DSのプロジェクト・エクスプローラ・ビューに移動し、現在のプロジェクトを選択します。[S32 Configuration Tool(S32設定ツール)] メニューを選択し、目的の設定ツール(ピン、クロック、ペリフェラルなど)をクリックします。
いずれかをクリックすると、すべてのコンポーネントが生成されます。必要な変更(もしあれば)を行い、「S32構成ツール」→「コードの更新」ボタンをクリックしてください。
最後に、写真は完全に汚れているため、再度転送する必要があります。写真の送信は、直接チャプター サイトに送信されません。写真の挿入を使用して写真を挿入するか、添付ファイル上でも転送されます。
S32DSv3.6.x里安装RTD的方法以及如何导入工程等,可以看一下该视频:How To Download, install and Configuration the RTD 5.0.0 with S32 Design Studio 3.6.0
よろしくお願いいたします
ロビン