使用 IW612/RW612 在 MCXW72 上实现 Wi-Fi,用于 EdgeLock 2GO 配置您好,NXP技术支持,
您好,NXP团队,
如何实际在MCXW72上使用IW612或RW612实现 Wi-Fi,特别是执行EdgeLock 2GO 配置?
请提供使此特定设置正常工作所需的确切硬件连接要求、驱动程序和软件堆栈。请注意,我们的应用程序不能使用 Thread 或 Matter 协议。
谢谢,
哈沙尔
通信与控制(I3C | I2C | SPI | FlexCAN | 以太网 | FlexIO)FRDM 培训安全(Edgelock | 安全启动 | OTP)Re: Implementing Wi-Fi on MCXW72 using IW612/RW612 for EdgeLock 2GO Provisioning感谢您的回复和提供的 Mongoose 相关信息!不过,还有一个后续问题——在考虑 RW612 之前,我实际上是想让 MCXW72 与 IW612(而不是 RW612)一起工作,因为 MCXW72 是我们这个项目所需的网络安全/应用程序核心(TF-M,EdgeLock 安全隔离区)。
从 IW612 数据手册可以看出,Wi-Fi 仅硬连线到 SDIO(表 1,以及 CONFIG_HOST_BOOT[1:0] 引脚表,其中除 SDIO/UART/SPI(分别用于 Wi-Fi/BT/802.15.4)之外的每个选项都标记为“保留”)。MCXW72 的数据手册没有列出任何 SDIO 外设——只有 I2C、SPI、UART、CAN、FlexIO。
所以我的问题是:MCXW72 是否真的完全无法驱动 IW612 的 Wi-Fi,因为它没有 SDIO 主机控制器?或者是否有我遗漏的解决方法——例如,通过 SPI/UART 实现 SDIO 的变通方法,或者 NXP 提供的其他支持桥接方法来连接这两个特定的芯片?
如果 MCXW72 + IW612 真的不可行,那当然很有用——但在排除这种可能性之前,我想确认这是否是硬件上的硬性限制。Re: Implementing Wi-Fi on MCXW72 using IW612/RW612 for EdgeLock 2GO Provisioning嗨,哈沙尔,
问个简单的问题:为什么这个配置需要 MCXW72?RW612 本身就是一款无线 MCU。你可以直接在 RW612 上运行你的应用程序,完全去掉额外的微控制器。
如果选择 RW612,可以使用 Mongoose 网络库来处理 Wi-Fi 和网络协议栈。从那里,您可以直接专注于您的申请。这里有一个现成的 RW612 示例,可以为您提供一个很好的起点。
要将其下载到本地工作区,请打开链接,选择“设置”面板,然后选择目标目录。然后点击蓝色的“生成 C/C++”按钮,将项目下载到您的计算机。然后您可以使用 MCUXpresso IDE 打开它,进行编译,然后进行烧录。
友情提示:我是 Mongoose 开发团队的成员,希望这对您的项目有所帮助。
Re: Implementing Wi-Fi on MCXW72 using IW612/RW612 for EdgeLock 2GO Provisioning你好,哈沙尔,
希望你一切都好。请问您的具体要求是什么?
请问您是否遵循了以下任何应用笔记?
MCXW72 不提供 IW612 作为托管 Wi-Fi 模块运行所需的硬件接口。IW612 需要 SDIO 3.0 用于 Wi-Fi,UART 用于蓝牙,SPI 用于 802.15.4。
如果您正在寻找一款支持所有这些协议的设备,那么我推荐 RW612 这款一体化产品。
顺祝商祺!
里卡多