2407819_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2407819_ja-JP

2407819_ja-JP

LX2160A - 同期イーサネット(SyncE)RCLK

こんにちは、

私はLX2160Aボードを使用しています。

私の理解では、SerDesモジュールは同期イーサネット(SyncE)を使い、入力のSerDes信号からクロックを回復できます。このクロックはRCLK0/1として利用可能になり、関連するSerDesはレジスタRECOV_CLK_SEL_RCLK0/1で選択されます。

この復元されたクロック信号は、復元元のSerDesモジュールや別のモジュールを駆動するために使われることは可能でしょうか?
PLLS/PLLFの基準クロックとして使用できる可能性はありますか?

よろしくお願いいたします。

Re: LX2160A - Synchronous Ethernet (SyncE) RCLK

こんにちは、

いいえ、RCLK0/1はPLLS/PLLFの参照クロックとしてLX2160A SerDesに直接フィードバックすることはできません。LX2160Aでは、RCLK0とRCLK1は出力専用ピンです。想定されるSyncEアーキテクチャでは、まずRCLK0/1を外部ジッタクリーナーPLLに通し、その後、クリーンアップされたクロックをSerDesリファレンスクロック(SD1_PLLS_REF_CLK_P/Nなど)としてフィードバックする必要があります。


よろしくお願いします。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
4 weeks ago
Updated by: