大家好,
UM11442 修订版24
第3.1.5.15 段 零拷贝
例子
evkmimxrt1170_wifi_cli_cm7
编译失败,使用建议的预处理器宏标志,第一个错误:
<< wifi_netif.c 中未定义 NETIF_RX_BUFFERS>>
所以我添加了下一个定义
#define NETIF_RX_BUFFERS 8
但我现在有
错误:无效地使用了未定义的类型“struct nxp_wifi_device ”
实际上,示例中并未定义所使用的结构。
示例中的零拷贝功能不完整,因此 UM11442 中的描述不适用?
如何测试零拷贝?
谢谢,并致以最诚挚的问候。
皮耶罗
目前我们只有MIMXRT1170-EVK ,
SDK 26.06 已安装,但 EVK 示例
“ evk mimxrt1170_wifi_cli_cm7”与“ evkb mimxrt1170_wifi_cli_cm7”不同。
文档 UM11442 中引用了文档 UM11441,文档 UM11441 表 1 第 5 页中也提到了组合
i.MX RT1170 EVK
AW611 u-blox JODY W5
声明支持
所以你的意思是“ evk mimxrt1170_wifi_cli_cm7”实际上无法与Wi-Fi零拷贝配合使用吗?
您好,
您使用的是RT1170-EVK还是RT1170-EVKB?
我在 SDK 26.06 上进行了测试,并使用 evkbmimxrt1170_wifi_cli_cm7 示例,按照指南中提到的宏成功构建了应用程序。
你使用的是哪个SDK版本?
问候,
丹尼尔。
您好,
正确的。我使用 EVKB SDK 进行了测试。
请问您是从哪里找到 RT1170-EVK 的 SDK 26.06 的,或者您是如何导入的?
我查看了 RT1170-EVK 版本,只找到了 SDK 版本 2.16.0。
问候,
丹尼尔。
没错,版本是 2.16.0。
我安装了两个不同版本的 MCUxpresso IDE,一个用于 EVK,另一个用于 EVKB(但目前我没有硬件 EVKB)。问题在于,在 EVK-IDE 中,IDE 显示为“关联的 SDK”26.06,但实际上 EVK 的示例是在安装到 PC SDK 26.06 之前,使用 2.16.0 版本导入的。
此刻,在我的目录中
...\mcuxpresso\02\SDKPackages
我有3个SDK
2.16.0
24.12.0
26.60
EVK 已使用 2.16.0 版本获得。
请问在 IDE-EVK 中,如何才能找到正确的 SDK,以便在关联的 SDK 中看到 2.16.0 版本?
您好,
请您提供完整的测试日志:
1.未启用宏的完整终端输出日志
2. 启用宏后的完整终端输出日志
对了,你用的是哪个模块?
问候,
丹尼尔。
你好,
我已经拿到了一块EVKB板和一个示例
evkbmimxrt1170_wifi_cli_cm7
正在编译,并添加建议的 Wi-Fi 零拷贝预处理器标志(来自 UM11442 文档)
FSL_USDHC_ENABLE_SCATTER_GATHER_TRANSFER
SDMMCHOST_ENABLE_CACHE_LINE_ALIGN_TRANSFER
总之,有些事情很奇怪:
使用 iperf 工具测试发现,启用 Wi-Fi 零拷贝后性能并未提升,并且正在寻找相关定义。
FSL_USDHC_ENABLE_SCATTER_GATHER_TRANSFER
SDMMCHOST_ENABLE_CACHE_LINE_ALIGN_TRANSFER
在代码基线中,
未发现类似情况的发生
#如果 FSL_USDHC_ENABLE_SCATTER_GATHER_TRANSFER
#如果 SDMMCHOST_ENABLE_CACHE_LINE_ALIGN_TRANSFER
所以看来Wi-Fi零拷贝技术实际上并没有应用?
感谢您的支持,此致敬礼!
皮耶罗