2407768_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2407768_ja-JP

2407768_ja-JP

NXP UM11442、3.1.5.15項コピーなし、動作しません

皆さん、こんにちは。

UM11442 黙示録24章

段落 3.1.5.15 ゼロコピー

例
evkmimxrt1170_wifi_cli_cm7

コンパイル中でないこと、推奨されたプリプロセッサマクロフラグを使った場合、最初のエラー:
<未定義>>

そこで次の定義を追加しました
#define NETIF_RX_BUFFERS 8

でも今は
<<エラー: 未定義型「struct nxp_wifi_device」の無効な使用>> 
実際、使用された構造は例では定義されていません

例ではゼロコピー機能が不完全なので、UM11442の説明は適用されませんか?
ゼロコピーをどうやってテストできますか?

ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
ピエロ

Re: NXP UM11442, paragraph 3.1.5.15 Zero Copy, NOT working

現時点ではMIMXRT1170-EVKしか持っていません,
SDK 26.06はインストールされていますが、EVKの例は以下の通りです。
「EVKmimxrt1170_wifi_cli_cm7」は「EVKBmimxrt1170_wifi_cli_cm7」とは異なります。

ドキュメントUM11442にはdoc UM11441への言及があり、doc UM11441 表1 5ページ 組み合わせ
i.MX RT1170 EVK
AW611 u-blox ジョディ W5
支持されていると宣言されます

つまり、「evkmimxrt1170_wifi_cli_cm7」は実際にはWi-Fi Zero-Copyでは動作しないということですか?


Re: NXP UM11442, paragraph 3.1.5.15 Zero Copy, NOT working

こんにちは、

RT1170-EVKとRT1170-EVKBのどちらをお使いですか?

SDK 26.06でこれをテストし、ガイドで紹介されているマクロを使ってevkbmimxrt1170_wifi_cli_cm7例を使ってアプリケーションをうまく構築できました。

どのSDKバージョンを使っていますか?

よろしくお願いいたします。
ダニエル。

Re: NXP UM11442, paragraph 3.1.5.15 Zero Copy, NOT working

こんにちは、

正しい。EVKB SDKでテストしました。

RT1170-EVK用のSDK 26.06をどこで見つけたのか、またはどのようにインポートしたのか教えていただけますか?

RT1170-EVKのリリースを調べましたが、SDKバージョン2.16.0しか見つかりませんでした。

よろしくお願いいたします。
ダニエル。

Re: NXP UM11442, paragraph 3.1.5.15 Zero Copy, NOT working

こんにちは、

検査の全記録を共有していただけますか?

1.マクロを無効にした状態での完全なターミナル出力ログ

2. マクロを有効にした状態での完全なターミナル出力ログ

ところで、どのモジュールを使っていますか?

よろしくお願いいたします。
ダニエル。

Re: NXP UM11442, paragraph 3.1.5.15 Zero Copy, NOT working

正解は2.16.0です。

私はMCUxpresso IDEを2つの異なるバージョンをインストールしています。1つはEVK用、もう1つはEVKB用です(ただし現時点ではハードウェア用EVKBはありません)。問題は、IDEがEVK-IDEでも「Associated SDK」26.06として表示されているのに、実際にはEVKの例はPC SDK 26.06にインストールする前に2.16.0でインポートされていることです

この瞬間、私のディレクトリの中に
...\mcuxpresso\02\SDKPackages
私は3つのSDKを持っています
2.16.0
24.12.0
26.60

EVKは2.16.0で取得されました

IDE-EVKで正しいSDKを指し示すには、Associated SDKで2.16.0を見る方法をご存知ですか?

Re: NXP UM11442, paragraph 3.1.5.15 Zero Copy, NOT working

こんにちは、

EVKBボードとサンプルを入手しました
evkbmimxrt1170_wifi_cli_cm7
Wi-fi ゼロコピー用の推奨プリプロセッサフラグを追加している(UM11442ドキュメントより)
FSL_USDHC_ENABLE_SCATTER_GATHER_TRANSFER
SDMMCHOST_ENABLE_CACHE_LINE_ALIGN_TRANSFER

とにかく、奇妙なことがあります:
Wi-Fi Zero-Copy(iperfツールを使用)や定義を探してもパフォーマンスは向上していません
FSL_USDHC_ENABLE_SCATTER_GATHER_TRANSFER
SDMMCHOST_ENABLE_CACHE_LINE_ALIGN_TRANSFER
コードベースラインでは、
このようなものは存在しません
#if FSL_USDHC_ENABLE_SCATTER_GATHER_TRANSFER
#if SDMMCHOST_ENABLE_CACHE_LINE_ALIGN_TRANSFER

つまり、Wi-Fi Zero-copyは実際には適用されていないようですね?

サポートとよろしくお願いします
ピエロ

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎08-27-2026 02:32 AM
更新人: