2407767_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2407767_ja-JP

2407767_ja-JP

IMX95 GPIO1は使用できません

ご挨拶申し上げます。

私たちはプロジェクト開発にIMX95を使用しています。今はGPIO1グループを使わなければなりません。私は以下のようにdtsファイルを編集しました。

&gpio1 {

    ステータス = "okay";

};
そして、システムを再起動します。

コンソールには以下のようなエラーメッセージが表示され、システムがクラッシュしました。

質問ですが、ユーザーはGPIO1を操作できますか?あるいは、DTSを正しく設定するにはどうすればいいでしょうか?
それともGPIO1のGPIOを制御する他の方法はありますか?

[ 2.326271] pstate: 40400009 (nZcv daif +PAN -UAO -TCO -DIT -SSBS BTYPE=--)
[ 2.333203] pc : bgpio_read32+0x0/0x18
[ 2.336923] lr : gpio_generic_chip_init+0x228/0x3e0
[ 2.341783 ] SP : FFFF8000822E3A90
[ 2.345070 ] x29: ffff8000822e3a90 x28: 0000000000000000000000000000 x27: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[ 2.352176 x26: ffff000080024028 x25: 000000000000000000 x24: ffff00008002320d
[ 2.359283 ] x23: 00000000000000000000 x22: ffff000081ff9180 x21: ffff000080252000
[ 2.366390 x20: ffff000080252010 x19: ffff000080f65080 x18: 000000000000000a
[ 2.373497] x17: ffff8000817c0b68 x16: ffff000081fc7280 x15: 00000000000000000
[ 2.380603 ] x14: FFFFFFFFFFFFFF x13: 00000000 0101010101010101 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
[ 2.387710 x11: 7f7f7f7f7f7f7f7f x10: ffff80008249D043 x9 : 0000000000000018
[ 2.394817 x8 : 0101010101010101 x7 : 0000000000000000000000000000000000000000 x6 : 0000000000000090
[ 2.401923 ] x5 : 0000000000000090 x4 : ffff800080720920 x3 : ffff000080f65080
[ 2.409030 ] x2 : ffff80008071fb0c x1 : ffff80008070efa0 x0 : ffff8000822d5050
[ 2.416144] コールトレース:
[ 2.418571 bgpio_read32+0x0/0x18 (P)
[ 2.422297 ] vf610_gpio_probe+0x2d0/0x400
[ 2.426277 ] platform_probe+0x5c/0xa4
[ 2.429916] really_probe+0xbc/0x2bc
[ 2.433470 __driver_probe_device+0x78/0x120
[ 2.437803 ] driver_probe_device+0x3c/0x178
[ 2.441963 ] __device_attach_driver+0xb8/0x140
[ 2.446383 ] bus_for_each_drv+0x88/0xe8
[ 2.450197 ] __device_attach+0x9c/0x1a0
[ 2.454010] device_initial_probe+0x14/0x20
[ 2.458170 ] bus_probe_device+0x9c/0xa0
[ 2.461983] deferred_probe_work_func+0x7c/0xb4
[ 2.466490 process_one_work+0x150/0x290
[ 2.470477] worker_thread+0x180/0x2f4
[ 2.474203 ] kthread+0x12c/0x204
[ 2.477410 ] ret_from_fork+0x10/0x20
[ 2.480973 コード: d503201f d5033ebf b9000001 d65f03c0 (b9400000)
[ 2.487037] ---[ 終了痕跡 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ]---



Re: IMX95 GPIO1 can not be used

このメッセージはエラーを示していると思ったのですが、実際にはシステムがクラッシュしていました。
単なる関数呼び出しのトレースログかもしれません。

しかし、皆さん、ありがとうございました。
ハードウェアを改良すべきだ。

Re: IMX95 GPIO1 can not be used

こんにちは、

i.MX95のハードウェア設計ガイド第2.1節システムマネージャーに記載されている通り:
https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=UG10210&isHTMLorPDF=HTML

SMとCortex-M33コアはGPIO1のすべてのピンを制御しています。他のコアは直接アクセスできません。システム制御・管理インターフェース(SCMI)プロトコルを介した間接アクセスのみが許可されています。安全な起動および復旧メカニズムを保証します。

これがLinux側(異なるLM)からアクセスしようとするとハードフォルトが出る理由です。

敬具/サルドス、
アルド。

Re: IMX95 GPIO1 can not be used

GPIOの制御は問題ないはずですが、GPIOの設定方法を教えてもらえますか?オープンドレインかプッシュプルか?

ちなみに、ログにはエラーメッセージは表示されていないようです。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
4 weeks ago
Updated by: