親愛なるNXPコミュニティチームの皆様、
現在、S32 Design Studio(S32DS)を使って172ピンパッケージのS32K344ボードを制作しています。
172ピンパッケージ用に開発された同じプロジェクトやコードが、S32K344 257ピンパッケージボード上で直接使用できる のか 、 それとも変更が必要なのか知りたいです。
同じコードが直接使えない場合は、以下の点についてご指針を教えていただけますか:
このパッケージ変更に関する移行手順や関連するNXPのドキュメント・リファレンスプロジェクトを教えていただけるとありがたいです。
再開まで今しばらくお待ちください。
よろしくお願いします、
アラヴィンド・トガラリ
@VaneB さん、ありがとうございます。
こんにちは、 @Aravind_Togaralli さん
ソフトウェアの観点から見ると、172ピンと257ピンのS32K344パッケージは、同じMCUアーキテクチャ、メモリ、ペリフェラルモジュールを使用しているため非常に似ています。主な違いは、257ピンパッケージが追加のI/Oピンを露出し、ペリフェラル信号のルーティングオプションが増える点です。
S32 Design Studioの設定ツールでは、ピンツールの設定でMCUパッケージを選択して変更することができます。
BR、VaneB