2407716_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2407716_zh-CN

2407716_zh-CN

FS32K144UAT0VLLT使用SW连接,解锁后RST管脚仍然有三角波,不连接RST管脚上位机不能和单片机连接。

一 J-LINK使用SWDIO和SWCLK,GND 连接单片机FS32K144UAT0VLLT,

程序下载电路,VCC和单片机都是5V:

  • RST管脚有三角波:f=1.8KHZ,2.6Vp-p的三角波:

三.在J-Link>输入unlock kinetis显示有错误不能连接:

四.J-Link添加RST复位管脚连接单片机97管脚PTA5(*JTAG_TRST/*RESET,连接成功,解密成功。这是解密成功吗?

五.使用Keil uVision5连接电路板,不使用RST不能连接单片机,只有使用RST才能连接单片机,

9.png9.png9.png

并且复位管脚三角波仍然存在,如下图:


       请问NXP老师:

这块电路板(使用FS32K144UAT0VLLT单片机),以前只使用SWDIO,SWCLK,GND连接可以正常下载程序,这次为什么只有连接RST后才能下载程序,这是什么原因?谢谢!


回复: FS32K144UAT0VLLT使用SW连接,解锁后RST管脚仍然有三角波,不连接RST管脚上位机不能和单片机连接。

Hi

不接 RESET_b 时,J-Link 无法控制 S32K1 的复位时序;只要用户程序、看门狗、低功耗或引脚复用影响了调试口,就可能出现偶发无法连接。 

因为Flash中没有代码(比如新芯片,Flash为空),MCU将由于内核死锁(lockup)不断地周期性复位。又因为外部RC所以方波变成了三角波。

等你下载新的可以正常运行的程序,RESET_b引脚就恢复高电平了。

Best Regards,
Robin

回复: FS32K144UAT0VLLT使用SW连接,解锁后RST管脚仍然有三角波,不连接RST管脚上位机不能和单片机连接。

各位老师:

不好意思,昨天发的问题插图没有配好,非常混乱看不清楚,今天重新发布,希望各位老师尽快给讲解!

FS32K144UAT0VLLT使用SW连接,解锁后RST管脚仍然有三角波,不连接RST管脚上位机不能和单片机连接。

一 JLINK使用SWDIO和SWCLK,GND 连接单片机FS32K144UAT0VLLT,

程序下载电路,VCC和单片机都是5V:

11.png11.png11.png

二 RST管脚有三角波:f=1.8KHZ,2.6Vp-p的三角波:

22.png22.png22.png

三 在J-Link>输入unlock kinetis显示有错误不能连接:

33.png33.png33.png

四 J-Link添加RST复位管脚连接单片机97管脚PTA5(*JTAG_TRST/*RESET,连接成功,解密成功。

44.png44.png44.png

五 使用Keil uVision5连接电路板,不使用RST不能连接单片机,只有使用RST才能连接单片机,

并且复位管脚三角波仍然存在,如下图:

22.png22.png22.png

回复: FS32K144UAT0VLLT使用SW连接,解锁后RST管脚仍然有三角波,不连接RST管脚上位机不能和单片机连接。

老师:上面文版本错乱,请查看下面Word文档,是同一个问题,谢谢!

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
10 hours ago
Updated by: