2407716_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2407716_ja-JP

2407716_ja-JP

SW接続を使用する場合、FS32K144UAT0VLLTのRSTピンはロック解除後も三角波を示します。RSTピンを接続しないと、ホストコンピュータはマイクロコントローラに接続できません。

J-LINKはSWDIOとSWCLKを使用し、GNDはマイクロコントローラFS32K144UAT0VLLTに接続されます。

プログラムダウンロード回路は、VCCとマイクロコントローラの両方に5Vを使用します。

  • RSTピンには三角波が出力されます:f=1.8KHZ、2.6Vp-pの三角波:

3. J-Linkで「unlock」と入力すると、Kinetisにエラーが表示され、接続できません。

IV. RSTリセットピンを介したマイクロコントローラの97ピンPTA5(*JTAG_TRST/*RESET)へのJ-Link接続は成功し、復号も成功しました。これは復号が成功したことを意味しますか?

5. Keil uVision5を使用して回路基板を接続する場合、RSTを使用せずにマイクロコントローラを接続することはできません。RSTを使用してのみマイクロコントローラを接続できます。

9.png9.png9.png

そして、リセットピン上の三角波は依然として存在しており、次の図に示されています。


NXPのインストラクターの方々への質問です。

この回路基板(FS32K144UAT0VLLTマイクロコントローラを使用)は、以前はSWDIO、SWCLK、GNDのみを接続した状態で正常に動作し、プログラムのダウンロードも問題なく行えていました。ところが今回は、RSTを接続しないとプログラムのダウンロードができないのはなぜでしょうか?原因は何でしょうか?ご教示いただければ幸いです。


回复: FS32K144UAT0VLLT使用SW连接,解锁后RST管脚仍然有三角波,不连接RST管脚上位机不能和单片机连接。

こんにちは

RESET_bが接続されていない場合、J-LinkはS32K1のリセットタイミングを制御できません。ユーザープログラム、ウォッチドッグタイマー、低消費電力モード、またはピン多重化がデバッグポートに影響を与える場合、断続的な接続障害が発生する可能性があります。

フラッシュメモリにコードが存在しないため(例えば、新品のチップではフラッシュメモリは空である)、コアのロックアップによりMCUは継続的かつ周期的にリセットされます。さらに、外部RC回路の影響により、方形波が三角波に変化します。

新しい正常に動作するプログラムをダウンロードすると、RESET_bピンはハイレベルに戻ります。

よろしくお願いします、
ロビン

回复: FS32K144UAT0VLLT使用SW连接,解锁后RST管脚仍然有三角波,不连接RST管脚上位机不能和单片机连接。

先生方へ:

申し訳ありません。昨日投稿した質問のイラストが適切に揃っていなかったため、非常に見づらく分かりにくくなっていました。本日改めて投稿しますので、先生方からできるだけ早く解説をいただければ幸いです。

SW接続を使用する場合、FS32K144UAT0VLLTのRSTピンはロック解除後も三角波を示します。RSTピンを接続しないと、ホストコンピュータはマイクロコントローラに接続できません。

JLINKはSWDIOとSWCLKを使用し、GNDはマイクロコントローラFS32K144UAT0VLLTに接続されています。

プログラムダウンロード回路は、VCCとマイクロコントローラの両方に5Vを使用します。

11.png11.png11.png

2. RSTピンには三角波が表示されます:f=1.8KHZ、2.6Vp-pの三角波:

22.png22.png22.png

3. J-Linkで「unlock」と入力すると、Kinetisにエラーが表示され、接続できません。

33.png33.png33.png

4. RSTリセットピンをJ-Linkに追加し、マイクロコントローラの97ピンPTA5(*JTAG_TRST/*RESET)に接続します。接続成功、復号化成功。

44.png44.png44.png

5. Keil uVision5を使用して回路基板を接続する場合、RSTを使用せずにマイクロコントローラを接続することはできません。RSTを使用してのみマイクロコントローラを接続できます。

そして、リセットピン上の三角波は依然として存在しており、次の図に示されています。

22.png22.png22.png

回复: FS32K144UAT0VLLT使用SW连接,解锁后RST管脚仍然有三角波,不连接RST管脚上位机不能和单片机连接。

先生:上記の文章は誤字です。下記のWord文書をご覧ください。同じ問題が修正されています。ありがとうございます!

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
昨日
更新者: