2407673_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2407673_zh-CN

2407673_zh-CN

如何刷写 .bin 文件在 i.MX RT1064 上使用 PEMicro Multilink LC 时,在特定的闪存偏移量下?

您好,

我正在使用i.MX RT1064PEMicro Multilink LC调试探针。

我需要将引导加载程序和应用程序分别写入编程闪存的不同偏移位置。例如,引导加载程序将放置在闪存的起始位置,而应用程序则放置在指定的偏移位置。

使用 i.MX RT1064 EVK 时,我能够使用LinkFlash.bin文件编程到指定的闪存地址。但是,我现在使用的是 PEMicro Multilink LC,想知道等效的编程流程是什么。

无法将引导加载程序和应用程序合并到单个.bin文件中。因为该应用程序是分区固件布局的一部分,需要作为单独的固件映像进行签名。因此,我需要将引导加载程序和应用程序作为单独的二进制文件,并将应用程序编程到其指定的闪存偏移量处。

我应该使用什么外部编程应用程序/工具配合 PEMicro Multilink LC 将.bin文件烧录到 i.MX RT1064 的特定地址/偏移量处?

理想情况下,我希望能够选择.bin文件,指定其目标地址,并直接对其进行编程,而无需将引导加载程序和应用程序合并到单个二进制文件中。

谢谢您!

启动 ROM | 启动配置 | 闪存
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
yesterday
Updated by: