皆さんこんにちは。IMX93チップセットを搭載したBytesatwork Devboard ver 1.0のSD-yoctoイメージをEMMCから実行しようとしていたのですが、U-Boot変数を変更してEMMCから強制的に起動させようとしたところ、起動が壊れてしまいました。そのイメージは公式のYoctoイメージ(ver.byteDevkit の場合は 5.0.15) を使用します。
UART-Inputは、ボードを起動する前でも、電源を入れている間でも、電源を入れた後でも、ボードに受け入れられなくなり、SDカードから起動しようとしても何もできません。
uuuとUSB接続を介してEMMCに直接イメージを書き込もうとしましたが、うまくいきませんでした。uuu は -lsusb コマンドで USB 接続を認識しますが、イメージをフラッシュしようとすると常に pipeline -9 broke というエラーが表示されます。すでにZadigでドライバーをWinUSBに変更し、USB 3.0を使っています。私のノートPCにはUSB 2.0ポートがないので。
私には問題を解決するための調整済みイメージを作成するだけのスキルも知識もないので、正直なところ途方に暮れています。どなたかお力添えいただければ幸いです。
ブート環境に以下の変更を加えた後、システムが起動不能になりました。
=> setenv bootcmd 'mmc dev 0; ext4load mmc 0:1 ${kernel_addr_r} /boot/Image; ext4load mmc 0:1 ${fdt_addr_r} /boot/imx93-bytedevkit.dtb; booti ${kernel_addr_r} - ${fdt_addr_r}'
=> saveenv
システムをEMMC(ブートモード0100)から起動しようとすると、システムがフリーズする前に以下の出力が表示されます。
U-Boot SPL 2024.04-lf_v2024.04_6.6.52_2.2.x-r2+g82d4220bc6b+p0 (2025年7月11日 05:04:16 +0000)
SOC: 0xa1009300
LC: 0x2040010
PMIC: PCA9451A
PMIC: オーバードライブ電圧モード
DDR: 3733MTS
M33準備OK
通常起動 BOOTROMから起動しようとしています
ブートステージ: プライマリブートイメージオフセット 0x8000、ページサイズ 0x200、IVT オフセット 0x0
ROM_APIを使用して0x58000からイメージをロードします
通知:TRDC初期化完了
お知らせ:BL31:v2.10.0(リリース):lf-6.6.52-2.2.1
お知らせ:BL31:製造日時:2025年7月7日 06:40:36
SDカードから起動しようとすると(ブートモード1100)、フリーズする前に以下の出力が表示されます。
U-Boot 2024.04-lf_v2024.04_6.6.52_2.2.x-r2+g82d4220bc6b+p0 (2025年7月11日 05:04:16 +0000)
リセットステータス: POR
CPU: NXP i.MX93(52) Rev1.1 A55 (1700 MHz)
CPU:インダストリアル温度グレード(-40°Cから105°C)で39°C
モデル:i.MX93 by bytesatwork byteDEVKIT
DRAM: 992 MiB
コア: 203個のデバイス、29個のuclass、デバイスツリー: 別個
MMC: FSL_SDHC: 0、FSL_SDHC: 1
MMCから環境を読み込んでいます... OK
ビデオリンクの設定に失敗しました
掲載: シリアル
出力: シリアル
エラー: シリアル
ビルド情報:
- ELEファームウェアバージョン 2.0.2-c4131933
UID: 401ce440f1124110bd234b09e4709d88
フラッシュターゲットはMMC:0です
ネット:
警告: ethernet@428a0000 (eth1) はランダムな MAC アドレス - 9e:a6:f6:dc:09:91 を使用しています
警告: ethernet@42890000 (eth0) はランダムな MAC アドレス ce:8f:b2:02:6b:f5 を使用しています
eth0: ethernet@42890000、eth1: ethernet@428a0000 [PRIME]
ファストブート:通常
通常のブート
1秒で自動起動
パーティション#0に切り替える、OK
mmc0(パート0)は現在のデバイスです
35777024バイトを109ミリ秒で読み込みました(313 MiB/秒)
42568バイトを2ミリ秒で読み込みました(20.3 MiB/秒)
## フラット化されたデバイスツリーブロブ (83000000)
0x83000000にあるfdtブロブを使用して起動しています
作業用FDTは83000000に設定されています
デバイスツリーを000000008fff2000にロード中、終了アドレスは000000008ffff647... OK
動作中のFDTは8fff2000に設定されています
カーネルを起動中…
[ 0.000000] 物理CPUでLinuxを起動0x0000000000 [0x412fd050]
[ 0.000000] Linuxバージョン 6.6.52-r2-g472e64a0fc2c(OE-user@oeホスト)(aarch64-poky-linux-gcc (GCC) 13.4.0,GNU ld (GNU Binutils) 2.42.0.20240723) #1 SMP PREEMPT 火曜日 7 月 8 日 12:00:06 UTC 2025
[ 0.000000] シードがないため、KASLRは無効になっています
[ 0.000000] マシンモデル:bytesatwork byteDEVKIT OSM i.MX93
[ 0.000000] efi: UEFI が見つかりません。
[ 0.000000] OF: 予約済みメモリ: 0x0000000096000000..0x0000000097dfffff (30720 KiB) nomap 再利用不可 optee_core@96000000
[ 0.000000] OF: 予約済みメモリ: 0x0000000097e00000..0x0000000097ffffff (2048 KiB) nomap 再利用不可 optee_shm@97e00000
[ 0.000000] メモリ予約済み: DMA メモリ プールを 0x00000000a4120000 に作成しました。サイズは 1 MiB です。
[ 0.000000] OF: 予約済みメモリ: 初期化済みノード ele-reserved@a4120000、互換性のあるID shared-dma-pool
[ 0.000000] OF: 予約済みメモリ: 0x00000000a4120000..0x00000000a421ffff (1024 KiB) nomap 再利用不可 ele-reserved@a4120000
[ 0.000000] NUMA: NUMA構成が見つかりません
[ 0.000000] NUMA: [mem 0x0000000080000000-0x00000000bffffffff] にノードを偽装しています
[ 0.000000] NUMA: NODE_DATA [mem 0xbfddb6c0-0xbfdddfff]
[ 0.000000] ゾーン範囲:
[ 0.000000] DMA [mem 0x0000000080000000-0x00000000bfffffff]
[ 0.000000] DMA32 空
[ 0.000000] 通常の空
[ 0.000000] 各ノードの移動可能なゾーンの開始位置
[ 0.000000] 初期メモリノード範囲
[ 0.000000] ノード 0: [mem 0x0000000080000000-0x0000000095ffffff]
[ 0.000000] ノード 0: [mem 0x0000000098000000-0x00000000a411ffff]
[ 0.000000] ノード 0: [mem 0x00000000a4120000-0x00000000a421ffff]
[ 0.000000] ノード 0: [mem 0x00000000a4220000-0x00000000bffffffff]
[ 0.000000] Initmem セットアップ ノード 0 [mem 0x0000000080000000-0x00000000bffffffff]
[ 0.000000] ノード 0、ゾーン DMA: 利用不可範囲に 8192 ページあります
[ 0.000000] cma: ノード -1 の 0x00000000bcc00000 に 32 MiB を予約しました
[ 0.000000] PSCI:DTからの導管法のプロービング。
[ 0.000000] psci: ファームウェアで PSCIv1.1 が検出されました。
[ 0.000000] psci: 標準のPSCI v0.2関数IDを使用しています
[ 0.000000] psci: 信頼できるOSの移行は不要です
[ 0.000000] psci: SMC呼び出し規約v1.4
[ 0.000000] percpu: 組み込み 22 ページ/CPU s50856 r8192 d31064 u90112
[ 0.000000] CPU0でVIPT Iキャッシュを検出しました
[ 0.000000] CPU機能:検出:GICシステムレジスタCPUインターフェース
[ 0.000000] CPU機能:検出:仮想化ホスト拡張
[ 0.000000] CPU機能:検出:Qualcomm erratum 1009、またはARM erratum 1286807、2441009
[ 0.000000] CPU機能:検出:ARMの訂正表1165522、1319367、または1530923
[ 0.000000] 代替案: ブート代替案を適用中
[ 0.000000] カーネルコマンドライン:
[ 0.000000] Dentry キャッシュハッシュテーブルのエントリ数: 131072 (次数: 8、1048576 バイト、線形)
[ 0.000000] iノードキャッシュハッシュテーブルエントリ数: 65536 (次数: 7、524288バイト、線形)
[ 0.000000] ノード 0 のフォールバック順序: 0
[ 0.000000] 1 つのゾーンリストを構築しました。モビリティ グルーピングが有効です。総ページ数:249856
[ 0.000000] ポリシーゾーン: DMA
[ 0.000000] mem auto-init: stack:all(zero), heap alloc:off、heap free:off
[ 0.000000] ソフトウェア IO TLB: エリア番号2。
[ 0.000000] ソフトウェア IO TLB: マッピング済み [mem 0x00000000b8c00000-0x00000000bcc00000] (64MB)
[ 0.000000] メモリ: 859732K/1015808K 利用可能 (カーネルコード 21248K、rwデータ 1658K、roデータ 7848K、init 4032K、bss 641K、予約済み 123308K、cma予約済み 32768K)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=64、Order=0-3、MinObjects=0、CPUs=2、Nodes=1
[ 0.000000] rcu: プリエンプティブ階層型 RCU 実装。
[ 0.000000] RCU: RCUイベントトレーシングが有効です。
[ 0.000000] rcu: RCU は CPU を NR_CPUS=256 から nr_cpu_ids=2 に制限します。
[ 0.000000] タスク RCU のトランポリン バリアントが有効になりました。
[ 0.000000] タスク RCU のトレースバリアントが有効になりました。
[ 0.000000] rcu: RCU が計算したスケジューラ登録遅延の値は 25 ジフィーです。
[ 0.000000] rcu: rcu_fanout_leaf=16、nr_cpu_ids=2 のジオメトリを調整しています
[ 0.000000] NR_IRQS: 64、nr_irqs: 64、事前割り当て済みirqs: 0
[ 0.000000] GICv3: GIC: 分割EOI/非アクティブ化モードを使用
[ 0.000000] GICv3: 960 SPI が実装されました
[ 0.000000] GICv3: 0個の拡張SPIが実装されました
[ 0.000000] ルートIRQハンドラ: gic_handle_irq
[ 0.000000] GICv3: GICv3 機能: 16 PPI
[ 0.000000] GICv3: CPU0: 再分配器 0 領域 0:0x0000000048040000 が見つかりました
[ 0.000000] rcu: srcu_init: 競合に基づいて srcu_struct のサイズを設定します。
[ 0.000000] arch_timer: cp15 タイマーが 24.00MHz (物理) で動作しています。
[ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x588fe9dc0, max_idle_ns: 440795202592 ns
[ 0.000000] sched_clock: 56ビット、24MHz、分解能41ns、4398046511097nsごとにラップアラウンド
[ 0.000309] コンソール: カラーダミーデバイス 80x25
[ 0.000317] printk: コンソール [tty0] が有効になりました
[ 0.000688] 遅延ループのキャリブレーション(スキップ)、タイマー周波数を使用して計算された値。48.00 BogoMIPS (lpj=96000)
[ 0.000706] pid_max: デフォルト値: 32768 最小値: 301
[ 0.000759] LSM: lsm=capability,integrity を初期化しています
[ 0.000843] マウントキャッシュハッシュテーブルのエントリ数: 2048 (次数: 2、16384 バイト、線形)
[ 0.000859] マウントポイントキャッシュハッシュテーブルのエントリ数: 2048 (次数: 2、16384 バイト、線形)
[ 0.001572] cacheinfo: CPU 0 のキャッシュ階層を検出できません
[ 0.002201] RCUタスク: シフトを1、リミットを1に設定 rcu_task_cb_adjust=1。
[ 0.002289] RCUタスクトレース: shiftを1、limを1に設定 rcu_task_cb_adjust=1。
[ 0.002458] rcu: 階層型 SRCU 実装。
[ 0.002468] rcu: 最大フェーズ遅延なしインスタンス数は 1000 です。
[ 0.003234] EFI サービスは利用できません。
[ 0.003397] smp: セカンダリCPUを起動しています...
[ 0.003815] CPU1でVIPT命令キャッシュを検出しました
[ 0.003871] GICv3: CPU1: 再分配器 100 領域 0:0x0000000048060000 を検出しました
[ 0.003907] CPU1: 起動済みのセカンダリプロセッサ 0x0000000100 [0x412fd050]
[ 0.004022] smp: 1ノード、2CPUを起動しました
[ 0.004033] SMP:合計2つのプロセッサが起動。
[ 0.004041] CPU機能:検出済み:32ビットEL0サポート
[ 0.004048] CPU機能:検出済み:32ビットEL1サポート
[ 0.004056] CPU機能: 検出: I/DコヒーレンスにはPoUへのデータキャッシュのクリーンアップは不要
[ 0.004066] CPU機能: 検出: 一般的な翻訳で、プライベートな翻訳ではありません
[ 0.004073] CPU機能: 検出: CRC32命令
[ 0.004083] CPU機能: 検出: RCpcロード取得(LDAPR)
[ 0.004090] CPU機能: 検出: LSEアトミック命令
[ 0.004098] CPU機能:検出:特権アクセスなし
[ 0.004104] CPU機能:検出:RAS拡張サポート
[ 0.004114] CPU機能: 検出: 投機的ストアバイパスセーフ (SSBS)
[ 0.004176] CPU: すべてのCPUがEL2で起動しました
[ 0.004185] 代替案: システム全体の代替案の適用
[ 0.008278] devtmpfs: 初期化完了
[ 0.012419] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[ 0.012459] futexハッシュテーブルエントリ数: 512 (次数: 3、32768バイト、線形)
[ 0.013204] pinctrl core: pinctrlサブシステムを初期化しました
[ 0.014406] DMI が存在しないか無効です。
[0.014867] NET:登録済みPF_NETLINK/PF_ROUTEプロトコルファミリ
[ 0.016071] DMA: アトミック割り当て用に128 KiBのGFP_KERNELプールを事前割り当てしました
[ 0.016510] DMA: アトミック割り当て用に 128 KiB の GFP_KERNEL|GFP_DMA プールを事前割り当てしました
[ 0.016929] DMA: アトミック割り当て用に 128 KiB の GFP_KERNEL|GFP_DMA32 プールを事前割り当てしました
[ 0.017406] thermal_sys: サーマルガバナー「step_wise」を登録しました
[ 0.017414] thermal_sys: サーマルガバナー「power_allocator」を登録しました
[ 0.017465] cpuidle: ガバナーメニューを使用しています
[ 0.017560] hw-breakpoint: ブレークポイントレジスタが6個、ウォッチポイントレジスタが4個見つかりました。
[ 0.017622] ASIDアロケータが65536エントリで初期化されました
[ 0.018232] シリアル番号:AMBA PL011 UARTドライバ
[ 0.018290] IMX MUドライバーが登録されています。
[ 0.018309] IMX RPMSGドライバーが登録されています。
[ 0.023068] imx93-pinctrl 443c0000.pinctrl:IMX pinCtrlドライバーを初期化しました
[ 0.028173] プラットフォーム4ae10000.dsi:/soc@0/dsi@4ae10000/panel@0 との依存関係サイクルを修正しました
[ 0.028214] プラットフォーム4ae10000.dsi:/soc@0/lcd-controller@4ae30000 との依存関係サイクルを修正しました
[ 0.028435] プラットフォーム4ae10000.dsi:/soc@0/lcd-controller@4ae30000 との依存関係サイクルを修正しました
[ 0.028493] プラットフォーム4ae30000.lcd-コントローラー:/soc@0/dsi@4ae10000 との依存関係サイクルを修正しました
[ 0.030703] モジュール: 非PLT使用範囲内のページ数は23856ページです
[ 0.030713] モジュール: PLT 使用範囲内のページ数は 515376 ページです
[ 0.031348] HugeTLB: 1.00 GiB のページサイズを登録、0 ページを事前割り当て
[ 0.031378] HugeTLB: 0 KiB vmemmapは1.00 GiBページのために解放可能です
[ 0.031387] HugeTLB: 32.0 MiB のページサイズを登録、0 ページを事前割り当て
[ 0.031394] HugeTLB: 0 KiB vmemmapを32.0 MiBページに解放可能
[ 0.031402] HugeTLB: 2.00 MiB のページサイズを登録、0 ページを事前割り当て
[ 0.031410] HugeTLB: 0 KiB vmemmap を 2.00 MiB ページ用に解放可能
[ 0.031418] HugeTLB: 64.0 KiB のページサイズを登録、0 ページを事前割り当て
[ 0.031425] HugeTLB: 0 KiB vmemmapを64.0 KiBページ用に解放可能
[ 0.032968] ACPI: インタープリタが無効になっています。
[ 0.033767] iommu: デフォルトドメインタイプ: 翻訳済み
[ 0.033793] iommu: DMAドメインTLB無効化ポリシー: 厳格モード
[ 0.034028] SCSIサブシステムが初期化されました
[ 0.034330] USBコア:登録済みの新しいインターフェースドライバー USBFS
[ 0.034361] USBコア:登録済みの新しいインターフェース・ドライバハブ
[ 0.034386] USBコア:新しいデバイスドライバーの登録済み USB
[ 0.035004] mc: Linuxメディアインターフェース: v0.10
[ 0.035046] ビデオ開発:Linuxビデオキャプチャインターフェース:v2.00
[ 0.035092] pps_core: LinuxPPS API バージョン 1 が登録されました
[ 0.035101] pps_core: ソフトウェア版5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti [email protected]
[ 0.035116] PTPクロックサポート登録
[ 0.035269] EDAC MC: バージョン: 3.0.0
[ 0.035732] scmi_core: SCMIプロトコルバスが登録されました
[ 0.036098] FPGAマネージャフレームワーク
[ 0.036218] 高度なLinuxサウンドアーキテクチャドライバーを初期化しました。
[ 0.036772] Bluetooth: コアバージョン 2.22
[ 0.036809 ] NET: 登録PF_BLUETOOTHプロトコルファミリ
[ 0.036817] Bluetooth:HCIデバイスと接続マネージャーの初期化
[ 0.036829] Bluetooth: HCIソケットレイヤーが初期化されました
[ 0.036838] Bluetooth: L2CAPソケットレイヤーが初期化されました
[ 0.036856] Bluetooth: SCOソケットレイヤーが初期化されました
[ 0.037251] vgaarb: ロード済み
[ 0.037658] クロックソース:クロックソースarch_sys_counterに切り替え
[ 0.037857] VFS: ディスククォータ dquot_6.6.0
[ 0.037885] VFS: Dquot-cacheハッシュテーブルエントリ: 512 (次数0、4096バイト)
[ 0.038012] pnp: PnP ACPI: 無効
[ 0.043050] NET: 登録済みPF_INETプロトコルファミリー
[ 0.043208] IP識別子ハッシュテーブルエントリ数: 16384 (次数: 5、131072バイト、線形)
[ 0.044113] tcp_listen_portaddr_hash ハッシュテーブルエントリ: 512 (次数: 1、8192 バイト、線形)
[ 0.044150] テーブル摂動ハッシュテーブルエントリ: 65536 (次数: 6、262144 バイト、線形)
[ 0.044165] TCP確立ハッシュテーブルエントリ数: 8192 (次数: 4、65536バイト、線形)
[ 0.044211] TCPバインドハッシュテーブルエントリ数: 8192 (次数: 6、262144バイト、線形)
[ 0.044493] TCP: ハッシュテーブルが設定されました (確立済み 8192 バインド 8192)
[ 0.044609] UDPハッシュテーブルエントリ数: 512 (次数: 2、16384バイト、線形)
[ 0.044643] UDP-Liteハッシュテーブルエントリ数: 512 (次数: 2、16384バイト、線形)
[ 0.044762] NET: 登録済みPF_UNIX/PF_LOCALプロトコルファミリ
[ 0.045174] RPC: 名前付きUNIXソケットトランスポートモジュールを登録しました。
[ 0.045191] RPC: UDPトランスポートモジュールを登録しました。
[ 0.045198] RPC: TCPトランスポートモジュールを登録しました。
[ 0.045204] RPC: tcp-with-tls トランスポート モジュールを登録しました。
[ 0.045211] RPC: tcp NFSv4.1 バックチャネルトランスポートモジュールを登録しました。
[ 0.046048] PCI: CLS 0バイト、デフォルト64
[ 0.046345] kvm [1]: IPA サイズ制限: 40 ビット
[ 0.046372] kvm [1]: GICv3: GICV リソースエントリがありません
[ 0.046381] kvm [1]: GICv2 エミュレーションを無効化
[ 0.046401] kvm [1]: GICシステムレジスタCPUインターフェースが有効
[ 0.046427] kvm [1]: vgic割り込みIRQ9
[ 0.046455] kvm [1]: VHEモードの初期化に成功しました
[ 0.047296] システムの信頼できるキーリングを初期化します
[ 0.047511] ワーキングセット: タイムスタンプビット数=42 最大オーダー数=18 バケットオーダー数=0
[ 0.047754] squashfs: バージョン 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.048006] NFS: id_resolver キータイプを登録しています
[ 0.048039] キータイプ id_resolver が登録されました
[ 0.048047] キータイプ id_legacy が登録されました
[ 0.048067] nfs4filelayout_init: NFSv4 ファイルレイアウトドライバー登録中...
[ 0.048077] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile レイアウトドライバーが登録中...
[ 0.048099] jffs2: バージョン 2.2。(NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.048292] 9p: v9fs 9p2000ファイルシステムサポートのインストール
[ 0.069734] jitterentropy: ホストが要件を満たしていないため、初期化に失敗しました: 9
[ 0.069757] キータイプ非対称登録済み
[ 0.069765] 非対称鍵パーサー「x509」が登録されました
[ 0.069818] ブロック層 SCSI ジェネリック(BSG)ドライバーバージョン0.4 ロード(メジャー243)
[ 0.069831] ioスケジューラmq-deadlineが登録されました
[ 0.069839] ioスケジューラkyberが登録されました
[ 0.069876] ioスケジューラbfqが登録されました
[ 0.073826] EINJ: ACPI が無効になっています。
[ 0.078241] バス周波数ドライバーモジュールをロード完了
[ 0.085775] シリアル:8250/16550 ドライバ、4ポート、IRQ共有有効
[ 0.088108] 44380000.serial:ttyLP0 (MMIO 0x44380010、irq = 17、base_baud = 1500000) は FSL_LPUART です
[ 0.088147] fsl-lpuart 44380000.serial:シリアル: コンソールlpuartの丸められたボーレート(187500~115200)
[ 0.088267] printk: コンソール [ttyLP0] が有効になりました
[ 1.279060] IMX-LCDIF:4AE30000.LCDコントローラーのプローブエラー -2 で失敗しました
[ 1.287354] imx93-ldb ldb-display-controller: 4ae30000.lcd-controller とデバイスリンク(0x180)を作成できませんでした
[ 1.301356] ループ: モジュールがロードされました
[ 1.305755] megasas: 07.725.01.00-rc1
[ 1.314046] tun: Universal TUN/TAPデバイスドライバ、1.6
[ 1.319701] thunder_xcv、ver 1.0
[ 1.322988] thunder_bgx、バージョン 1.0
[ 1.326238] nicpf、バージョン 1.0
[ 1.330111] hns3: Hip08ファミリ向けHisiliconイーサネットネットワークドライバー - バージョン
[ 1.337346] hns3: Copyright (c) 2017 Huawei Corporation.
[ 1.342694] hclge を初期化しています
[ 1.346035] e1000: Intel(R) PRO/1000 ネットワークドライバー
[ 1.350911] e1000: Copyright (c) 1999-2006 Intel Corporation.
[ 1.356668] e1000e: Intel(R) PRO/1000 ネットワークドライバー
[ 1.361632] e1000e: Copyright(c) 1999 - 2015 Intel Corporation.
[ 1.367561] igb: Intel(R) ギガビットイーサネットネットワークドライバー
[ 1.372966] igb: Copyright (c) 2007-2014 Intel Corporation.
[ 1.378547] igbvf: Intel(R) ギガビット仮想機能ネットワークドライバ
[ 1.384806] igbvf: Copyright (c) 2009 - 2012 Intel Corporation.
[ 1.390842] Sky2: ドライバーバージョン 1.30
[ 1.394867] USBコア:登録済みの新しいインターフェースドライバーCATC
[ 1.400300] USBコア:登録済みの新しいインターフェースドライバー Kaweth
[ 1.405868] ペガサス:ペガサス/ペガサスII USBイーサネットドライバー
[ 1.411457] USBcore:新インターフェースドライバーPegasus登録
[ 1.417131] USBcore: 登録済みの新しいインターフェースドライバー RTL8150
[ 1.422796] USBコア:登録された新しいデバイスドライバR8152-CFGセレクター
[ 1.429079] USBコア:登録済みの新しいインターフェースドライバーR8152
[ 1.434586] USBコア:登録済みの新しいインターフェースドライバーLAN78XX
[ 1.440254] USBコア:新インターフェースドライバーAsixに登録
[ 1.445666] USBcore: 新しいインターフェースドライバーが登録ax88179_178a
[ 1.451774] USBcore: 登録済みの新しいインターフェースドライバー cdc_ether
[ 1.457612] USBCORE: 登録済みの新しいインターフェースドライバー cdc_eem
[ 1.463281] USBCORE: 登録済みの新しいインターフェースドライバー DM9601
[ 1.468861] USBコア:新インターフェースドライバーSR9700に登録
[ 1.474443] usbcore: 登録済みの新しいインターフェースドライバー CoreChips
[ 1.480289] USBコア:登録済みの新しいインターフェースドライバー SMSC75XX
[ 1.486048] USBコア:登録済みの新しいインターフェースドライバー SMSC95XX
[ 1.491802] USBcore: 登録済みの新しいインターフェースドライバーGL620A
[ 1.497387] USBコア:登録済みの新しいインターフェースドライバーNet1080
[ 1.503065] USBコア:登録済みの新しいインターフェースドライバー PLUSB
[ 1.508567] USBCORE:登録済みの新しいインターフェースドライバー rndis_host
[ 1.514501] USBCORE: 登録済みの新しいインターフェースドライバー MOSCHIP usb-ethernet ドライバー
[ 1.521906] USBコア:登録済みの新しいインターフェースドライバー cdc_ncm
[ 1.527579] USBコア:登録済みの新しいインターフェースドライバー huawei_cdc_ncm
[ 1.533859] USBcore:新インターフェースドライバー登録済み cdc_mbim
[ 1.539618] usbcore: 登録済みの新しいインターフェースドライバー r8153_ecm
[ 1.545875] VFIO - ユーザーレベルのメタドライバーバージョン:0.3
[ 1.552654] USBCORE: 登録済みの新しいインターフェースドライバー cdc_wdm
[ 1.558531] USBコア:登録済みの新しいインターフェースドライバーUAS
[ 1.563873] USBcore: 登録済みの新しいインターフェースドライバー USBストレージ
[ 1.569962] USBCORE: 登録済みの新しいインターフェースドライバー usbserial_generic
[ 1.576505] usbserial: 汎用として登録されたUSBシリアルサポート
[ 1.582517] USBコア:新しいインターフェースドライバーが登録ftdi_sio
[ 1.588268] usbserial: FTDI USB シリアルデバイスに登録されたUSBシリアルサポート
[ 1.595589] USBCORE:登録済みの新しいインターフェースドライバー usb_serial_simple
[ 1.602118] usbserial: carelinkに登録されたUSBシリアルサポート
[ 1.608224] usbserial: フラッシュローダー用USBシリアルサポート登録済み
[ 1.614591] usbserial: Funsoftに登録されたUSBシリアルサポート
[ 1.620604] usbserial: Googleに登録されたUSBシリアルサポート
[ 1.626532] usbserial: hp4xに登録されたUSBシリアルサポート
[ 1.632286] usbserial: カウフマンにUSBシリアルサポート登録済み
[ 1.638387] usbserial: libtransistor に登録されたUSBシリアルサポート
[ 1.644926] usbserial: USBシリアルサポート登録moto_modem
[ 1.651197] usbserial: USBシリアルサポート登録済み motorola_tetra
[ 1.657818] usbserial: Nokiaに登録されたUSBシリアルサポート
[ 1.663659] usbserial: USBシリアルサポート登録済み novatel_gps
[ 1.670021] usbserial: USB シリアルサポート登録済み siemens_mpi
[ 1.676390] usbserial: suuntoに登録されたUSBシリアルサポート
[ 1.682320] usbserial: vivopayに登録されたUSBシリアルサポート
[ 1.688333] usbserial: zioに登録されたUSBシリアルサポート
[ 1.694007] USBコア:登録済みの新しいインターフェースドライバー usb_ehset_test
[ 1.701353] imx_usb 4c200000.usb:過電流極性は定義されていません
[ 1.708038] UDC コア: g_serial: 利用可能な UDC が見つかりませんでした
[ 1.715325] 入力: 44440000.bbnsm:pwrkey/devices/platform/soc@0/44000000.bus/44440000.bbnsm/44440000.bbnsm:pwrkey/input/input0
[ 1.730471] bbnsm_rtc 44440000.bbnsm:rtc:rtc0として登録されました
[ 1.736808] bbnsm_rtc 44440000.bbnsm:rtc:システムクロックを1970年1月1日00:00:00 UTCに設定しています(0)
[ 1.746038] i2c_dev: i2c /dev エントリドライバー
[ 1.753139] imx7ulp-wdt 42490000.watchdog:imx93 wdtプローブ
[ 1.787402] Bluetooth: HCI UARTドライバ バージョン2.3
[ 1.791883] Bluetooth: HCI UARTプロトコルH4が登録されました
[ 1.797022] Bluetooth: HCI UARTプロトコルBCSPが登録されました
[ 1.802352] Bluetooth: HCI UARTプロトコルLLが登録されました
[ 1.807488] Bluetooth: HCI UARTプロトコルATH3Kが登録されました
[ 1.812890] Bluetooth: HCI UARTプロトコル3線式(H5)登録済み
[ 1.819284] Bluetooth: HCI UARTプロトコル Broadcom登録済み
[ 1.824994] Bluetooth: HCI UARTプロトコルQCAが登録されました
[ 1.831298] sdhci:セキュアデジタルホストコントローラインターフェースドライバ
[ 1.837532] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 1.842202] Synopsys Designware マルチメディアカードインターフェースドライバ
[ 1.848543] sdhci-pltfm: SDHCIプラットフォームおよびOFドライバーヘルパー
[ 1.855334] ledtrig-cpu: CPU のアクティビティを示すために登録されました
[ 1.863232] fsl-se セキュア・エンクレーブ: 割り当てられた予約メモリノード ele-reserved@a4120000
[ 1.873387] fsl-se セキュア・エンクレーブ: ele-trng を正常に登録
[ 1.879142] random: crng 初期化完了
[ 1.879689] FSL-SE セキュア・エンクレーブ: i.MX セキュア・エンクレーブ: HSM0 インターフェースとファームウェアのインターフェース、設定済み。
[ 1.891850] SMCCC: SOC_ID: ARCH_SOC_ID が実装されていないため、スキップします...
[ 1.898604] USBCore: 登録済みの新しいインターフェースドライバー usbhid
[ 1.904183] usbhid: USB HIDコアドライバー
[ 1.904309 ] mmc0: 42850000.mmc 上の SDHCI コントローラ [42850000.mmc]ADMAを使用する
[ 1.945753] imx93-adc 44530000.adc:ADCキャリブレーションに失敗しました!
[ 1.951368] imx93-adc: 44530000.adc のプローブがエラー -11 で失敗しました
[ 1.958480] ハードウェア性能:armv8_cortex_a55 PMUドライバーで有効、7つのカウンターを利用可能
[ 1.968425] cs_system_cfg: CoreSight Configuration マネージャ の初期化
[ 1.976335] optee:導管探査方法。
[ 1.977451] mmc0: アドレス0001に新しいHS400拡張ストロボMMCカードが接続されました
[ 1.980811] optee: リビジョン 4.4 (ecea75b7fee5a3c8)
[ 1.987571] optee: 動的共有メモリが有効になっています
[ 1.987831] mmcblk0: mmc0:0001 016G01 14.5 GiB
[ 1.992772] オプティー:初期化されたドライバー
[ 1.998748] mmcblk0: p1
[ 2.004322] NET: 登録済みPF_LLCプロトコルファミリ
[ 2.005920] mmcblk0boot0: mmc0:0001 016G01 8.00 MiB
[ 2.008032] u32分類器
[ 2.013839] mmcblk0boot1: mmc0:0001 016G01 8.00 MiB
[ 2.017621] 入力デバイスチェックオン
[ 2.021299] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 016G01 4.00 MiB、chardev (234:0)
[ 2.025176] アクションが設定されました
[ 2.039098] NET: 登録済みPF_INET6プロトコルファミリ
[2.044802] IPv6によるセグメントルーティング
[ 2.048507] IPv6 を使用したインサイチュ OAM (IOAM)
[ 2.052513] NET:登録済みPF_PACKETプロトコルファミリ
[ 2.057586] bridge: arp/ip/ip6tables によるフィルタリングはデフォルトでは利用できなくなりました。必要に応じて、スクリプトを更新してbr_netfilterを読み込むようにしてください。
[ 2.070641] Bluetooth: RFCOMM TTY レイヤが初期化されました
[ 2.075541] Bluetooth: RFCOMMソケットレイヤーが初期化されました
[2.080716] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 2.084473] Bluetooth: BNEP(イーサネットエミュレーション) バージョン1.3
[ 2.089778] Bluetooth: BNEPフィルタ: プロトコルマルチキャスト
[ 2.094999] Bluetooth: BNEPソケットレイヤーが初期化されました
[ 2.099961] Bluetooth: HIDP(ヒューマンインターフェースエミュレーション) バージョン1.2
[ 2.105875] Bluetooth: HIDPソケットレイヤーが初期化されました
[ 2.111098] 8021q: 802.1Q VLANサポート v1.8
[ 2.115320] lib80211: IEEE802.11 ドライバーの一般的なルーチン
[ 2.121028] 9pnet: 9P2000 サポートのインストール
[ 2.125419] キータイプ dns_resolver が登録されました
[2.143506] タスク統計バージョン1を登録しました
[2.147939] コンパイル済みのX.509証明書を読み込んでいます
[ 2.172921] usb_phy_generic usbphynop1: 排他的要求ではダミーサプライは許可されていません
[ 2.181294] usb_phy_generic usbphynop2: 排他的要求ではダミーサプライは許可されていません
[ 2.198616] imx93-ldb ldb-display-controller: ldb-phyでデバイスリンク(0x180)を作成できませんでした
[ 2.210799] dw-mipi-dsi-imx 4ae10000.dsi:/soc@0/dsi@4ae10000/panel@0 との依存関係サイクルを修正しました
[ 2.220052] mipi-dsi 4ae10000.dsi.0:/soc@0/dsi@4ae10000 との依存関係サイクルを修正しました
[ 2.228927] imx-drm ディスプレイサブシステム: imx-lcdifv3-crtc.0 をバインドしました(ops lcdifv3_crtc_ops)
[ 2.236979] imx-drm ディスプレイサブシステム: 4ae10000.dsi (ops dw_mipi_dsi_imx_ops) をバインドしました
[ 2.244908] IMX-DRMディスプレイサブシステム:バウンドLDBディスプレイコントローラ(OPS imx93_ldb_ops)
[ 2.253294] [drm] マイナー 0 のディスプレイサブシステム向けに imx-drm 1.0.0 20120507 を初期化しました
[ 2.802984] コンソール: カラーフレームバッファデバイス 60x53 に切り替えます
[ 2.828150] imx-drm ディスプレイサブシステム: [drm] fb0: imx-drmdrmfb フレームバッファデバイス
[ 2.837814] pps pps0: 新しいPPSソースptp0
[ 2.846512] fec 42890000.イーサネット eth0: 登録済みPHCデバイス0
[ 2.853413] IMX-DWMAC 428A0000.イーサネット:IRQ eth_lpi が見つかりません
[ 2.859635] IMX-DWMAC 428A0000.イーサネット:ユーザーID:0x10、Synopsys ID:0x52
[ 2.866514] IMX-DWMAC 428A0000.イーサネット:DWMAC4/5
[ 2.871338] IMX-DWMAC 428A0000.イーサネット:DMAハードウェア機能レジスタをサポート
[ 2.878525] IMX-DWMAC 428A0000.イーサネット:RXチェックサムオフロードエンジンに対応
[ 2.885704] IMX-DWMAC 428A0000.イーサネット:TXチェックサム挿入に対応
[ 2.892440] imx-dwmac 428a0000.イーサネット:Wake-Up On LANに対応
[ 2.898623] imx-dwmac 428a0000.イーサネット:ハードウェアウォッチドッグタイマーによるRX緩和を有効にする
[ 2.906332] imx-dwmac 428a0000.ethernet: イーサネットL3L4フローTCを有効にしました(エントリ数=8)
[ 2.913173] IMX-DWMAC 428A0000.イーサネット:RFSフローTCを有効にしました(エントリ数=10)
[ 2.920027] imx-dwmac 428a0000.イーサネット:ハードウェアTCを有効にする(エントリ数=256、最大オフ値=256)
[ 2.927635] imx-dwmac 428a0000.イーサネット:32/32ビットDMAホスト/デバイス幅を使用
[ 2.942363] imx_usb 4c200000.usb:過電流極性は定義されていません
[ 2.954776] ci_hdrc ci_hdrc.0:EHCIホストコントローラー
[ 2.961299] ci_hdrc ci_hdrc.0:新しいUSBバスが登録され、バス番号1が割り当てられました。
[ 2.985668] ci_hdrc ci_hdrc.0:USB 2.0 が起動しました、EHCI 1.00
[ 2.993524] ハブ 1-0:1.0:USBハブが見つかりました
[ 2.998921] ハブ 1-0:1.0: 1 ポートを検出しました
[ 3.008793] Goodix-TS 0-005d: 電源AVDD28が見つかりません。ダミーレギュレータを使用します。
[ 3.019083] Goodix-TS 0-005d: 電源VDDIOが見つかりません。ダミーレギュレータを使用します。
[ 3.125704] Goodix-TS 0-005d: 0x8140 から 1 バイトを読み取る際にエラーが発生しました: -5
[ 3.161700] Goodix-TS 0-005d: 0x8140 から 1 バイトを読み取る際にエラーが発生しました: -5
[ 3.197663] Goodix-TS 0-005d: I2C 通信障害: -5
[ 3.206490] Goodix-TS: 0-005d のプローブがエラー -5 で失敗しました
[ 3.215233] i2c i2c-0: LPI2Cアダプタが登録されました
[ 3.222451] nxp-pca9450 1-0025: IRQが設定されていませんか?
[ 3.224819] tca6418 1-0034: デバイスが初期化されました
[ 3.227276] nxp-pca9450: 1-0025 のプローブがエラー -22 で失敗しました
[ 3.244047] Goodix-TS 1-005d: 電源AVDD28が見つかりません。ダミーレギュレータを使用します。
[ 3.254216] Goodix-TS 1-005d: 電源VDDIOが見つかりません。ダミーレギュレータを使用します。
[ 3.361719] Goodix-TS 1-005d: 0x8140 から 1 バイトを読み取る際にエラーが発生しました: -5
[ 3.397698] Goodix-TS 1-005d: 0x8140 から 1 バイトを読み取る際にエラーが発生しました: -5
[ 3.433661] Goodix-TS 1-005d: I2C 通信障害: -5
[ 3.442457] Goodix-TS: 1-005d のプローブがエラー -5 で失敗しました
[ 3.451205] i2c i2c-1: LPI2Cアダプタが登録されました
[ 3.458342] imx_usb 4c100000.usb:過電流極性は定義されていません
[ 3.471095] g_serial gadget.0:ガジェットシリアル v2.4
[ 3.477393] g_serial gadget.0:g_serial準備完了
[ 3.485854] sdhci-esdhc-imx 42860000.mmc:CD GPIOを取得しました
[ 3.486159] cfg80211: 規制データベース用のコンパイル済みX.509証明書をロードしています
[ 3.504424] X.509証明書「sforshee: 00b28ddf47aef9cea7」をロードしました
[ 3.513610] X.509証明書「wens: 61c038651aabdcf94bd0ac7ff06c7248db18c600」をロードしました
[ 3.521940] mmc1: 42860000.mmc 上のSDHCIコントローラ [42860000.mmc]ADMAを使用する
[ 3.523888] プラットフォーム規制.0:regulatory.db のファームウェアの直接ロードがエラー -2 で失敗しました。
[ 3.531273] clk: 未使用のクロックを無効化しています
[ 3.539449] cfg80211: regulatory.db の読み込みに失敗しました
[ 3.557817] ALSA デバイスリスト:
[ 3.562298] サウンドカードが見つかりませんでした。
[ 3.568049] /dev/root: ブロック開発が開けません
[ 3.573684] VFS: rootデバイス「」またはunknown-block(0,0)を開けられません:エラー -6
[ 3.583559] 正しい「root=」ブートオプションを追加してください。利用可能なパーティションは次のとおりです。
[ 3.594850] b300 15187968 mmcblk0
[ 3.594855] ドライバ:MMCBLK
[ 3.604564] b301 7497318 mmcblk0p1 076c4a2a-01
[ 3.604569]
[ 3.612052] MMC1: ホストは読み込み専用スイッチをサポートしていません(書き込み有効を前提としています)
[ 3.612806] b320 8192 mmcblk0boot0
[ 3.625056] (ドライバ?)
[ 3.634669] b340 8192 mmcblk0boot1
[ 3.634673] (ドライバ?)
[ 3.644238] すべてのbdevファイルシステムのリスト:
[ 3.644587] mmc1: アドレス0001に新しい超高速SDR104 SDXCカードが接続されました
[ 3.648243] ext3
[ 3.648245] ext4
[ 3.648246] ext2
[ 3.648248] squashfs
[ 3.655362] mmcblk1: mmc1:0001 SD64G 58.3 GiB
[ 3.656759] vfat
[ 3.656761]
[ 3.656766] カーネルパニック - 同期していません: VFS: 不明なブロック(0,0)にルートファイルシステムをマウントできません
[ 3.656770] CPU: 1 PID: 1 Comm: swapper/0 汚染なし 6.6.52-r2-g472e64a0fc2c#1
[ 3.656775] ハードウェア名: bytesatwork byteDEVKIT OSM i.MX93 (DT)
[ 3.656778] コールトレース:
[ 3.656780] dump_backtrace+0x90/0xe8
[ 3.656794] show_stack+0x18/0x24
[ 3.656801] dump_stack_lvl+0x48/0x60
[ 3.656807] dump_stack+0x18/0x24
[ 3.656811] パニック+0x324/0x380
[ 3.656818] mount_root_generic+0x260/0x330
[ 3.656825] mount_root+0x170/0x334
[ 3.656829] prepare_namespace+0x6c/0x2a4
[ 3.656833] kernel_init_freeable+0x244/0x284
[ 3.656837] kernel_init+0x24/0x1dc
[ 3.656843] ret_from_fork+0x10/0x20
[3.656849] SMP: セカンダリCPUを停止します
[ 3.658689] カーネルオフセット: 無効
[ 3.658690] CPU機能: 0x0,c0000000,40028143,1000721b
[ 3.658694] メモリ制限: なし
[ 3.789243] ---[ カーネルパニック終了 - 同期していません: VFS: 不明なブロック(0,0)にルートファイルシステムをマウントできません ]---