Hello NXP,
我在使用以下两个RTD时,可能出现了不兼容的问题,如何才能解决此问题,麻烦解答一下,谢谢!
1、SW32K1_S32M24x_RTD_R21-11_3.0.0_QLP06_D2603_DesignStudio_updatesite
2、SW32K3_S32M27x_RTD_R23-11_7.0.1_D2603_DesignStudio_updatesite
BramXiong_1-1787309606372.pngBramXiong_1-1787309606372.pngBramXiong_1-1787309606372.png
BramXiong_0-1787309530684.pngBramXiong_0-1787309530684.pngBramXiong_0-1787309530684.png
RTD_R23-11_7.0.1_D2603 ReleaseNotes中提到S32DS 3.6.4版本,只能用这个版本还是可以使用S32DS 3.6.10?新版本可以兼容老版本吗?
BramXiong_0-1787309923367.pngBramXiong_0-1787309923367.pngBramXiong_0-1787309923367.png
你好@BramXiong ,
我不是恩智浦的员工,但我之前也遇到过类似的问题。我遇到的主要问题与 NXP-GCC 版本有关。
如果您在使用 S32K 3.6 时遇到同样的问题,请尝试将NXP-GCC 版本从 11.4 更改为 10.2 。完成这些操作后, RTD平台应该就会显示出来。
我附上了一张图片供您参考。
希望这能帮到您。
此致,
象头神
哦,我觉得你的问题可能不一样。看起来您已经安装了S32K3x RTD ,但您正在检查S32K1 系列 RTD 平台。
您可能需要从附图所示的位置安装适用于S32K1 系列的 RTD。但是,我不确定同时安装两个 RTD 是否会导致冲突,所以最好先卸载 S32K3x RTD,然后再安装 S32K1 RTD。
由于您正在使用S32K118 ,因此您目前安装的 RTD 似乎是为 S32K3 系列设计的。
另外,如果您认为可能存在其他问题,请随时标记任何 NXP 成员。这只是基于我在尝试解决类似问题时的经验。
希望这能帮到你!
此致,
加内什·巴格瓦特
我已切换到 S32DS 版本 3.6.6 并安装了编译器版本 v10.2,但我仍然在项目创建向导中找不到 SDK。
BramXiong_0-1787543306349.png
BramXiong_1-1787543376227.png