2407376_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2407376_ja-JP

2407376_ja-JP

S32DS 3.6.10プロジェクト作成時にSDK(RTD)が見つかりません

こんにちは、NXPさん。

以下の2種類のRTDを使用する際に互換性の問題が発生しています。解決策をご提示いただけますでしょうか?よろしくお願いいたします。

1. SW32K1_S32M24x_RTD_R21-11_3.0.0_QLP06_D2603_DesignStudio_updatesite

2. SW32K3_S32M27x_RTD_R23-11_7.0.1_D2603_DesignStudio_updatesite

BramXiong_1-1787309606372.pngBramXiong_1-1787309606372.png


BramXiong_0-1787309530684.pngBramXiong_0-1787309530684.png


RTD_R23-11_7.0.1_D2603リリースノートにはS32DSバージョン3.6.4と記載されていますが、これは使用できる唯一のバージョンなのでしょうか?それとも、S32DSは他のバージョンでも使用できるのでしょうか?3.6.10?新バージョンは旧バージョンと互換性がありますか?

BramXiong_0-1787309923367.pngBramXiong_0-1787309923367.pngBramXiong_0-1787309923367.png



Re: S32DS 3.6.10 cannot find the SDK (RTD) when creating a project

こんにちは、 @BramXiong さん

私はNXPの社員ではありませんが、以前似たような問題に直面したことがあります。私の場合の主な問題はNXP-GCC版に関するものでした。

S32K 3.6 で同じ問題が発生している場合は、 NXP-GCC のバージョンを 11.4 から 10.2 に変更してみてください。これを行った後、 RTDプラットフォーム が可視化されるはずです。

参考のために画像を添付しました。

これがお役に立てば幸いです。

よろしくお願いいたします。

ガネーシャ

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
Saturday
Updated by: