2407243_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2407243_zh-CN

2407243_zh-CN

FRDM-i.MX95:支持 FRAMOS IMX900 和 H.264 1080p120

你好,

我想确认以下关于FRDM-i.MX95的信息:

  1. FRDM-i.MX95 目前是否支持 FRAMOS FSM:GO-IMX900C-M12-L102B-PM-A1Q1(索尼 IMX900 彩色传感器)?

  2. 如果支持,所需的传感器驱动程序、设备树配置和 NEO-ISP 调优文件是否可用?哪个BSP/SDK版本提供此功能?

  3. 这款摄像机能否通过 i.MX95 CSI/ISP 流水线以 120 FPS 或更高的帧速率运行 1920×1080 彩色图像?

  4. 要将此相机模块连接到 FRDM-i.MX95,需要哪种适配器板和电缆?

  5. i.MX95 硬件 VPU 是否支持 1920×1080 @ 120 FPS 的单流 H.264 编码?

  6. 在禁用 B 帧和低延迟设置的情况下,预期的输入到比特流延迟或最小内部缓冲是多少?

  7. 是否支持从相机/ISP 流水线到 H.264 硬件编码器的 DMA-BUF 零拷贝?

如果目前不支持 FRAMOS IMX900 模块,您能否推荐一款支持 FRDM-i.MX95 的彩色全局快门 MIPI CSI-2 摄像头,该摄像头能够以 1920×1080 @ 120 FPS 或更高的帧率拍摄?

谢谢!

图形与显示Linux多媒体Re: FRDM-i.MX95: FRAMOS IMX900 and H.264 1080p120 Support你好,

1> 这是我们合作伙伴支持的传感器之一,因此 NXP 并未完全支持它,我建议您联系 Framos 寻求帮助。

2> 如需了解更多信息,请联系 Framos,方法同上。

3> 2k@120FPS 达到 ISP 带宽限制,1080p 应该不会有问题,但请再次向 Framos 确认支持的功能。

4> 请向 Framos 查询是否有可用的资源。

5> 最大吞吐量为 4K@60fps,因此对于 1080p@120fps 应该是可以实现的。

6> 我们不提供 i.MX95 VPU 在低延迟模式下的具体输入到比特流延迟数据。这必须在具有目标软件配置的硬件上进行测量。

7> 是的,支持。

此致敬礼/Saludos,
阿尔多。
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎08-27-2026 04:29 AM
Updated by: