2407243_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2407243_ja-JP

2407243_ja-JP

FRDM-i.MX95:FRAMOS IMX900およびH.264 1080p120サポート

こんにちは、

FRDM-i.MX95に関して、以下の点を確認させていただきたいと思います。

  1. FRAMOS FSM:GO-IMX900C-M12-L102B-PM-A1Q1 (Sony IMX900 Color) は現在、FRDM-i.MX95でサポートされていますか?

  2. もし対応しているなら、必要なセンサードライバー、デバイスツリーの設定、NEO-ISPのチューニングファイルが利用可能ですか?どのBSP/SDKバージョンがこのサポートを提供していますか?

  3. このカメラはi.MX95のCSI/ISPパイプラインを通じて1920×1080色、120FPS以上で動作できますか?

  4. このカメラモジュールをFRDM-i.MX95に接続するには、どのアダプタボードとケーブルが必要ですか?

  5. i.MX95ハードウェアVPUは1920×1080 @ 120 FPSでのシングルストリームH.264エンコーディングをサポートしていますか?

  6. Bフレームを無効にし低遅延設定した場合、予想される入力からビットストリームへのレイテンシや最小内部バッファリングはどれくらいでしょうか?

  7. カメラ/ISPパイプラインからH.264ハードウェアエンコーダーへのDMA-BUFゼロコピーはサポートされていますか?

もしFRAMOS IMX900モジュールが現在サポートされていない場合、FRDM-i.MX95で1920×1080 @ 120 FPS以上に対応し、カラー対応のグローバルシャッター対応MIPI CSI-2カメラをおすすめしていただけますか?

よろしくお願いします。

グラフィックスとディスプレイLinuxマルチメディアRe: FRDM-i.MX95: FRAMOS IMX900 and H.264 1080p120 Supportこんにちは、

1>これは当社のパートナー対応センサの一つなので、NXPが完全にサポートしているわけではありません。この件についてはFramosに問い合わせることをおすすめします。

2> 上記の通り、この情報についてはフラモスにお問い合わせください。

3> 2k@120FPSはISPの帯域幅の限界に達しますが、1080pなら問題ないはずですが、サポートされている機能についてはFramosで確認してください。

4> これに関する利用可能なリソースについては、Framosに確認してください。

5> 最大スループットは4K@60fpsなので、1080p@120fpsには可能なはずです。

6> i.MX95 VPUの低遅延モードでの入力からビットストリームへのレイテンシは提供していません。これはターゲットソフトウェア構成のハードウェア上で測定しなければなりません。

7> はい、サポートされています。

よろしくお願いいたします。
アルド。
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎08-27-2026 04:30 AM
Updated by: