你好,我使用的芯片是FS32K116LAT0MLFT,环境是S32DS3.6.6 ,使用的RTD包
YangLuYao_0-1787278192313.pngYangLuYao_0-1787278192313.png
我想咨询下,我该如何使用VLPS模式呢?是在外设配置组件吗?没做过,所以想请教一下,
YangLuYao_1-1787278259938.pngYangLuYao_1-1787278259938.png
哦在组件里找到了这个,是这个吗?如何配置呢,期待回复,谢谢~~~
w
嗨@YangLuYao ,
是的,您需要 POWER Ip 驱动程序或 MCU MCAL 驱动程序。
虽然有这些例子,但它们没有使用 LVPS 模式。
Power_Ip_Example_S32K118
MCU_Example_S32K118
关于使用 FreeRTOS 的 VLPS,社区里已经讨论过这个问题了。
例如:
此致,
丹尼尔