2407159_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2407159_ja-JP

2407159_ja-JP

FS32K116LAT0MLFTでFreeRTOS上でVLPSを使用する方法に関する質問

こんにちは。私が使用しているチップはFS32K116LAT0MLFT、環境はS32DS3.6.6、使用しているRTDパッケージは...

YangLuYao_0-1787278192313.pngYangLuYao_0-1787278192313.pngYangLuYao_0-1787278192313.png

VLPSモードの使い方について教えていただきたいのですが、周辺機器の設定で設定するのでしょうか?これまでVLPSモードを使ったことがないので、ご教示いただけると幸いです。

YangLuYao_1-1787278259938.pngYangLuYao_1-1787278259938.pngYangLuYao_1-1787278259938.png

ああ、コンポーネントの中にこれを見つけました。これで合っていますか?どのように設定すればいいのでしょうか?ご回答をお待ちしております。ありがとうございます!

w

Re: 关于FS32K116LAT0MLFT如何在FREERTOS下使用VLPS的问题

こんにちは@YangLuYaoさん

はい、POWER IPドライバーかMCU MCALドライバーが必要です。

これらの例はありますが、LVPSモードは利用されていません。

Power_IP_Example_S32K118

Mcu_Example_S32K118


FreeRTOSを使用したVLPSについては、このコミュニティで既に議論されています。

例:

https://community.nxp.com/t5/S32K/VLPS-Wakeup-ISR-FreeRTOS-xTaskNotifyFromISR-Issue-on-S32K144/m-p/2...


よろしくお願いいたします。

ダニエル


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
18m ago
Updated by: