2407129_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2407129_zh-CN

2407129_zh-CN

SmartMX2 适合我的项目吗?

大家好,

我正在评估独立非接触式支付设备(不是手机)的安全元件选项,该设备需要在一个芯片上存储多个令牌化的支付卡小程序,并且能够在每次交易之前选择哪个小程序处于活动状态/对终端公开。

关于 SmartMX2,我有几个具体问题:

1. 单个 SmartMX2 芯片实际能够支持多少个独立的支付小程序/GlobalPlatform 安全域?
2. 该平台是否支持由外部主机命令触发的运行时 AID 选择——也就是说,主机端固件能否在执行 tap 操作之前告诉芯片要公开哪个已配置的小程序,而不是芯片始终呈现一个静态/优先级排序的 AID 列表?
3. SmartMX2 是否仍然是此类银行/支付用例的合适产品线,还是 NXP 有更新的产品系列更适合它?

任何关于公开文档、开发工具包或相关内部团队的线索都将不胜感激。谢谢!

Re: Is SmartMX2 the right choice for my project?

你好@Javiergg

请查看您问题的评论:

1.NXP.com 上的 NXP SmartMX2 产品页面是获取公开数据表和概述文档的良好起点。
- 有关更深入的技术规格,请参阅产品参考手册(根据保密协议提供),其中涵盖了 GlobalPlatform SD 限制和 AID 管理。
2. 对于开发套件和与合适的团队直接接触,建议通过 NXP 的官方销售或 FAE(现场应用工程师)渠道联系,因为他们可以将您与银行/支付应用的安全元件专家联系起来。
3. 关于 SmartMX2 是否仍然适合与更新的系列进行比较——NXP 的 SE050 或 SN100 系列也值得考虑,具体取决于您的接口和外形尺寸要求,现场应用工程师 (FAE) 可以帮助您比较针对您具体使用情况的各种选项。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎08-21-2026 02:34 AM
更新人: