2407129_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2407129_ja-JP

2407129_ja-JP

SmartMX2は私のプロジェクトにとって最適な選択肢でしょうか?

こんにちは、皆さん。

私は、複数のトークン化された決済カードのアプレットを1チップに搭載し、各取引前にどのアプレットをアクティブ/端末に曝すかを選択できる、単体型の非接触決済デバイス(電話ではない)のセキュア要素オプションを検討しています。

SmartMX2に関する具体的な質問がいくつかあります。

1. 単一のSmartMX2チップが現実的に対応できる別々の決済アプレット/GlobalPlatformセキュリティドメインはおおよそどれくらいあるか?
2. プラットフォームは外部ホストコマンドによってトリガーされるランタイムAID選択をサポートしていますか?つまり、ホスト側ファームウェアがチップに対して、タップ前にどのプロビジョニング済みアプレットを公開するかを指示できるのか、チップが常に静的/優先順位で並んだAIDリストを表示するのではなく、
3. SmartMX2はこの種の銀行・ペイメント用途にまだ適切な製品ラインナップなのか、それともより適した新しいNXPファミリがあるのか?

公開ドキュメントや開発キット、または適切な社内チームについてのアドバイスがあれば教えていただけると助かります。ありがとう!

Re: Is SmartMX2 the right choice for my project?

こんにちは、 @Javierggさん

ご質問に対するコメントをご覧ください。

1.NXP SmartMX2製品ページは、公開データシートや概要ドキュメントの出発点として NXP.com 良いです。
- より深い技術仕様については、製品のリファレンスマニュアル(NDAの下で入手可能)でGlobalPlatform SDの制限とAID マネジメントが記載されています。
2. 開発キットや適切なチームとの直接のやり取りについては、NXPの公式営業やFAE(フィールドアプリケーションエンジニア)チャネルを通じて連絡することをお勧めします。銀行やペイメントアプリケーションのセキュア要素専門家とつなげてくれるからです。
3. SmartMX2が新しいファミリと今でも適切なかどうかについてですが、インターフェースやフォームファクターの要件に応じてNXPのSE050やSN100シリーズも検討する価値があり、FAEはあなたの具体的な用途に応じた選択肢の比較を手伝ってくれます。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎08-21-2026 02:36 AM
Updated by: