2406990_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2406990_ja-JP

2406990_ja-JP

SBCFS2613 メインステート障害反応に関する説明が必要

こんにちは、NXPさん。

各レジスタで以下のフォルトに対して デフォルトのフェイルセーフ反応 ( FSXBとRSTBの主張)が設定されているか確認していただけますか?

  • M_TSD_FLG
  • M_REG_FLG
  • M_VSUP_FLG

上記のレジスタの障害はINTB表示を提供するように構成されているため、 FSXBやRSTBのアサートなどのデフォルトのフェイルセーフ反応も備えているかどうかを明確にする必要がある。

ありがとうございます

シヴァハリ・G



Re: Clarifications required for SBCFS2613 Main state Faults reaction

こんにちは、RafaRさん。

あなたがどのPNについて言及しているのか、正確には特定できませんでした。

私はMFS2613AMDA6を使用しています。

FS0B(FSXB)やRSTBアサーションなどのフェイルセーフ反応は、フラグ自体に自動的に関連付けられるわけではなく、対応するフェイルセーフ構成に依存します。

はい、すべてのレギュレータのUV/OV障害には、フェイルセーフ構成レジスタ「 FS_I_OVUV_SAFE_REACTION1」と「FS_I_OVUV_SAFE_REACTION2」があります。しかし、INTBのマスキング/アンマスキング機能でこれらの障害を構成できるのに、すべてのレギュレータの過電流障害に対してフェイルセーフ反応を構成する機能はありますか?

OC障害の例(VBSTOV_I、VBSTOC_I、VPREOC_I、TRK1OC_I、COREOC_I)

ありがとうございます

シヴァハリ・G

Re: Clarifications required for SBCFS2613 Main state Faults reaction

こんにちは、 シヴァハリ

良い一日!

どのPNについて言及されているのか正確には特定できませんでしたが、一般的にはこれはFS26のすべてのバージョンに当てはまります。

RafaR_0-1787266460038.pngRafaR_0-1787266460038.pngRafaR_0-1787266460038.png


要約すると、M_TSD_FLG、M_REG_FLG、およびM_VSUP_FLGのフラグは、デフォルトでは割り込みソースです。FS0B(FSXB)やRSTBアサーションのようなフェイルセーフ反応は、フラグ自体に自動的に関連付けられず、対応するフェイルセーフ構成に依存します。例えば、TSD障害は明確な例であり、ディープフェイルセーフへとエスカレーションする設定が可能です。

この情報がお役に立てば幸いです。他に何かご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

良い一日をお過ごしください。幸運を祈ります。

Re: Clarifications required for SBCFS2613 Main state Faults reaction

こんにちは、シヴァハリさん

良い一日!

残念ながら、FS26には電流に関するFS_I_OVUV_SAFE_REACTION1/2に相当する機能はありませんが、すべてのLDOとTRKには電流リミッターが搭載されているため、オーバークロックが検出されても安全な状態が維持され、確認する時間的余裕が生まれます。発生源によっては、例えばVPREのように、異なるプロセスが開始される場合があります。

RafaR_0-1787355219229.pngRafaR_0-1787355219229.png


この情報がお役に立てば幸いです。他に何かご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

良い一日をお過ごしください。幸運を祈ります。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎08-22-2026 02:30 AM
更新者: