2406987_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2406987_zh-CN

2406987_zh-CN

NXP 希望用户如何将 Mbed TLS 与 Plug & Trust 中间件集成?

NXP 是否希望用户使用 Plug & Trust 中间件捆绑的 Mbed TLS 版本?如果是这样,NXP 是否能及时提供包含更新的 Mbed TLS 版本的中间件更新版本?例如,当前中间件捆绑了 Mbed TLS 3.6.2,尽管 Mbed TLS 3.6.7 已经可用。

SE050Re: How Does NXP Expect Users to Integrate Mbed TLS with the Plug & Trust Middleware?

@ph-yac


感谢您的联系!我的评论如下:

Plug & Trust MW 从下游的 MCUXpresso SDK 获取 Mbed TLS,并且更新遵循 NXP 的 H1/H2 SDK 发布计划,而不是跟踪每个上游 Mbed TLS 补丁版本。目前捆绑的版本是3.6.2,下一次更新将在下一个 SDK 下游版本周期中发布。

中间件已根据捆绑版本进行正式验证,但同一 3.6.x 版本内的补丁级别升级可能存在问题。LTS分支通常风险较低。欢迎客户尝试手动替换捆绑的 Mbed TLS 源文件;只需使用 `SSS_HAVE_MBEDTLS_3_X` CMake 标志验证构建兼容性即可。NXP 不会对 MW 版本之间的每个补丁版本进行正式验证。

最新版 MW 同时支持 Mbed TLS 2.28.x 和 3.6.x 版本。通过 `SSS_HAVE_MBEDTLS_2_X` / `SSS_HAVE_MBEDTLS_3_X` CMake 标志进行分支。请注意,与 Mbed TLS 3.x 集成时应使用 **SSS ALT**(而不是 PSA ALT)。

Plug & Trust 中间件对 Mbed TLS 4.x 的支持目前正在考虑中,预计将于 2027 年第一季度发布。虽然尚未做出正式承诺,但已列入计划。


希望对您有所帮助。


祝你有美好的一天,


-------------------------------------------------------------------------------
笔记:
- 如果此回复解答了您的问题,请点击“标记为正确答案”按钮。谢谢你!
- 我们会持续关注帖子,从最后一条回复发出后持续7周,之后的回复将被忽略。
如果您之后有相关问题,请另开新帖并引用已关闭的帖子。
-------------------------------------------------------------------------------

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
3 weeks ago
Updated by: