2406835_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2406835_zh-CN

2406835_zh-CN

PN7150:间歇性出现 DISCOVERY_FAILED (0x60 07) 错误,且使用 FeliCa Lite‑S (RC‑S966) 时 NDEF 数据被清零

您好,我正在使用PN7150读卡器IC,并观察到FeliCa Lite‑S (RC‑S966)标签存在不稳定行为。

即使将标签直接贴在天线上,我也会看到以下重复循环:

  • 正确的UID帧

  • 正确的 NDEF 帧

  • 归零 NDEF 帧

  • 空的 NDEF 帧

  • 0x60 07(发现失败)通知

CAN 日志示例:

  • UID (C040041): 01 2E 54 F7 C3 59 42 3E (始终稳定)

  • NDEF (C060041):有时正确:D1 01 09 54 02 65 6E 48 / 65 6C 6C 6F 21;有时为零:00 00 00 00 00 00 00 00 / 00 00 00 00 00;有时为空 (DLC=0)

当标签稍远一些(仍在正常的 NFC 范围内)时,PN7150 会频繁报告 0x60 07 并重新开始发现。


我的问题是:

  1. 当 Lite‑S 暂时禁用轮询或射频场较弱时,PN7150 是否预期会报告 0x60 07?

  2. 禁用轮询是否会导致 PN7150 返回零或空的 NDEF 数据?

  3. 对于 PN7150 固件中的 Lite-S 轮询禁用行为,是否有推荐的处理方法?

    • 例如,跳过存在性检查、延迟发现重启、重试策略

  4. 是否有专门针对 FeliCa Lite‑S 行为的 PN7150 应用笔记?

canAnalyzer3 Mini 概览如下:

“编号”;“时间(绝对值)”;“状态”;“ID(十六进制)”;“DLC”;“数据(十六进制)”;“ASCII”
“3.261”;“34505.380”;“E”;“C040041”;“8”;“01 2E 54 F7 C3 59 42 3E”;“..T..YB>”
“3.262”;“34505.381”;“E”;“C040041”;“2”;“00 F1”;“..”
“3.263”;“34506.401”;“E”;“C060041”;“0”;“”;“”
“3.264”;“34506.645”;“E”;“C040041”;“8”;“01 2E 54 F7 C3 59 42 3E”;“..T..YB>”
“3.265”;“34506.646”;“E”;“C040041”;“2”;“00 F1”;“..”
“3.266”;“34506.894”;“E”;“C060041”;“0”;“”;“”
“3.267”;“34507.143”;“E”;“C040041”;“8”;“01 2E 54 F7 C3 59 42 3E”;“..T..YB>”
“3.268”;“34507.143”;“E”;“C040041”;“2”;“00 F1”;“..”
“3.269”;“34507.389”;“E”;“C060041”;“0”;“”;“”
“3.270”;“34507.930”;“E”;“C040041”;“8”;“01 2E 54 F7 C3 59 42 3E”;“..T..YB>”
“3.271”;“34507.931”;“E”;“C040041”;“2”;“00 F1”;“..”
“3.272”;“34508.979”;“E”;“C060041”;“8”;“00 00 00 00 00 00 00 00”;“........”
“3.273”;“34508.980”;“E”;“C060041”;“5”;“00 00 00 00 00”;“.....”
“3.274”;“34509.222”;“E”;“C040041”;“8”;“01 2E 54 F7 C3 59 42 3E”;“..T..YB>”
“3.275”;“34509.222”;“E”;“C040041”;“2”;“00 F1”;“..”
“3.276”;“34509.467”;“E”;“C060041”;“8”;“00 00 00 00 00 00 00 00”;“........”
“3.277”;“34509.468”;“E”;“C060041”;“5”;“00 00 00 00 00”;“.....”
“3.278”;“34509.713”;“E”;“C040041”;“8”;“01 2E 54 F7 C3 59 42 3E”;“..T..YB>”
“3.279”;“34509.714”;“E”;“C040041”;“2”;“00 F1”;“..”
“3.280”;“34509.959”;“E”;“C060041”;“8”;“00 00 00 00 00 00 00 00”;“........”
“3.281”;“34509.960”;“E”;“C060041”;“5”;“00 00 00 00 00”;“.....”
“3.282”;“34510.495”;“E”;“C040041”;“8”;“01 2E 54 F7 C3 59 42 3E”;“..T..YB>”
“3.283”;“34510.496”;“E”;“C040041”;“2”;“00 F1”;“..”
"3.284";"34511.516";"E";"C060041";"0";"";""
“3.285”;“34511.759”;“E”;“C040041”;“8”;“01 2E 54 F7 C3 59 42 3E”;“..T..YB>”
“3.286”;“34511.760”;“E”;“C040041”;“2”;“00 F1”;“..”
“3.287”;“34512.005”;“E”;“C060041”;“0”;“”;“”
“3.288”;“34512.251”;“E”;“C040041”;“8”;“01 2E 54 F7 C3 59 42 3E”;“..T..YB>”
“3.289”;“34512.252”;“E”;“C040041”;“2”;“00 F1”;“..”
“3.290”;“34512.497”;“E”;“C060041”;“0”;“”;“”
“3.291”;“34512.739”;“E”;“C040041”;“8”;“01 2E 54 F7 C3 59 42 3E”;“..T..YB>”
“3.292”;“34512.739”;“E”;“C040041”;“2”;“00 F1”;“..”
"3.293";"34512.985";"E";"C060041";"8";"D1 01 09 54 02 65 6E 48";"...T.enH"
“3.294”;“34512.986”;“E”;“C060041”;“5”;“65 6C 6C 6F 21”;“你好!“
“3.295”;“34513.231”;“E”;“C040041”;“8”;“01 2E 54 F7 C3 59 42 3E”;“..T..YB>”
“3.296”;“34513.232”;“E”;“C040041”;“2”;“00 F1”;“..”
"3.297";"34513.477";"E";"C060041";"8";"D1 01 09 54 02 65 6E 48";"...T.enH"
“3.298”;“34513.478”;“E”;“C060041”;“5”;“65 6C 6C 6F 21”;“你好!”
“3.299”;“34513.724”;“E”;“C040041”;“8”;“01 2E 54 F7 C3 59 42 3E”;“..T..YB>”
“3.300”;“34513.724”;“E”;“C040041”;“2”;“00 F1”;“..”


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
Friday
Updated by: