2406529_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2406529_ja-JP

2406529_ja-JP

S32K312 LPSPIスレーブモード

joshua9264_0-1787132569429.pngjoshua9264_0-1787132569429.pngjoshua9264_0-1787132569429.pngjoshua9264_0-1787132569429.png

動作:スレーブモード、4ライン

(B)が正しいのか、(C)が正しいのか?



Re: S32K312 LPSPI Slave mode

こんにちは、@joshua9264さん

どちらの構成も有効です。

デフォルトでは、LPSPIインターフェースはオプションBに従って動作します。

  • SINは入力データラインとして、マスターの出力に接続されています。
  • SOUTは出力データラインとして、マスターの入力に接続されています。

しかし、SOUTを入力データライン、SINを出力データラインとして使うように、データピンの方向を入れ替えることも可能で、これはオプションCに対応します。この構成を実現するには、CFGR1[PINCFG]フィールドを適切に設定する必要があります。


BR、VaneB

Re: S32K312 LPSPI Slave modeはい、ありがとうございます。
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
Saturday
Updated by: