2406439_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2406439_ja-JP

2406439_ja-JP

SJA1105QからSJA1105S

こんにちは、
SA1105QをSJA1105Sに交換したいです。ハードウェアやファームウェアを変更せずにこれを実現することは可能でしょうか?SJA1105Sを直接SJA1105Qボードに取り付けてもいいですか?

1. ハードウェア:SJA1105SとSJA1105Qのデータシートを確認したところ、異なっていました。SGMIIデジタル:1.14~1.32V、標準1.2V SJA1105Q: VDD(MII) MII電源標準電圧: 1.8V

2. ファームウェア:ファームウェアBSPの違いは何ですか?変更する必要はありますか?

Re: SJA1105Q to SJA1105S

こんにちは
既存のSJA1105Q基板では、ポート4は未使用です。L8/L10/L11は既にGNDに接続されています。N12はGNDに紐づいており、N8はNCで、R/S専用のVSSボール(N7、N9、P6、P7)はNCです。ハードウェアの改造なしにこのPCB上で直接組み立てSJA1105SEL可能でしょうか?

Re: SJA1105Q to SJA1105S

こんにちは、 @Yubang1006 さん

SJA1105SELは既存のSJA1105Q PCB上で直接組み立てることができません。ハードウェアの改造なしには、ポート4が使われていなくてもです。

SJA1105QとSはピン互換性がありません。PCBは変更する必要があるでしょう。例えばSJA1105S上の専用VSSボールはアースに接続する必要があります。第2章5.1.3未使用のxMIIインターフェースは、未使用のSGMIIをどのように扱うかを指定します。

ファームウェアに関しては、SJA1105QとSJA1105Sは同じスイッチコアデバイスIDを使っています。既存設定でポート4が無効化されており、ソフトウェアがデバイス固有の部品番号を確認したり、ポート4のxMII/SGMIIレジスタにアクセスしない場合、既存のファームウェア構成が適用されたままである場合があります。それでも、ソフトウェアがSJA1105Q部品番号に明確に依存していないか確認する必要があります。

よろしくお願いいたします。

パベル

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
4 weeks ago
Updated by: