2406405_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2406405_ja-JP

2406405_ja-JP

MIMXRT1175AVM8B ハードウェア統合サポートまたは参照回路図

こんにちは、NXPチームの皆様、

私たちはあなたのMIMXRT1175AVM8B MCUを使ったAVコントローラを設計しています。ハードウェア回路図の作成中、利用可能なデータシートやハードウェア設計ガイドラインには、RGMII/イーサネットインターフェースや正確なMCUピン接続など、一部のハードウェアインターフェース構成について十分な詳細が提供されていないことが分かりました。

したがって、 NXPからのハードウェア統合サポート 、あるいは設計 基準 として使える MIMXRT1175AVM8Bの参照回路図 をいただけると ありがたい です。

必要なハードウェア統合のガイダンス、推奨接続、または利用可能な参照回路図や設計ファイルをご提供くださいイーサネット/RGMII インターフェース

再開まで今しばらくお待ちください。

よろしくお願いします。

Re: MIMXRT1175AVM8B Hardware Integration Support or Referance schematic

こんにちは、@Ntn-Tech さん

NXP MIMXRTシリーズにご関心をお寄せいただきありがとうございます!

NXPはRT1170-EVKBの回路図をリファレンス・デザインとして提供しています。さらに、 AN14251では、ENETの使用方法とピン構成に関する詳細情報を提供しています。ご使用のRT1175については、表25「i.MX RT117x – ENET1G RGMIIパッド」の関連情報をご参照ください。これを実装する前に、MCUXpressoIDEに付属のConfigToolを使用して再確認することをお勧めします。

よろしくお願いします、
ギャビン

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
yesterday
Updated by: