このプログラムは、LEDを点滅させるだけのタイマープログラムです。暗号化されていないボードでは正常に動作しますが、暗号化されたボードでは暗号化後に動作しません。この問題のトラブルシューティング方法がわかりません。J-Linkも接続できないため、トラブルシューティングはさらに困難です。AXFまたはHEXイメージファイルを使用しています。FDCBで使用されるプログラムでは、DQSピンが使用されているため、QSPIは50Mに設定され、CSStepUp/Holdは2に設定されています。 Snipaste_2026-08-19_11-10-50.pngSnipaste_2026-08-19_11-10-50.png
Snipaste_2026-08-19_11-11-26.pngSnipaste_2026-08-19_11-11-26.png
Snipaste_2026-08-19_11-12-16.pngSnipaste_2026-08-19_11-12-16.png
こんにちは、 @ccc_clive さん。
SNVSキーであるOTPMKをキーとして使用しているようですが、このキーはHABが閉じている場合にのみ有効で、それ以外の場合はすべてゼロになります。署名付き暗号化XIPモードを試して、結果が異なるかどうか確認してください。
さらに、当社の専門家は以前の記事で同様の状況について解説しています。詳細については、 「i.MXRT1xxxがオフラインで起動しない場合は、まずSRC_SBMRxレジスタを確認してください」を参照してください。
よろしくお願いします、
カン
こんにちは、 @ccc_clive さん、
ボードのブートモードをシリアルダウンロードに変更できますか?もし可能であれば、SPTまたはMCUBootUtilitiesを使用して一括消去を実行し、イメージを再フラッシュできるかどうか確認してください。
よろしくお願いします、
カン