2406222_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2406222_ja-JP

2406222_ja-JP

カスタムのi.MX95 PCIeプラットフォーム上で新しいAra240モジュールをプログラムするにはどうすればいいですか?

NXPチームの皆様、こんにちは。

カスタムの i.MX95ベース基板 (FRDM-i.MX95 EVKではありません)を使用し、PCIe M-Keyインターフェースを通じて Ara240 M.2モジュール を接続しています。

Ara240 Runtime SDKのドキュメントを確認した結果、通常のランタイムフローを理解しました。Ara240デバイスはPCIe上で列挙され、システム起動時にRuntime SDKによって初期化されます。

製造および生産支援のための 初回モジュールプロビジョニング/プログラミング に関する要件を理解したいと考えています。

以下の点を明確にしていただけますか?

  1. Ara240 M.2モジュールは工場出荷時にプログラム済みですか、それとも初回使用前にファームウェアの書き換えが必要ですか?
  2. モジュールが新品の状態、またはオンボードフラッシュが破損した場合、推奨される復旧またはプログラミング手順は何ですか?
  3. 製造時に一度だけプログラムすればいいファームウェアやソフトウェアコンポーネントはありますか?
  4. Ara240ランタイムSDKによって、起動ごとに自動的にロードまたは初期化されるコンポーネントは何ですか?
  5. カスタムi.MX95ハードウェアプラットフォームを使用するお客様向けの製造、プロビジョニング、またはリカバリーガイドはありますか?
  6. FRDM-i.MX95のリファレンスプラットフォームと比べて、カスタムボード上でAra240を使う場合、追加の手順はありますか?

初回プロビジョニング、ファームウェア復旧、本番展開に関するガイダンスやドキュメントがあれば大変ありがたいです。

Re: How to Program a Fresh Ara240 Module on a Custom i.MX95 PCIe Platform?

Ara240 M.2モジュールは通常、起動時に初期化をRuntime SDKが担当する事前プログラム状態で出荷されますが、オンボードフラッシュが空白または破損している場合は、復元にはSDKツールでファームウェアを再フラッシュし、NXPの製造ガイドに記載されたプロビジョニング手順が必要です。通常、製造時にプログラムされるのは基本ファームウェアのみで、ランタイムコンポーネントは起動時に自動的にロードされます。カスタムi.MX95ボードの場合、FRDM-i.MX95と同じプロビジョニングフローが適用されますが、ボード固有のPCIeおよび電源シーケンスを調整する必要がある場合があります。製造サポートには、NXPの公式プロビジョニングおよび復旧ドキュメントが推奨されています。

Re: How to Program a Fresh Ara240 Module on a Custom i.MX95 PCIe Platform?

こんにちは、ユブラージさん。
1.NXPがどちらの立場も表明しているのを見つけることはできなかった。ランタイムSDKはファームウェアがすでに存在していると仮定しています。chip_info.sh を実行して firmware_version(raw) が 131072 であることを確認してください。
2. 同じパッケージにprogram_flash.sh入っているのが、私が見た中で唯一のフラッシュツールです。その後、再起動してください。空白または破損したフラッシュメモリ用の個別の復旧ドキュメントは見つかりませんでした。
3. ファームウェアのみ。rt-sdk-ara2のREADMEによると、フラッシュは再起動しても一度きりの活動で、継続します。
4. rt-sdk-ara2.service はuiodma.koを読み込みます。ハードウェアの起動を行い、その後プロキシデーモンを起動します。udevルールによって、モジュールが現れたときに処理が開始されます。
5.私が見つけた限りでは。公開されているドキュメントは、github.com/nxp-imx/rt-sdk-ara2 の README、入門ガイド GS-ARA2-M2-16G-GT、およびボードに関する UM12420 です。製造ガイドは存在しません。
6. ソフトウェア面で特に問題は見当たりません。まず列挙してみましょう。lspci | grep 1e58 を実行すると、1e58:0002 と表示されるはずです。READMEファイルにはFRDM i.MX 8M PlusとFRDM i.MX 95のみがサポート対象として記載されており、インストーラーは他のターゲットについてはサポートが保証されないと警告している。
お役に立てば幸いです
Raz、Parter(AIサプライチェーンアプリ)

Re: How to Program a Fresh Ara240 Module on a Custom i.MX95 PCIe Platform?

製造書類はどうやって入手できますか?参照できるアクセス可能なドキュメントはありますか?

Re: How to Program a Fresh Ara240 Module on a Custom i.MX95 PCIe Platform?

製造書類はどうやって入手できますか?参照できるアクセス可能なドキュメントはありますか?

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
1 个月之前
更新人: