您好,NXP技术员,
我是来自无锡美莱克斯公司的Ted,很高兴与您联系。
我有一个关于S32M276集成电路结构的问题。(请解答。)请参阅附件文件:原理图-S32M276)。
我按照数据手册的建议进行了设计,用磁珠将 9pin-VDD_AE10、12pin、25pin、37pin-VDD_HV_A 连接在一起。据我了解,9pin-VDD_AE10 P5V 输出电压由内部稳压器产生,然后通过 VDD_HV_A 引脚为 MCU 芯片供电。
但我移除了 L300 之后,PCBA 仍然可以正常工作。
所以我的问题是,VDD_AE10引脚和VDD_HV_A引脚内部是否连接在一起?否则,移除L300后系统仍然可以运行,这就说不通了。
嗨,泰德,
当移除 L300 时,VDD_HV_A 上测得的电压是多少?
MCU 侧电源功能域 VDD_HV_A 很可能是通过 MCU 侧和 AE 侧共享的 GPIO 供电的,因为所有 GPIO 都被钳位到 VDD_HV_A。换句话说,如果某个引脚上的电压大于 VDD_HV_A,则可以通过该引脚为 VDD_HV_A 供电。因此,你应该测量大约 VDD_HV_A = VDD_AE10 - Vf,而不是 VDD_HV_A = VDD_AE10。
谢谢!
BR,丹尼尔
嗨,丹尼尔,
感谢您的回复。
1、所以这意味着VDD_AE10和VDD_HV_A内部是连接的吗?
我无法理解这句话的意思。
[另外,您应该测量 VDD_AE10 - Vf 到 VDD_HV_A 之间的电压——这可能会损坏设备。]
如果您能再解释一下就太好了。
嗨,泰德,
AE芯片产生VDD_AE10。
在 AE 侧,VDD_AE10 是 AE 端口的电源,所有端口都钳位到 VDD_AE10。
在 MCU 端,VDD_HV_A 是 MCU 端口的电源,所有端口都被钳位到 VDD_HV_A。
这两个模具是相互连接的。
如果任何 MCU 端口上的输入电压高于钳位电路的 VDD_HV_A + Vf,则 VDD_HV_A 功能域将由注入电流供电。你应该测量 VDD_AE10 - Vf 在 VDD_HV_A 上 - 这可能会损坏设备。
问候,
丹尼尔
嗨,丹尼尔,
感谢您的回复。
移除 L300 后,我测量到 VDD_HV_A 为 4.98V,而 VDD_AE10 为 5.02V;
所以,我可以这样说吗?VDD_HV_A 和 VDD_AE10 是内部连接的。
应该将它们连接起来以降低阻抗。
你好@Ted_Qiao ,
我已经和设计团队确认过了。除了通过两个芯片之间共享的 GPIO 进行的当前注入路径外,它们之间还有一个用于内部监控的连接。但是,这些路径并非设计用于承受工作电流,因此需要外部 PCB 连接。
BR,丹尼尔